电子工程师和电气工程师有什么区别?
如果你在街上问路人这个问题,他们的回答很可能是:电气工程师处理的是你家墙壁里为灯具、冰箱等供电的电线。另一方面,他们可能会说电子工程师处理的是那栋房子 内部 计算机里的电线。问题解决了。
不出所料,这并不是对我们这个引导性问题的一个好答案。由于两者的相似性,大多数人交替使用“电气”和“电子”这两个术语,但电工的职责与工程师完全不同。极其简化地说,电工处理的是住宅和商业建筑中的电线,而电气工程师则从事配电和产品开发工作。电气工程是一个涵盖众多子领域的宽泛学科,其中就包括电子学。在电气工程和电子工程之间,你可以认为电气是“大”的,电子是“小”的,但两者之间的差异其实更加微妙。因此,为了让我们对这一工程领域有更精确的理解,接下来我们来详细探讨一下。

什么是电气工程?
电气工程包括系统和设备的设计与应用,这些系统和设备接收电流(导体中的电子流动),并将其转换为其他形式的能量以执行有用的功能,例如在发电厂、机械设备或建筑物布线网络中。电气工程师经常设计具有独特电气要求的大型系统和机械。因此,电气工程师需要了解电力网络、电气机械、电能分配、射频通信、系统与控制以及工业控制方面的设计与需求。
什么是电子工程?
电子工程是电路和设备的设计,这些电路和设备使用有源固态元件(电阻器、电容器、晶体管)以某种方式控制电流,从而为电流添加信息并执行有用的功能。电子工程师通常在电路板上设计更小的电气路径,将支持元件和计算机芯片连接在能够处理或利用数据以执行必要的消费或商业功能的设备中,例如计算机或电信设备。
因此,简要概括电气工程与电子工程区别的另一种方式是:仅将电用作能量的系统属于电气范畴。如果系统利用电来处理信息,那么它就属于电子范畴。这两个术语使用中令人困惑的地方在于,所有电子设备同时也是电气设备,只是程度不同而已。你也可以反过来说,所有电子工程都属于电气工程,但并非所有电气工程都属于电子工程。
电气设备通常在交流电(AC)范围内工作,电压范围通常从220V一直到千伏(kV)级别。电子设备通常在直流电(DC)范围内工作,电压范围从微伏到低电压。
电气与电子对比表
特性 电气 电子
交流电 X
直流电 X X
体积大 X
体积小 X
大电流 X
小电流 X
控制电力 X
控制信息 X
请注意,作为电气工程的一个分支,从技术上讲,任何与电子工程相关的内容也可以说属于电气工程的范畴。
电子工程与电气工程是否存在重叠?
一言以蔽之,是的,而且有时重叠程度相当大。电气和电子两个领域的工程师通常会在设计项目上进行合作,并共同分担相关职责。例如,一款新计算机芯片的设计与制造,可能需要电子工程师来布局芯片上的各种元件和电路走线,而电气工程师则可能专注于芯片的能耗以及将其集成到更大的电气系统中。他们共同协作,评估现有产品,并提出和开发新产品。
交叉领域也可能出现在工业过程控制系统中:例如,一个数字微控制器(电子)被用来启动一个继电器,而该继电器控制着某台机械设备中一台大功率电动机(电气)的运行。
随着现代产品和系统变得日益复杂精密,电子与电气之间的界限也变得越来越模糊。
电子工程师与电气工程师的培训需求
鉴于电子学是电气学的一个子集,电学、电流、电压等基础知识对任何工程师来说都是必备知识,无论其头衔如何。在基础知识之外,电气工程师还必须了解机械设备、电动机、电力系统、电力分配、接口设备(传感器)以及电气控制。
电子工程师还必须了解数字世界、嵌入式系统、计算机网络、微电子学以及测试技术。他们也更依赖设计、测试和验证软件工具来帮助实现自己的构想,不过软件解决方案在各个学科领域的使用都在不断增长。
我们的合作伙伴CircuitBread.com一直在努力为不断壮大的电气和电子工程师社区在其平台上提供教育内容。他们的资源涵盖从基础原理到高级概念的方方面面,确保无论是初学者还是资深工程师都能找到有价值的信息来提升自己的知识和技能。如果您有兴趣进一步了解电气工程与电子工程之间的区别,我们强烈推荐您查看他们的一篇深刻见解博客,标题为 《电气工程师与电子工程师之间有何区别?》
总结
在我们拥有更准确的描述方式之前,“电气”和“电子”这两个术语将继续被交替使用。可以说,在此之前,在对工程师在电气领域的正规培训或经验进行分类时,最好避免使用“EE”这一缩写。在这种情况下,使用更长的学位全称会更加准确。