什么是 API/EDI 采购解决方案?

在您职业生涯的某个阶段,购买所需组件可能曾经十分简单。您开车前往Radio Shack或Fry's Electronics,从店内库存中挑选电容器、电阻器、电位器或其他所需物品,现金付款,然后回家在地下室焊接。

但如果您一直从事电子行业(既然您正在阅读本文,很可能确实如此),随着职责的增加,事情变得更加复杂。如今,您可能需要应对批量生产、交付周期预估、定价难题以及停产关键零件公告等问题。可以说,您需要一些帮助。API/EDI应运而生,为您的采购难题提供了一种便捷的数字化解决方案。 

 

什么是用于采购的API和EDI解决方案?

API和EDI是数字通信应用程序,可在您的内部采购系统与您授权的电子元件分销商或其他零件供应商的系统之间实现准确且实时的数据交换。API是连接方式,而EDI是数据的标准格式。借助这些应用程序,您可以实现下单、库存查询、货运跟踪以及产品信息查询等任务的自动化。

API(应用程序编程接口)是一组规则,使不同系统上的软件应用程序能够相互通信,并通过云端交换数据、特性和功能。简单来说,API让您能够集成其他应用程序中的数据和服务,而无需自行开发。这节省了时间和精力,并允许与业务伙伴或第三方共享数据和功能。它们之所以安全,是因为只允许共享与特定请求相关的少量必要信息。 

API有助于在数字供应链中节省时间,该供应链可包括实时库存水平、定价、订单状态、货运物流等信息。API解决方案在终端用户看来是无形运作的,实现机器与机器之间的数据通信。

EDI(电子数据交换)是指可信计算机之间以标准电子格式进行的信息交换。这使数据能够高效地直接传送到接收方计算机上的相应应用程序,从而节省处理时间、减少错误并降低成本。

API与EDI协同工作,通过为您提供关于零件、库存、价格和货运的准确实时数据,帮助您做出最佳的采购决策。通过API/EDI解决方案交换的常见文档包括采购订单、发票、发货通知、提单、库存文件和付款通知。

API/EDI就像拥有一位私人数字助理,能够即时为您提供来自供应商的准确实时数据,并将其整合到您指定的应用程序中。这可以让您作为采购方更加高效有力,同时也能提升供应商的绩效表现。

在您探索适用于企业的API/EDI技术时,您可能还会听说一种被称为Punchout平台的技术。这项技术可让供应商的产品目录实时接入电子采购系统,从而有效地将购物环节整合进采购流程中。

 

这对我意味着什么?

如果您是采购专业人士,这些优势显而易见,您很可能已经在工作中使用EDI或API工具,或是两者的集成方案。如果您是工程师,获取组件库存信息有助于您决定选用某个特定零件。而如果您是电子专业的学生,未来也很可能会使用这些系统。

顺便一提,如果您是电子专业的学生,或是正在提升电路搭建技能的人士,欢迎访问我们的朋友网站www.CircuitBread.com。那里有大量相关内容,可以帮助您学习、更新或巩固技能。

 

如何开始使用API/EDI

如果您尚未部署API/EDI解决方案,多家第三方供应商均提供相关软件选项。Onlinecomponents.com作为电子元件的授权分销商,与多家解决方案提供商展开合作,包括:CalcuQuote、SupplyFrame、Orbweaver和Luminovo.ai。您不妨了解一下每家提供的方案。

如果您已准备好在电子元件采购中运用这项技术,可以联系Onlinecomponents.com的客户经理,启动您的API/EDI解决方案流程。OLC技术团队将与您的专业人员协作,梳理系统对接的细节,并确保数据交换正常运行。之后您便可以正式开始使用!

 

总结 

API/EDI集成为业务伙伴提供了一个平台,可以自动化的形式共享企业对企业的信息,从而实现快速、准确、相关且实时的数据交换,助力做出更好的业务决策。无论您目前在电子元件供应链中处于什么位置,都可以预见这项技术的不断完善将影响您的工作内容及工作方式。

您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!