无线充电背后的工程原理

无线充电彻底改变了我们为设备供电的方式。对于工科学生来说,理解这项技术背后的技术细节既令人着迷又至关重要。本博客将详细探讨无线充电的原理、组件和标准。

基本原理

无线充电的核心是电磁感应和谐振电感耦合的概念。这些原理使能量能够在没有直接电接触的情况下传输。

什么是电磁感应?

电磁感应是指线圈内变化的磁场在线圈两端感应出电动势(EMF)的过程。 

当充电板中的发射线圈通以交流电(AC)时,会产生随时间变化的磁场。该磁场被限制在线圈周围的特定区域内,受线圈几何形状和电流频率等因素的影响。当设备中的接收线圈被置于该磁场内时,变化的磁通量会在接收线圈两端感应出交流电压。该感应电压可以驱动电流通过连接到接收线圈的负载,从而有效地实现无线电力传输。这一由迈克尔·法拉第发现的原理构成了无线充电技术的基础。

Figure 1: Diagram of Electromagnetic Induction with Transmitter and Receiver Coils图1:带发射线圈和接收线圈的电磁感应示意图

谐振电感耦合

谐振电感耦合是指通过磁场耦合在两个线圈之间进行的近场无线电能传输。两个线圈必须调谐至相同频率才能产生谐振。电能通过两个谐振调谐电路之间的磁场传输:一个位于发射端,一个位于接收端,如下图2所示。每个谐振电路由一个线圈和一个电容器连接组成。为了实现更强的耦合和最大的功率传输,两个线圈必须调谐至相同的谐振频率。此外,我们还需要线圈具有较高的品质因数(Q值)以及相当高的耦合系数。

Figure 2: Resonant Inductive Coupling图2:谐振电感耦合

如果你想知道这与我们刚刚讨论的电磁感应概念有何不同,以下是几个关键区别

电谐振发生在电路的特定谐振频率下,此时电路元件的阻抗或导纳的虚部大小相等、相位相反,从而相互抵消。这使得电路在谐振时表现为纯电阻性阻抗,这种现象常见于LC和RLC电路中。

如果考虑涉及电容器和电感器的电路谐振,其主要原因是电感器中衰减的磁场在其绕组中产生电流,从而为电容器充电。随后,放电的电容器提供电流,重新在电感器中建立磁场。这一过程不断重复,随着能量在电感器和电容器之间振荡,形成谐振频率。 

谐振调谐是通过设计具有特定电感(L)和电容(C)值的线圈,使其在特定频率下发生谐振而实现的,该频率由以下公式给出:

当线圈处于谐振状态时,它们之间的能量传输达到最大化。

线圈的品质因数(Q值)衡量的是电感器储存能量的能力。它主要取决于线圈的形状、尺寸以及所用材料。这是一个需要重视的重要参数,因为每个线圈除了电感之外还存在少量电阻。该电阻(R)值越低,线圈的品质因数就越高。品质因数的典型值通常在10到100之间。低于10的品质因数通常没有实际意义。 

工作频率(ω)下的品质因数(Q)定义为:

电能传输效率在很大程度上受磁耦合系数(k)的影响,该系数表示发射端磁场与接收端耦合的效率。该系数取决于线圈的对准情况、距离和方向。耦合系数越高,能量传输效果越好。

耦合系数(k)是一个无量纲值,用于定义任何无线电能传输系统中初级线圈和次级线圈之间的相互作用。其值应介于零和一之间,其中1表示完美耦合,意味着所产生的全部磁通量都穿透了接收线圈。常见的耦合系数范围为0.32至0.65。负耦合系数表示从背面捕获磁通量,导致反相电压感应。耦合系数由以下公式给出: 

详细的无线充电过程

无线充电过程涉及几个关键步骤,每个步骤都包含重要的组件和机制。

图3:无线充电系统框图

图3展示了从充电器输入到手机输出的无线手机电池充电过程。该过程涉及无线电力发射部分和无线电力接收部分。

发射部分

发射部分包括以下组件:

  1. 电源:提供所需的直流电压。
  2. 发射电路:将直流电压转换为高频交流电压。
  3. 发射线圈:将高频交流电压转换为交变磁场。

接收部分 

接收部分由以下部分组成:

  1. 接收线圈:捕获交变磁场,并通过感应将其转换回交流电压。
  2. 接收整流电路:将感应产生的交流电压转换为直流电压。
  3. 稳压器IC:确保直流电压适合为手机电池充电。
  4. 手机电池:转换和稳压后直流电的最终接收方。

能量传输过程

无线手机电池充电器通过电感耦合工作,该过程涉及几个步骤。首先,发射线圈产生高频交流信号,从而形成交变磁场。这种交变磁场对能量传输至关重要,因为它围绕发射线圈向外辐射。当接收线圈被置于该磁场范围内时,会通过电磁感应捕获能量,并在其绕组内感应出交流电压。随后,该感应交流电压经接收端整流电路整流为直流电,以确保与手机电子元件的兼容性。接下来,稳压器将该直流电压调节至适合手机电池的水平,防止过度充电并确保稳定的电力输出。 

最后,经过调节的直流电压为手机电池充电,提供无缝且高效的能量传输过程,使设备在无需物理连接器的情况下获得电力。这一过程不仅通过提供便利提升了用户体验,还减少了充电接口的磨损,从而延长了移动设备的使用寿命。 

如果你仍需要帮助理解这一过程,我们建议你查看我们的朋友CircuitBread在其博客中关于无线充电的介绍: 无线电力传输是如何工作的?。不仅如此,你还能在他们的网站上找到其他几篇关于无线充电过程所涉及组件的教程。 

无线充电标准

有多个标准规范着无线充电技术,以确保安全性和兼容性。最流行的标准如下:

Qi(发音为"chee")

Qi由无线充电联盟(WPC)开发,是应用最广泛的无线充电标准。它支持低功率(最高30瓦)和高功率(最高1千瓦)充电应用。Qi确保了不同设备和充电器之间的互操作性,使其成为智能手机及其他小型电子设备的热门选择。

AirFuel联盟

AirFuel联盟由无线电力联盟(A4WP)和电力事务联盟(PMA)合并而成,推广两种无线充电技术:谐振电感式充电和射频(RF)充电。AirFuel的谐振技术可实现更大的空间自由度和多设备同时充电,而射频充电则支持更远距离的充电。

效率考量因素

无线充电系统的设计必须尽量减少能量损耗并最大化效率。影响效率的关键因素包括线圈设计、对准情况、频率以及散热管理。优化线圈的形状、尺寸和材料可以显著提高效率。 

发射线圈和接收线圈的正确对准可确保最佳耦合和能量传输。工作频率会同时影响无线充电的效率和范围,频率越高通常效率越好,但可能需要更精确的对准。此外,高效的无线充电系统必须妥善管理发热,以防止能量损耗并确保安全运行。

无线充电的应用

我们已经知道,无线充电在消费电子领域最为普及。从笔记本电脑到可穿戴设备,无线充电提供了无需线缆的便捷电力传输,减少了线缆的杂乱,使设备管理更加简单高效。但这还不是全部。未来,我们还将看到无线充电的许多其他有趣应用。

我们可以将无线充电的优势应用于电动汽车充电领域。想象一下,无需下车即可为爱车充电——只需将车开到高速公路旁的大型充电板上,汽车便会自动开始充电,完全无需任何物理连接器!即使在医疗环境中,无线充电也能通过消除对线缆和连接器的需求,降低感染风险并实现医疗设备的隔离。此外,在工业环境中,无线电力传输可用于为难以到达或危险区域中的设备和传感器供电,确保持续运行,并通过消除物理连接的需求来提高安全性。

随着我们不断创新和完善无线充电技术,其应用范围将不断扩大,带来新的可能性,并改变我们与电子设备互动的方式。

您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!