工程师调查显示传感器被视为顶尖技术

《EE Times》和《EDN》共同开展的半年度工程师调查《工程师之思》发现,在1,500名受访者中,大多数人计划采用或近期已经采用的技术是传感器。

 

《Electronic Products》指出:“当被问及已经采用以及未来两年有兴趣采用的新技术时,传感器遥遥领先。已采用类别中,模拟/线性技术和数字信号处理紧随其后;而在未来两年最有兴趣采用的技术方面,人工智能则位居榜首。”

 

 

调查还询问了工程师们的工作时间分配情况,“在美洲,大多数工程师(43%)将时间用于开发新产品,而28%的人专注于改进现有产品。同样,欧洲、中东和非洲(EMEA)地区(47%)以及中国(42%)的同行也大多将时间用于设计新产品。

 

有趣的是,中国(15%)和亚洲其他地区(12%)的设计师将大量时间用于对竞争对手产品进行逆向工程。相比之下,美洲工程师和EMEA工程师用于此项工作的时间分别仅为5%和6%”。

报告还发现,18%的受访者表示他们会将设计工作外包。原因是什么呢?首要原因是本地工程资源有限(69%),此外,快速交付项目(35%)和复杂项目(37%)也被提及。软件开发、测试认证以及对特定技能的需求是外包常用的领域。

调查还发现,微处理器/微控制器和IP核属于工程师产品开发概念阶段的一部分,而模拟元件和互连件、无源器件以及机电器件则属于详细设计阶段的一部分。

 

关于该调查的网络研讨会将于8月20日太平洋标准时间上午9点举行,您可以 点击此处报名参加。

 
您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!