如何测试电子元器件第 2 部分

在您刚拿到电子元件、并将其安装到您的产品之前对其进行测试至关重要。您需要确认它们是否能按照设计要求运行,以及是否符合制造商所宣称的性能。虽然您可能无法准确知道该元件的使用寿命,但确认它在最初就能正常工作,并满足所有预期和需求,能够带来信心保障。

 

测试电子元件时最常用的工具之一是 万用表 ——在大多数情况下,建议使用手动量程万用表,而不是自动量程万用表。因此在开始测试前,应始终先给元件放电,以确保没有残留电荷或其他干扰因素影响测试结果。

 

电池以伏特为单位测量,而电容器以法拉为单位测量,两者都可以使用万用表进行测试。测试电池时,将红表笔连接到电池正极,黑表笔连接到负极,根据电池标称电压确定所设置的电压量程。例如测量9伏电池时应使用20伏量程——如果电池电量充足,读数应在8.5到9.5伏之间。恭喜,您已经测得了电池的内阻。

 

 电容是您在测量 电容器时所测的量——它以法拉(电容单位)为单位测量。测量时可以使用20法拉量程来测量标称10法拉的电容器——同样需要先放电,并记住20%的偏差是可接受的——因此对于这个10法拉的电容器,读数范围在9到11法拉之间都算正常。

 

万用表还可以用于测试二极管——先分开阳极和阴极,将红表笔接到阳极,黑表笔接到阴极,测量电流是否导通。然后交换表笔,确认没有读数——二极管只允许电流单向流动。

 

现在您可以用基本相同的方法来测量LED,因为它本质上是一种发光二极管。如果将阳极接黑表笔、阴极接红表笔时有读数,则说明这个LED是有问题的,因为只有在连接方向相反时才应该发光。


 

接下来是晶体管。“晶体管,也称为BJT(双极结型晶体管),是一种电流驱动型半导体器件,可用于控制电流的流动,其基极上的微小电流可以控制集电极与发射极之间的较大电流(以NPN型为例)。它们可用于放大微弱信号,也可作为振荡器或开关,”一个技术论坛这样解释道。 

 

晶体管有两种类型:NPN(负-正-负)型和PNP(正-负-正)型。将万用表的红表笔连接到中间引脚,黑表笔连接到两个外侧引脚,如果有读数,说明是NPN晶体管;如果没有读数,则是PNP晶体管。

保险丝同样可以用万用表测试。将表笔连接到保险丝两端,如果保险丝正常,应该会有读数并发出蜂鸣声。如果没有反应,则说明保险丝已经损坏。

 

您还可以观看以下视频,了解其他元件的测试方法。

  1. 开关

  2. 散热片

  3. 外壳

  4. 编码器

 

随着我们制作更多视频,我们会持续在此添加内容——请收藏本页,并不定期回来查看我们新增的内容。

 
您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!