如何清洁电子元器件

清洁电子元件可能是一项棘手的工作,在选择可以使用或不应使用的液体和方法时必须谨慎。有些方法只应在特定情况下使用。欲了解更多信息,请继续阅读。

 

水对某些类型的元件很有用——大多数超大规模集成电路(VLSI)元件可以安全地浸入水中,但带有芯片组的元件和大多数机械元件应避免使用水。水可能渗入芯片组部件下方,一定量的水不会立即干燥,或者擦拭后会留下残留物,从而导致腐蚀,进而引起电阻变化或短路。

 

应使用去离子水或蒸馏水——自来水可能含有更容易引发其他问题的成分。

 

酒精 

当然,您不应该和元件“共享饮品”!异丙醇是首选。它挥发迅速,还能溶解一些水无法溶解的物质。由于其中也含有水分,使用时应谨慎。 

 

虽然有些电路板(PCB)可以用酒精冲洗,但推荐的方法是使用棉签(挤掉多余液体,不要让棉签滴液)。因此,“先涂抹,然后用一块布擦除(用布盖住电路板,并用刷子将布推入不易触及的角落)”,正如 Stack Exchange 的建议

 

丙酮

丙酮并不是清洁元件的推荐溶剂。它会溶解聚苯乙烯以及电路板和受热部件中使用的其他材料。

 

压缩空气

灰尘和污垢通常可以用压缩空气处理,轻微的污垢或腐蚀可以进行局部清洁。然而,严重的腐蚀应使用小苏打处理。

 

您可能需要拆下外壳才能接触到某些部位,通常应让喷嘴与部件保持几英寸的距离,不过在清洁诸如 排气扇 或电路板等物品时可以靠得更近。喷洒时请保持罐体直立,并采用短促、可控的方式喷射。

 

只要针对特定部件采用正确的方法,这几种清洁电子元件的方式都是有效的。







 

您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!