英国脱欧:对电子元器件进出口的影响

在全球新冠疫情带来的诸多困难之中,2020年也是英国脱欧之年。随着英国应对与欧盟协议不断变化的法规,从英国进出口电子元件的公司可能需要面对新的法规。

 

鉴于电子元件种类繁多,且用于制造这些元件的材料各不相同,了解英国任何新的或即将出台的法规,对所有电子产品制造商和分销商都至关重要。

 

虽然英国已采纳的大多数欧盟法规至少在今年剩余时间内仍将保持不变,但为避免出现问题,明智的做法是 在此查询 以及特定元件所属的其他任何政府部门。

 

“英国是机械设备的净进口国。进口产品将包括英国国内不具备生产能力的高附加值元件,同时也反映出该行业中许多公司的跨国所有权结构,这也包括来自其他全球制造中心的进口,”上述英国议会报告指出。

 

“英国进口总额中有301亿英镑(占7%)与零部件和机械行业相关,其中185亿英镑(按价值计占62%)从欧盟进口。该行业前三大贸易伙伴分别是:德国(占进口的22%)、美国(12%)和中国(9%)。”

 

英国实施的两项与欧盟类似的重要法规是《危害性物质限制指令》(RoHS)——该法规要求以更安全的替代品取代重金属(如铅、汞、镉)以及阻燃剂等其他材料,从而限制电子元件中有害物质的使用;以及《废弃电子电气设备指令》(WEEE),该指令规定了物品的适当处置方式,以避免对环境和健康造成重大影响。电子及电气设备的生产依赖于稀缺资源(如稀土)的使用,这些资源需要被回收或有效处置,而这可能是电子产品制造商和零售商的责任。

 

英国维持现有欧盟贸易协定和法规的一个很好的例子是CETA(《全面经济贸易协定》) ——即加拿大与欧盟贸易协定。美国正在推进TTIP—— 《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》,该协定将包含美国与英国之间贸易产品的相关法规。

 

短期内,英国仍在使用由欧盟监管的CE标志。 欧洲合格认证(CE)标志被定义为欧盟(EU)自1985年起对在欧洲经济区(EEA)内销售商品实施的强制性合格标志。CE标志代表制造商声明其产品符合欧盟的《新方法指令》。

 

制造商和分销商可能需要关注的一个方面是授权代表的使用。在英国脱欧之前,一名英国授权代表同时也满足欧盟的要求。随着英国于2020年12月31日(如延期则更晚)完成脱欧程序,将需要分别设立覆盖英国和欧盟的代表——许多公司同时具备两地资质,但仍应加以核实。

 
您是否认为这篇文章有用?请分享!

加入电路,让您与 OnlineComponents.com 及更多精彩保持连接!