Nesnelerin İnterneti Nedir?

Hayatımıza sürekli olarak yeni ve gelişmiş teknolojiler girmeye devam ederken, “Nesnelerin İnterneti” terimi de sıklıkla sohbetlere dahil oluyor. Kendi işinizde bu terimi defalarca kullanmış olabilirsiniz, ancak birçok insan bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. O halde, konuyu ayrıntılı olarak ele alalım.  

Modern bilişimin donanım tarafını mümkün kılan elektronik mühendisliği dünyasının bir parçası olarak, İnterneti dijital bilgi ve kaynakların gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını sağlayan, birbirine bağlı bilgisayar varlıklarından oluşan küresel bir ağ olarak anlıyoruz. 

Nesnelerin İnterneti ise, işlem gücü, sensörler, yazılım ve İnternet bağlantısı ile donatılmış, böylece kendileri gibi donanıma sahip diğer cihaz ve sistemlerle veri toplayıp paylaşabilen, hızla büyüyen devasa bir fiziksel nesneler ağıdır. “Akıllı nesneler” olarak da adlandırılan bu cihazlar, termostatlardan ve buzdolaplarından arabalara ve endüstriyel makinelere kadar geniş bir yelpazede yer alabilir. Teorik olarak, bu ağın bir parçası olmak için gereken, hızla ilerleyen ve fiziksel olarak küçülen teknoloji herhangi bir cihaza uygulanabilir. 

Nesnelerin İnternetini değerlendirmenin bir başka yolu da, onu insan müdahalesine gerek kalmadan birbirlerine veri aktarabilen bir cihaz ağı olarak görmektir.

Nesnelerin İnterneti Nasıl Çalışır

Her şey sensörlerle, başka bir deyişle fiziksel bir parametreyi algılama yeteneğine sahip cihazlarla başlar. Günümüzün tekil sensörleri sıcaklık, nem, basınç, hareket, ses, ışık, sıvı seviyesi, gerinim, kütle, rüzgâr, duman, doluluk, radyasyon, kimyasallar, gazlar, manyetizma ve daha fazlası dahil çok sayıda fiziksel koşulu algılamak için kullanılabilir. Akıllı sensörler algılama yeteneğini işleme ve iletişim kapasitesiyle birleştirir. (Bu web sitesindeki Onlinecomponents.com blogunda yer alan “Akıllı Sensör İstilası?” yazısına bakın.)

Daha önce belirttiğimiz gibi, Nesnelerin İnterneti özelliğine sahip cihazlar, akıllı sensörleri yazılım ve iletişim teknolojisiyle birleştirerek veri toplamalarına, işlemelerine ve diğer cihazlarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, veri analizine dayanarak diğer cihazlara harekete geçmeleri için komutlar da verebilirler. Bu eylemler arasında bir odadaki ışıkları kapatmak, bir ofisteki kapıyı kilitlemek veya bir fırındaki konveyör bandını yavaşlatmak yer alabilir. Nesnelerin İnterneti cihazları genellikle WiFi, Bluetooth, hücresel ağ veya özel ağlar aracılığıyla İnternete bağlanır. 

Bu algılama ve birbirine bağlanma yeteneği, yalnızca veri alışverişi yapmakla kalmayıp aynı zamanda özerk şekilde hareket edebilen ve uzaktan kontrol edilebilen, birbirine bağlı devasa “akıllı” cihaz ağlarını mümkün kılabilir. Bu sayede Nesnelerin İnterneti ağları; fabrikalardaki süreçlerin merkezi olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, depolardaki envanter veya sevkiyatların takip edilmesi, akıllı arabalarla bölgesel trafik akışının yönetilmesi veya bir kampüs güvenlik sisteminin izlenip kontrol edilmesi gibi görevleri yerine getirebilir.

Nesnelerin İnterneti teknolojisi ev, ticaret, üretim, sağlık hizmetleri, ulaşım, tarım ve diğer sektörler gibi alanlarda büyük bir etki yaratıyor ve yaratmayı sürdürecek. Ulaşım sektörü bu etkiyi otomobillerde şimdiden görüyor ve daha pek çok yenilik gelecek. Araçtan Her Şeye (V2X) iletişimi, aşağıdakileri içeren çeşitli otomobil iletişim protokollerinin genel adıdır:

              • V2N – Araçtan Ağa
              • V2I – Araçtan Altyapıya
              • V2V – Araçtan Araca
              • V2C – Araçtan Buluta
              • V2P – Araçtan Yayaya
              • V2D – Araçtan Cihaza
              • V2G – Araçtan Şebekeye

Bu gelişmiş cihaz iletişimi düzeyleri; güvenliği artırmayı, trafik yoğunluğunun etkilerini azaltmayı, zaman ve paradan tasarruf etmeyi ve müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Yakın bir gelecekte, aracınız önünüzdeki bir trafik kavşağıyla karşılıklı iletişim kurarak gerçek zamanlı yol tıkanıklığı, kazalar, inşaat çalışmaları veya kapanmalar hakkında bilgi edinecek ve size daha iyi güzergah seçenekleri sunmak için bu bilgiyi kullanacaktır. 

Diğer Kullanımlar ve Faydalar 

Bir mühendisseniz, özellikle de hayal gücü kuvvetli bir mühendisseniz, Nesnelerin İnterneti teknolojisi için birçoğu zaten hayata geçirilmiş olan çeşitli kullanım alanları görebilirsiniz. Bazı örnekler şunlardır:

              • Çiftçiler bunu ürünleri ve hayvanları izlemek için kullanıyor
              • Hastaneler bunu hastaları izlemek veya sağlık verilerini gerçek zamanlı olarak takip etmek için kullanıyor
              • Perakendeciler bunu mağaza düzenlerini optimize etmek veya stok fazlasını önlemek için kullanıyor
              • Nakliye şirketleri bunu filolarını ve kapasitelerini takip etmek için kullanıyor
              • Kamu hizmet şirketleri bunu enerji tüketimini izlemek ve kesintileri azaltmak için kullanıyor
              • İletişim şirketleri bunu uzak ekipmanları izlemek ve bakım ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek için kullanıyor

Liste böyle uzayıp gidiyor ve artık geleceği kendi hedefe yönelik uygulamalarınızla icat etmek size ve elektronik alanındaki diğer kişilere kalıyor. Arkadaşımız CircuitBread'in web sitesinde yer alan içerikleri inceleyerek elektroniğin temellerine dair bilgilerinizi tazeleyebilir ve belki de kendi Nesnelerin İnterneti fikirlerinizi geliştirebilirsiniz. Şu adresten göz atabilirsiniz: www.circuitbread.com.

Nesnelerin İnternetinin Zorlukları

Tüm bunlar umut verici görünse de, bu teknolojinin kullanıcılarına en büyük faydaları sağlayabilmesi için hâlâ çözülmesi gereken birçok sorun bulunuyor. Nesneleri ve insanları izlemek için İnterneti kullanan geniş cihaz ağlarında var olan güvenlik ve gizlilik endişeleri bulunuyor ve bunların çoğunun devlet düzenleyici kurumları tarafından ele alınması gerekecek.

Ayrıca, ağların birbirleriyle sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmesi ve farklı üreticilerin cihazlarının birlikte çalışabilmesiyle ilgili birlikte çalışabilirlik endişeleri de bulunuyor. İlgili donanım ve yazılım sistemleri üzerinde devam eden standardizasyon geliştirme çalışmaları, muhtemelen sanayi, hükümet ve standart kuruluşlarından çaba gerektirecektir.

 Son olarak, ileri teknolojilere ve uygulamalara uyacak şekilde sistemlerin ölçeklendirilmesine özgü maliyet ve karmaşıklık sorunları da bulunuyor. 2023 yılında Nesnelerin İnterneti pazarının yaklaşık 600 milyar dolar değerinde olduğu ve 2032 yılına kadar trilyonlara ulaşacak şekilde büyümesinin muhtemel olduğu tahmin ediliyor. Bunlar göz ardı edilemeyecek rakamlar.

Özet

Nesnelerin İnterneti kalıcı hale geldi ve hızla büyümeye devam ediyor. Adına rağmen, tek ve homojen bir ağ değil, kendi özel uygulamalarına adanmış cihaz düğümlerinden oluşan birçok bağımsız ağdır. Ortak nokta, hepsinin iletişim için İnterneti kullanmasıdır.

IOT Analytics'e göre, dünya genelinde şu anda İnternet üzerinden bağlı yaklaşık 17 milyar cihaz bulunuyor (2024). Bu rakamın 2030 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor. IOT'ye göre şu anda öne çıkan uygulama süreç otomasyonu olup, kalite kontrol ikinci sırada yer alıyor. 

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu? Paylaşın!

Devreye katılın, OnlineComponents.com ve ötesiyle bağlantıda kalın!