LED Işıklara Geçiş Sandığınızdan Daha Basit Olabilir

One of MEAN WELL’s XLG-series LED drivers—the MEAN WELL XLG-50-AB single output LED driver with constant power mode built in. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL'in XLG serisi LED sürücülerinden biri — sabit güç modu dahili, tek çıkışlı MEAN WELL XLG-50-AB LED sürücüsü. (Görsel MEAN WELL'in izniyle kullanılmıştır.)

Son yirmi yılda, LED aydınlatmanın işyerinde, mağazada, evde veya dışarıda kullanılma olasılığında belirgin bir artış oldu. Ayrıca işletmeler ve elektronik üreticileri, tabelalar veya mikrodenetleyici birimlerindeki (MCU) gösterge ışıkları gibi konularda her gün LED'ler için akıllıca yeni kullanım alanları buluyor.

Ancak geçmişteki aydınlatma armatürlerinde kullanılan halojen veya floresan ampullerin aksine, LED'ler tasarım olarak daha hassastır. Bu, LED armatürlerin kurulumunun, hassas tasarımlarını korumak için diyotları aşırı akım olaylarından veya dalgalanmalardan koruyacak elektroniklerin de kurulmasını gerektirdiği anlamına gelir. Örneğin, ekranlardaki veya pazarlama tabelalarındaki LED'ler, diyotlar aşırı akım gibi bir olay nedeniyle hasar görürse değiştirilmesi pahalı olabilir. LED sürücüleri LED'lerin beklenen ömürlerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacak bir tür sigorta görevi görür.

An example of a normal, everyday LED light bulb that one can find in most households or buildings. Most LEDs of this kind of design come with a driver build into the lamp itself. In the case where multiple LEDs are to be strung in series or parallel, using a dedicated LED driver can help protect the devices and extend their life spans. (Image courtesy of Wikimedia Commons.)
Çoğu evde veya binada bulunabilecek sıradan, günlük bir LED ampul örneği. Bu tür bir tasarıma sahip LED'lerin çoğu, lambanın kendisine entegre edilmiş bir sürücüyle birlikte gelir. Birden fazla LED'in seri veya paralel olarak bağlanması gereken durumlarda, özel bir LED sürücüsü kullanmak cihazları korumaya ve ömürlerini uzatmaya yardımcı olabilir. (Görsel Wikimedia Commons'ın izniyle kullanılmıştır.)

Akkor, halojen ve floresan ışıklar gibi geleneksel aydınlatma çözümlerinden LED ile aydınlatılan bir dünyaya geçiş, enerji altyapımız üzerindeki yükü azaltır. Geleneksel aydınlatma çözümleriyle ilişkili çevresel ve karbon maliyeti, işletmeler için giderek daha yüksek bir maliyet haline geliyor. LED'ler ek avantajlar da sunar: örneğin renklerini değiştirebilirsiniz. Bu durum, pazarlama amaçlı büyük düz ekranların kullanıldığı bir dönemi başlatmıştır. Halojen veya floresan ışıklardan aynı fayda, parlaklık ve düşük güç kullanımı oranını elde edemezsiniz. Ancak elektrik altyapımız LED'leri idare edebilecek noktaya gelene kadar, LED sistemlerine LED sürücülerini entegre etmek gereklidir.

LED Sürücüleri Neden Gereklidir

İster ortam aydınlatması, ister pazarlama tabelaları, ister düz ekran televizyondaki diyotlar olsun, LED'ler tüketiciler ve işletmeler için tamamen yeni pazarlar açmıştır. Ancak elektrik gücü dalgalandığından, cihazlarımızdaki ve aydınlatma armatürlerimizdeki LED'lerle ilişkili her türlü elektroniğin hassas yapısını korumak gerekir. Böyle bir koruma olmadan, günlük güç dağıtımında kullanılan daha büyük voltaj ve akımlar, aşırı kullanım nedeniyle diyotları yıpratarak beklenen ömürlerini azaltabilir.

Halojen ve floresan ışıklar, güvenilirlikleri ve daha düşük maliyetleri nedeniyle yaygın olarak LED'lerle değiştiriliyor. LED'ler bir zamanlar daha pahalı bir aydınlatma seçeneği olsa da, son 30 yılda LED teknolojisindeki gelişmeler, ışıkla ilgili teknolojilerde yeni bir paradigmaya yol açtı. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura'nın 1990'larda mavi LED'i icat etmesi ve bu sayede 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmaları, belki de ucuz LED'lerin başlangıcı olmuştur. Ancak LED'lerin gerçekten yaygınlaşabilmesi için LED sürücülerine ihtiyaç vardı.

Farklı Koşullar, Farklı Çözümler

Tüm LED ekranlar aynı değildir ve genellikle kendilerine özgü, özelleştirilmiş çözümler gerektirir. MEAN WELL gibi üreticiler, tüketici veya işletme LED ekranlarında kullanılan farklı senaryolar için çeşitli LED sürücüleri sunmaktadır.

MEAN WELL, yaklaşık 40 yıldır standart güç kaynakları üretmektedir. 2018 yılında Micro-Tech Consultants, şirketi 2017 satış geliri açısından güç kaynağı pazarında üçüncü sıraya yerleştirmiştir. Micro-Tech'in 2016 tarihli bir raporu , MEAN WELL'i yüzde 23'lük en yüksek bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) sahip şirket olarak da değerlendirmiştir. 2017 tarihli bir IHS raporunda, MEAN WELL küresel LED sürücü pazarında ikinci sırada yer almıştır.

Merkezi Tayvan'da bulunan MEAN WELL, dünyanın önde gelen güç kaynağı liderlerinden biridir ve LED'lerin artan kullanımından ve onlara güvenilir güç sağlama yollarından yararlanmıştır. Ayrıca MEAN WELL, küresel güç kaynağı pazarındaki mirasının ve başarılarının LED sürücülerine de yansıdığını belirtmektedir.

MEAN WELL, aşağıdaki alanlara entegre edilebilecek LED sürücüleri sunmaktadır:

  • Gökdelen aydınlatması
  • Sokaklar
  • Projektör aydınlatması
  • Sahne aydınlatması
  • Balıkçılık ve sucul kullanım
  • Tarım ve bahçecilik
  • Pazarlama tabelaları
  • Güvenlik aydınlatması

MEAN WELL ürün müdürü Kai Li, “LED sürücüleri güvenilir olmalıdır” dedi. “Sürücüler, LED'lerin uzun ömrüne uyum sağlayabilmelidir. Bu aynı zamanda LED sürücülerinin, olağan endüstriyel sınıf AC veya DC güç kaynaklarına kıyasla farklı görünmesinin ve farklı tasarlanmasının da nedenidir.” Bu, geleneksel güç kaynaklarının standartlarının LED'lerin ihtiyaçlarını karşılamadığı anlamına gelir.

Li şöyle devam etti: “Örneğin, fanlar endüstriyel sınıf çıkışlarda sıklıkla kullanılır, ancak fanlar genellikle bir LED sürücüsünün tek mekanik parçası olduklarından cihazlarda arızalara yol açar. Bu nedenle, ısı enerjisiyle başa çıkmak için LED sürücülerinin ısı transfer jelleriyle tasarlanması gerekir. LED'lerin ihtiyaçları ve sürücülerinin geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bu tür benzersiz tasarımlardır.”

Neden MEAN WELL?

MEAN WELL, LED sürücüleri sunmaktadır — 8W'tan 1000W'a kadar geniş bir kapsama seçenekleri yelpazesinde. Şirketin ürünlerinin çoğu 7/24 kullanımda 50.000 saati aşan ömür beklentisine sahip olduğundan, MEAN WELL'in garanti seçenekleri (ürüne bağlı olarak iki ile yedi yıl arasında değişen) makul düzeydedir. MEAN WELL'in dünyanın önde gelen güç kaynağı sağlayıcılarından biri olması, şirkete göre, düşük maliyetlerle güçlü ürünler sunmasına olanak tanımaktadır.

Şirket sözcüsü Crystal Yang'a göre ürünlerin daha düşük maliyetli olmasının nedeni daha ucuz malzeme kullanımı veya üretimde kısa yollara başvurulması değil, daha basit devre tasarımları ve yaratıcılıktır. XLG-150/200/240, hassas çıkış kontrolü ve sabit güç elde etmek için MEAN WELL'in patentli US 10039171 Geri Besleme Devresi'ni kullanmaktadır.

MEAN WELL prioritized four features while developing the XLG-series: satisfying international safety standards; smaller and simple designs for flexibility in installation; lower costs without sacrificing performance; and a focus on marketing initiatives. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL, XLG serisini geliştirirken dört özelliğe öncelik vermiştir: uluslararası güvenlik standartlarını karşılamak; kurulumda esneklik için daha küçük ve basit tasarımlar; performanstan ödün vermeden daha düşük maliyetler; ve pazarlama girişimlerine odaklanmak. (Görsel MEAN WELL'in izniyle kullanılmıştır.)

Dünya çapında artan rekabetle birlikte, MEAN WELL pazar lideri konumunu korumak için titizliğini sürdürmek zorunda kalmıştır. Bu, Çin'de giderek daha fazla üreticinin ortaya çıkması karşısında, MEAN WELL'in yeni XLG serisi LED sürücüleri hattının üretiminde bazı kilit kararlar almak zorunda kaldığı anlamına gelmektedir.

İlk olarak, MEAN WELL bu ürün hattının üretimini Filipinler'deki fabrikalara taşımıştır; böylece XLG serisi LED sürücüleri, ABD ile Çin arasındaki herhangi bir tarife veya ticaret savaşından etkilenmeyecektir. MEAN WELL'e göre bu, şirketin müşterileri için daha fazla tasarruf anlamına gelmektedir. Filipinler'deki fabrikanın otomasyona öncelik vermesi ve tasarımın sadeliğe öncelik vermesiyle MEAN WELL, XLG serisine daha ucuz malzemeler getirmeden rekabetçi fiyatlar sağlayabileceğini savunmaktadır.

XLG serisi, LED armatürlere hantal bir engel oluşturmadan daha yakın yerleştirilebilen daha küçük bir tasarımı temsil etmektedir. XLG ailesinin bir diğer özelliği de LED sürücülerindeki sabit güç tasarımıdır. Bu sabit güç modu sayesinde XLG ailesi, akımlar değişirken bile sabit bir güç kaynağı sağlayabilmektedir. Bu, LED'lere sağlanan çıkış gücünde herhangi bir bozulma olmadan, aydınlatma armatürü tasarımları için geniş bir esneklik yelpazesi sunmaktadır. Bu durum, cihazları yalnızca dar bir akım aralığında sabit güç sağlayabilen birçok LED sürücüsü üreticisiyle tezat oluşturmaktadır.

Son olarak, LED gerektiren sucul uygulamalar için bile, MEAN WELL'in tüm XLG ailesi IP67 giriş koruma seviyesine sahiptir ve hepsi kuru, nemli ve ıslak konum uygulamaları için uygundur.

A table that includes specifications for the different LED drivers that MEAN WELL offers in its XLG-series. Note that the different models offer a wide variety in protection and coverage for surge events while also controlling the delicate voltages needed for LEDs. The XLG family is compliant with all recent international standards. (Image courtesy of MEAN WELL.)
MEAN WELL'in XLG serisinde sunduğu farklı LED sürücülerinin teknik özelliklerini içeren bir tablo. Farklı modellerin, LED'ler için gereken hassas voltajları kontrol ederken aynı zamanda dalgalanma olaylarına karşı koruma ve kapsama açısından geniş bir çeşitlilik sunduğuna dikkat edin. XLG ailesi, tüm güncel uluslararası standartlara uygundur. (Görsel MEAN WELL'in izniyle kullanılmıştır.)

İleriye Bakış

MEAN WELL'in sunabileceği bir şey varsa, o da çeşitliliktir. Daha önce belirtildiği gibi, LED'lerin yaygınlığı, LED sürücü tasarımcılarını ve üreticilerini zorlayan ilginç bir yeni kullanım alanları yelpazesine yol açmıştır. Yani LED'ler, standart bir Amerikan prizine takılıp çalışması beklenemez. Bu nedenle XLG serisi gibi yeni LED sürücü hatları, çok çeşitli yenilikçi kullanım alanlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Dahası, herhangi bir zorlu aydınlatma armatürü tasarımı için doğru LED sürücüsünü bulmak, yalnızca MEAN WELL'in çözüm yelpazesiyle değil, aynı zamanda teknik destek uzmanları ve dağıtım ağı sayesinde de kolaylaştırılabilir.

MEAN WELL'in LED sürücülerinden oluşan XLG ürün hattı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

 

Bu yazı Onlinecomponents.com tarafından sponsorluk almıştır. Tüm görüşler bana aittir. –Mitchell Gracie

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu? Paylaşın!

Devreye katılın, OnlineComponents.com ve ötesiyle bağlantıda kalın!