Kablosuz Şarjın Arkasındaki Mühendislik

Kablosuz şarj, cihazlarımıza nasıl güç sağladığımızı kökten değiştirdi. Mühendislik öğrencileri için bu teknolojinin ardındaki teknik ayrıntıları anlamak hem büyüleyici hem de son derece önemlidir. Bu blogda kablosuz şarjın ilkelerini, bileşenlerini ve standartlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Temel İlkeler

Kablosuz şarjın özünde elektromanyetik indüksiyon ve rezonanslı endüktif bağlaşım kavramı yer alır. Bu ilkeler, doğrudan elektriksel temas olmadan enerji aktarımını mümkün kılar.

Elektromanyetik İndüksiyon Nedir?

Elektromanyetik indüksiyon, bir tel bobin içindeki değişen manyetik alanın, bobinin uçlarında bir elektromotor kuvvet (EMK) indüklemesi sürecidir. 

Şarj pedindeki verici bobin alternatif akımla (AC) enerjilendirildiğinde, zamanla değişen bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan, bobin geometrisi ve akım frekansı gibi faktörlerden etkilenerek bobinin çevresindeki belirli bir alanla sınırlıdır. Bir cihazdaki alıcı bobin bu manyetik alanın içine yerleştirildiğinde, değişen manyetik akı alıcı bobinde bir AC gerilim indükler. Bu indüklenen gerilim, alıcı bobine bağlı bir yük üzerinden akım geçmesini sağlayarak enerjiyi etkili bir şekilde kablosuz olarak aktarabilir. Michael Faraday tarafından keşfedilen bu ilke, kablosuz şarj teknolojisinin temelini oluşturur.

Figure 1: Diagram of Electromagnetic Induction with Transmitter and Receiver CoilsŞekil 1: Verici ve Alıcı Bobinlerle Elektromanyetik İndüksiyon Diyagramı

Rezonanslı Endüktif Bağlaşım

Rezonanslı endüktif bağlaşım, bir manyetik alan aracılığıyla birbirine bağlı iki bobin arasında yakın alanda gerçekleşen kablosuz elektrik enerjisi aktarımıdır. Her iki bobinin de aynı frekansta rezonansa girecek şekilde ayarlanması gerekir. Güç, aşağıdaki Şekil 2'de gösterildiği gibi biri vericide, diğeri alıcıda bulunan iki rezonans ayarlı devre arasındaki manyetik alanlar aracılığıyla aktarılır. Her rezonans devresi, bir kapasitöre bağlı bir bobinden oluşur. Artan bağlaşım ve maksimum güç aktarımı elde etmek için iki bobinin de aynı rezonans frekansında ayarlanması gerekir. Ayrıca bobinlerin yüksek bir Q faktörüne ve önemli ölçüde yüksek bir bağlaşım faktörüne sahip olması gerekir.

Figure 2: Resonant Inductive CouplingŞekil 2: Rezonanslı Endüktif Bağlaşım

Bunun az önce ele aldığımız elektromanyetik indüksiyon kavramından nasıl farklı olduğunu merak ediyorsanız, işte birkaç temel fark

Elektriksel rezonans, devre elemanlarının empedans veya admitanslarının sanal kısımlarının büyüklük olarak eşit ancak faz olarak zıt olduğu ve böylece birbirini etkin biçimde iptal ettiği belirli bir rezonans frekansında bir elektrik devresinde meydana gelir. Bu durum, devrenin rezonansta tamamen dirençli bir empedans sergilemesine yol açar; bu durum sıklıkla LC ve RLC devrelerinde görülür.

Kapasitörler ve endüktörler içeren bir devredeki rezonansı ele alırsak, bu durum esasen endüktördeki çöken manyetik alanın sargılarında bir elektrik akımı üretmesinden kaynaklanır ve bu akım kapasitörü şarj eder. Ardından, deşarj olan kapasitör, endüktördeki manyetik alanı yeniden oluşturan bir elektrik akımı sağlar. Bu süreç sürekli olarak tekrarlanır ve enerji endüktör ile kapasitör arasında salınım yaparken bir rezonans frekansı oluşturur. 

Rezonans ayarı, bobinlerin belirli endüktans (L) ve kapasitans (C) değerleriyle tasarlanarak, aşağıdaki formülle verilen belirli bir frekansta rezonansa girmesi sağlanarak elde edilir:

Bobinler rezonansta olduğunda, aralarındaki enerji aktarımı en üst düzeye çıkar.

Bir bobinin Q faktörü, endüktörün enerjiyi ne kadar iyi depolayabildiğini ölçer. Bu değer esas olarak bobinin şekline, boyutuna ve kullanılan malzemelere bağlıdır. Her bobin, endüktansına ek olarak küçük bir dirence sahip olduğundan, bu dikkat edilmesi gereken önemli bir parametredir. Bu direncin (R) değeri ne kadar düşükse, bobinin Q faktörü o kadar yüksek olur. Q faktörü değerleri genellikle 10 ile 100 arasında değişir. Ondan düşük bir Q faktörü genellikle işe yaramaz. 

Çalışma frekansındaki (ω) kalite faktörü (Q) şu şekilde tanımlanır:

Güç aktarımının verimliliği, vericinin manyetik alanının alıcıyla ne kadar verimli bir şekilde bağlaştığını ifade eden manyetik bağlaşım faktöründen (k) büyük ölçüde etkilenir. Bu faktör bobin hizalamasına, mesafeye ve yönelime bağlıdır. Daha yüksek bir bağlaşım faktörü, daha iyi bir enerji aktarımı anlamına gelir.

Bağlaşım faktörü (k), herhangi bir kablosuz güç aktarım sisteminin birincil ve ikincil bobinleri arasındaki etkileşimi tanımlayan boyutsuz bir değerdir. Sıfır ile bir arasında olmalıdır; bir değeri, üretilen tüm akının alıcı bobine nüfuz ettiği mükemmel bağlaşımı gösterir. Yaygın bağlaşım faktörleri 0,32 ile 0,65 arasında değişir. Negatif bir bağlaşım faktörü, manyetik akının arkadan yakalandığını ve buna bağlı olarak ters fazlı gerilim indüksiyonu meydana geldiğini gösterir. Bağlaşım faktörü şu şekilde verilir: 

Ayrıntılı Kablosuz Şarj Süreci

Kablosuz şarj süreci, her biri önemli bileşenler ve mekanizmalar içeren çeşitli kritik adımları kapsar.

Şekil 3: Kablosuz Şarj Sisteminin Blok Diyagramı

Şekil 3, şarj cihazındaki girişten cep telefonundaki çıkışa kadar kablosuz mobil pil şarjı sürecini göstermektedir. Bu süreç, bir kablosuz güç verici bölümü ile bir kablosuz güç alıcı bölümünü içerir.

Verici Bölümü

Verici bölümü aşağıdaki bileşenleri içerir:

  1. Güç Kaynağı: Gerekli DC gerilimi sağlar.
  2. Verici Devresi: DC gerilimi yüksek frekanslı AC gerilime dönüştürür.
  3. Verici Bobin: Yüksek frekanslı AC gerilimi alternatif bir manyetik alana dönüştürür.

Alıcı Bölümü 

Alıcı bölümü şunlardan oluşur:

  1. Alıcı Bobin: Alternatif manyetik alanı yakalar ve indüksiyon yoluyla tekrar AC gerilime dönüştürür.
  2. Alıcı Doğrultucu Devresi: İndüklenen AC gerilimi DC gerilime dönüştürür.
  3. Gerilim Regülatörü IC'si: DC gerilimin cep telefonu pilini şarj etmeye uygun olmasını sağlar.
  4. Cep Telefonu Pili: Dönüştürülmüş ve düzenlenmiş DC gücün nihai alıcısıdır.

Enerji Aktarım Süreci

Kablosuz cep telefonu pil şarj cihazı, birkaç adımı içeren endüktif bağlaşım yoluyla çalışır. İlk olarak, verici bobin, alternatif bir manyetik alan oluşturan yüksek frekanslı bir AC sinyali üretir. Bu alternatif manyetik alan, verici bobinin etrafına yayıldığı için enerji aktarımı açısından son derece önemlidir. Bu manyetik alanın menzili içine yerleştirilen alıcı bobin, enerjiyi yakalar ve elektromanyetik indüksiyon yoluyla sargılarında bir AC gerilim indükler. Bu indüklenen AC gerilim, ardından cep telefonunun elektronik bileşenleriyle uyumluluğu sağlamak amacıyla alıcının doğrultucu devresi tarafından DC'ye dönüştürülür. Daha sonra, gerilim regülatörü bu DC gerilimi cep telefonu pili için uygun bir seviyeye ayarlayarak aşırı şarjı önler ve sabit bir güç akışı sağlar. 

Son olarak, ayarlanan DC gerilim cep telefonu pilini şarj eder ve cihaza fiziksel konektörlere gerek kalmadan güç sağlayan sorunsuz ve verimli bir enerji aktarım süreci sunar. Bu süreç yalnızca kolaylık sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda şarj portlarındaki aşınma ve yıpranmayı da azaltarak mobil cihazların ömrünün uzamasına katkıda bulunur. 

Süreci anlamak konusunda hâlâ yardıma ihtiyacınız varsa, CircuitBread'deki arkadaşlarımızın blog yazılarında kablosuz şarj hakkında söylediklerine göz atmanızı öneririz: Kablosuz Güç Aktarımı Nasıl Çalışır?. Bununla da kalmayıp, web sitelerinde kablosuz şarj sürecinde yer alan bileşenlerle ilgili başka birçok öğreticiye de rastlayacaksınız. 

Kablosuz Şarj Standartları

Güvenliği ve uyumluluğu sağlamak amacıyla kablosuz şarj teknolojisini yöneten birden fazla standart bulunmaktadır. En popüler standartlar şunlardır:

Qi ("chee" olarak telaffuz edilir)

Wireless Power Consortium (WPC) tarafından geliştirilen Qi, en yaygın olarak benimsenen kablosuz şarj standardıdır. Hem düşük güçlü (30 vata kadar) hem de yüksek güçlü (1 kilovata kadar) şarj uygulamalarını destekler. Qi, farklı cihazlar ve şarj cihazları arasında birlikte çalışabilirliği sağlayarak akıllı telefonlar ve diğer küçük elektronik cihazlar için popüler bir tercih haline gelmiştir.

AirFuel Alliance

Alliance for Wireless Power (A4WP) ile Power Matters Alliance (PMA) birleşmesiyle kurulan AirFuel Alliance, iki kablosuz şarj teknolojisini teşvik etmektedir: rezonanslı endüktif şarj ve radyo frekansı (RF) şarjı. AirFuel'in rezonans teknolojisi daha fazla mekânsal özgürlük ve birden fazla cihazın aynı anda şarj edilmesine olanak tanırken, RF şarjı daha uzun mesafelerde şarj yapılmasını destekler.

Verimlilik Değerlendirmeleri

Kablosuz şarj sistemleri, enerji kaybını en aza indirecek ve verimliliği en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır. Verimliliği etkileyen temel faktörler arasında bobin tasarımı, hizalama, frekans ve ısı yönetimi bulunur. Bobinlerin şeklini, boyutunu ve malzemelerini optimize etmek verimliliği önemli ölçüde artırabilir. 

Verici ve alıcı bobinlerin doğru hizalanması, optimum bağlaşım ve enerji aktarımı sağlar. Çalışma frekansı, kablosuz şarjın hem verimliliğini hem de menzilini etkiler; daha yüksek frekanslar genellikle daha iyi verimlilik sunar ancak daha hassas hizalama gerektirebilir. Ayrıca, verimli kablosuz şarj sistemleri, enerji kaybını önlemek ve güvenli çalışmayı sağlamak için ısı oluşumunu yönetmelidir.

Kablosuz Şarjın Uygulamaları

Kablosuz şarjın tüketici elektroniği sektöründe en popüler olduğunu zaten biliyoruz. Dizüstü bilgisayarlardan giyilebilir cihazlara kadar kablosuz şarj, kablosuz güç aktarımının kolaylığını sunar ve kablo karmaşasını azaltarak cihaz yönetimini daha basit ve verimli hale getirir. Ancak hepsi bu kadar değil. Gelecekte, kablosuz şarjın başka birçok ilginç kullanım alanını görebiliriz.

Kablosuz şarjın sunduğu avantajlardan elektrikli araç şarjında da yararlanabiliriz. Aracınızı şarj etmek için arabanızdan inmenize gerek kalmadığını hayal edin. Sadece otoyol kenarındaki büyük bir şarj pedinin üzerinden geçersiniz ve aracınız şarj olmaya başlar. Fiziksel konektörlere hiç ihtiyaç kalmaz! Tıbbi ortamlarda bile kablosuz şarj, kablo ve konektör ihtiyacını ortadan kaldırarak enfeksiyon risklerini azaltır ve tıbbi cihazların izolasyonunu sağlar. Ayrıca, endüstriyel ortamlarda kablosuz güç aktarımı, ulaşılması zor veya tehlikeli alanlardaki ekipman ve sensörlere güç sağlamak için kullanılabilir; bu da sürekli çalışmayı garanti eder ve fiziksel bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırarak güvenliği artırır.

Kablosuz şarj teknolojisinde yenilik yapmaya ve bu teknolojiyi geliştirmeye devam ettikçe, uygulama alanları genişleyecek, yeni olanaklar sunacak ve elektronik cihazlarımızla etkileşim biçimimizi dönüştürecektir.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu? Paylaşın!

Devreye katılın, OnlineComponents.com ve ötesiyle bağlantıda kalın!