В чем разница между инженером-электронщиком и инженером-электриком?

Если бы вы задали этот вопрос случайному прохожему на улице, он, скорее всего, ответил бы, что инженер-электрик занимается проводкой в стенах вашего дома, которая питает освещение, холодильник и т. д. С другой стороны, он, вероятно, сказал бы, что инженер-электронщик работает с проводами в компьютерах, которые находятся внутри этого дома. Вопрос закрыт.

И, что неудивительно, это не самый удачный ответ на наш главный вопрос. Большинство людей используют термины «электрический» и «электронный» как взаимозаменяемые из-за их схожести, однако обязанности электрика совершенно иные. Сильно упрощая, можно сказать, что электрики занимаются проводкой в домах и на предприятиях, а инженеры-электрики — распределением энергии и разработкой продукции. Электротехника — это широкая область, включающая множество подразделов, в том числе электронику. Можно подумать, что электротехника — это «большое», а электроника — «маленькое», но на самом деле различия гораздо тоньше. Поэтому, чтобы внести больше ясности в эту область инженерии, давайте разберемся в этом подробнее.

Что такое электротехника?

Электротехника включает в себя проектирование и применение систем и устройств, которые принимают электрический ток (поток электронов в проводнике) и преобразуют его в другую форму энергии для выполнения полезной функции, например, на электростанции, в оборудовании или в сети электропроводки здания. Инженеры-электрики часто проектируют более крупные системы и оборудование с особыми электрическими требованиями. Учитывая это, инженеры-электрики должны разбираться в проектировании и потребностях энергосетей, электрических машин, распределения электроэнергии, радиочастотной связи, систем и средств управления, а также промышленных систем управления.

Что такое электроника?

Электроника — это проектирование схем и устройств, использующих активные твердотельные компоненты (резисторы, конденсаторы, транзисторы) для управления потоком тока таким образом, чтобы добавлять информацию к току и выполнять полезную функцию. Инженеры-электронщики обычно проектируют более мелкие электрические цепи на печатных платах, соединяя вспомогательные компоненты и компьютерные чипы в оборудовании, которое обрабатывает или использует данные для выполнения необходимой потребительской или коммерческой функции, например, в компьютерах или телекоммуникационном оборудовании.

Таким образом, еще один способ кратко резюмировать разницу между электротехникой и электроникой заключается в следующем: система, использующая электричество исключительно как энергию, является электрической. Если же система использует электричество как способ обработки информации, она является электронной. Путаницу в использовании этих двух терминов вызывает тот факт, что все электронные устройства также являются электрическими, просто в разной степени. Это утверждение можно перефразировать так: вся электроника является электротехникой, но не вся электротехника является электроникой.

Электрические устройства обычно работают в диапазоне переменного тока (AC), как правило, от 220 В и вплоть до диапазона киловольт (кВ). Электронные устройства обычно работают на постоянном токе (DC), в диапазоне от микровольт до низкого напряжения.

Сравнительная таблица: электротехника и электроника

                       

Характеристика ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОНИКА

Переменный ток X

Постоянный ток X X

Крупный размер X

Малый размер X

Высокий ток X

Низкий ток X

Управляет электричеством X

Управляет информацией X

 

Обратите внимание, что, будучи подразделом электротехники, технически всё, что связано с электроникой, можно также с полным основанием считать частью электротехники.

Пересекаются ли электроника и электротехника?

Одним словом, да. Иногда весьма существенно. Инженеры как электротехнического, так и электронного направлений обычно сотрудничают над проектами и делят между собой смежные обязанности. Например, при проектировании и изготовлении нового компьютерного чипа может потребоваться, чтобы инженер-электронщик разработал расположение различных компонентов и дорожек схемы на чипе, в то время как инженер-электрик может сосредоточиться на энергопотреблении чипа и его интеграции в более крупную электрическую систему. Они работают вместе, чтобы оценивать существующие продукты, а также предлагать и разрабатывать новые.

Пересечение также может возникать, например, когда цифровой микроконтроллер (электронный) в системе управления промышленным процессом используется для активации реле, управляющего работой мощного электродвигателя (электрического), функционирующего в составе какого-либо оборудования.

По мере того как современные продукты и системы становятся все более сложными и совершенными, границы между электроникой и электротехникой становятся все более размытыми.

Требования к обучению инженеров-электронщиков и инженеров-электриков

Поскольку электроника является подмножеством электротехники, базовые знания об электричестве, токе, напряжении и т. д. необходимы любому инженеру, независимо от его специализации. Помимо основ, инженеры-электрики также должны разбираться в оборудовании, двигателях, системах электроснабжения, распределении электроэнергии, интерфейсных устройствах (датчиках) и средствах электротехнического управления.

Инженеры-электронщики также должны разбираться в цифровом мире, встраиваемых системах, компьютерных сетях, микроэлектронике и тестировании. Кроме того, они в большей степени полагаются на программные инструменты для проектирования, тестирования и верификации, помогающие реализовать их идеи, хотя использование программных решений растет во всех дисциплинах.
Наши друзья с сайта CircuitBread.com усердно работают над тем, чтобы предоставлять образовательный контент на своей платформе для растущего сообщества инженеров-электриков и инженеров-электронщиков. Их материалы охватывают всё — от фундаментальных принципов до продвинутых концепций, гарантируя, что как начинающие, так и опытные инженеры смогут найти полезную информацию для повышения своих знаний и навыков. Тем, кто хочет узнать больше о различиях между электротехникой и электроникой, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с их содержательной статьей в блоге под названием В чем разница между инженерами-электротехниками и инженерами-электронщиками?

Резюме

Термины «электротехника» и «электроника» будут и впредь использоваться как взаимозаменяемые, пока у нас не появятся более точные определения. Достаточно сказать, что до тех пор, вероятно, лучше воздерживаться от использования аббревиатуры «EE» при классификации формального образования или опыта инженера в области электротехники. В этом случае более длинные названия ученых степеней гораздо точнее отражают суть.

Была ли эта статья полезной? Поделитесь ею!

Присоединяйтесь к цепи и оставайтесь на связи с OnlineComponents.com и не только!