Что такое сертификации UL и CSA? Нужно ли о них беспокоиться?

Приятно осознавать, что автомобиль, на котором вы едете по шоссе, самолет, на котором вы летите сквозь турбулентность, или даже компьютер, который вы используете для поиска местных заведений, были изготовлены и протестированы для безопасной эксплуатации. Как потребители товаров и услуг, будь то на работе или дома, мы ищем способы убедиться в надежности наших решений. Именно здесь сертификации и проверки могут стать важными факторами безопасности, а также способствовать росту бизнеса.

test design manufacturing

Донесение информации о качестве или безопасности при продвижении продукции часто осуществляется с помощью сертификации от независимой организации. Двумя хорошими примерами, используемыми для продукции с электронным содержимым, являются UL (Underwriter Laboratories) и CSA (Canadian Standards Association).

UL — это организация, базирующаяся в США, которая проверяет заявления о безопасности и эксплуатационных характеристиках продукции на различных рынках. Она была основана в 1894 году при поддержке коммерческих страховых компаний, отсюда и её название. CSA — это организация, базирующаяся в Канаде, которая подтверждает, что продукция прошла тщательное тестирование на соответствие применимым стандартам безопасности и эффективности. По настоянию Великобритании, CSA была учреждена на федеральном уровне Канадой в 1919 году для разработки стандартов. Знаки или логотипы UL и CSA появляются на сертифицированной продукции по всему миру, и не случайно.

Национальные и международные инженерные стандарты по сути представляют собой свод знаний, разработанный для обеспечения последовательного применения процессов и продукции, что приводит к безопасным, эффективным и предсказуемым результатам. Организации по разработке стандартов работают со специалистами из инженерной, академической и коммерческой сфер, создавая согласованные документы, которые определяют проектирование, испытания, производство и эксплуатацию тысяч продуктов и процедур, используемых на потребительском и промышленном рынках. 

И UL, и CSA проверяют и тестируют продукцию, чтобы обеспечить соответствие опубликованным стандартам, а также подтверждают, что стандартные производственные процедуры выполнялись с использованием материалов, соответствующих техническим требованиям. Тысячи компаний размещают знаки UL и CSA на своей продукции, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, а также для продвижения того, что они продают.

Сертификации UL и CSA не являются обязательными. Они не требуются по закону. Однако они могут потребоваться для участия в контракте, победы в тендере или получения заказа на закупку. Они также могут повлиять на стоимость страхования и страховые выплаты. Именно поэтому разумно узнать о них и обсудить их на ранних этапах планирования жизненного цикла продукта.

Сертификации важны, особенно для продукции, затрагивающей аспекты общественной безопасности, поскольку они свидетельствуют о соответствии признанным стандартам, разработанным специалистами для обеспечения безопасности, эксплуатационных характеристик и надежности продукции. Можно с уверенностью сказать, что знак UL известен частным и корпоративным потребителям по всему миру как показатель того, что продукция будет безопасно функционировать так, как ожидается. 

Такие организации, как UL и CSA, либо уполномочивают производителя самостоятельно тестировать продукцию, а затем регулярно проверяют, соответствует ли тестирование установленным требованиям, либо сертифицирующий орган сам тестирует продукцию в собственных лабораториях. В любом случае необходимо пройти процесс тестирования и аудита, который может оказаться сложным. Лучше всего начинать обсуждение и процесс сертификации на ранней стадии проектирования, чтобы обеспечить строгое соответствие применимым стандартам и сэкономить средства на дополнительном тестировании, которое может потребоваться, если продукт нуждается в изменениях.

 

 

Стоит ли вам беспокоиться о сертификациях?

В данном случае задается неверный вопрос. Вам не нужно беспокоиться о сертификациях. Но вам нужно понимать их суть, определить подходящие для вашего продукта варианты и спланировать процесс достижения желаемого результата.

UL выдает более 20 различных сертификаций, охватывающих широкий спектр продукции. Сертификации CSA помогают компаниям по всему миру продавать продукцию на североамериканском рынке. Краткий обзор этих и других применимых сертифицирующих организаций может дать вам представление о том, какие сертификации вам нужно получить и какие шаги потребуется предпринять для завершения процесса.

 

Другие варианты

Процесс сертификации продукции может показаться сложным из-за огромного количества сертифицирующих организаций, многие из которых невелики и специфичны для отдельных стран. Выбор тех, с которыми вы будете работать, зависит от того, насколько широко вы будете продвигать свою продукцию — как по отраслям, так и по географическим рынкам. Помимо UL и CSA, вот некоторые другие сертифицирующие организации, с которыми вам, возможно, стоит взаимодействовать:

  • CE — «Соответствие Европе», или «Европейское соответствие». Устанавливает стандарты для электронной продукции в Европе (ЕС, EU). Маркировка CE не является сертификацией, а указывает на то, что производитель соблюдает признанные методы испытаний.
  • IEC – Международная электротехническая комиссия. Устанавливает мировые стандарты для электронной и электрической продукции.
  • FCC – Федеральная комиссия по связи. Сертифицирует требования к электромагнитной совместимости и помехозащищенности продукции. 
  • IC — Министерство промышленности Канады. Аналог FCC для сертификации в Канаде.

 

 

Резюме

Сертификация продукции или процессов в соответствии с опубликованными профессиональными стандартами позволяет компании привести себя и свою продукцию в соответствие с лучшими отраслевыми практиками, продемонстрировать приверженность безопасности и донести информацию о качестве продукции и процессов. Хотя это не является юридически обязательным, сертификация может существенно повысить ценность продукта на протяжении всего его срока службы. Как для инженера, так и для специалиста по закупкам понимание процесса сертификации применительно к своей продукции может стать важным активом.

Наши друзья из CircuitBread, онлайн-платформы, представляющей основы электроники, также опубликовали информацию по теме сертификации. Вы можете ознакомиться с их точкой зрения по этому вопросу здесь: Сертификации UL и CSA. Что они значат для меня?

 

Была ли эта статья полезной? Поделитесь ею!

Присоединяйтесь к цепи и оставайтесь на связи с OnlineComponents.com и не только!