Компоненты промышленной автоматизации: что покупать и почему

Проектируете ли вы новую систему автоматизации или обслуживаете существующую производственную линию, решения о закупках напрямую влияют на надежность, затраты на обслуживание и общую производительность. Хотя может быть соблазн сосредоточиться на поиске компонента с самой низкой ценой, опытные инженеры и покупатели знают, что промышленная автоматизация в конечном счете является управлением рисками. Правильный компонент сокращает простой, упрощает поиск неисправностей и остается доступным спустя годы после установки. Неправильный может остановить всю производственную линию из-за относительно недорогой детали.

Самые успешные решения о закупках начинаются с оценки четырех ключевых факторов: рабочей среды, совместимости с электрическими и коммуникационными интерфейсами, долгосрочной поддержки жизненного цикла и непрерывности поставок. Рассмотрение каждой покупки через эти четыре призмы помогает избегать ситуаций, когда небольшая экономия в начале приводит к гораздо более высоким затратам на обслуживание и производство позже.

 

Каким компонентам промышленной автоматизации следует отдавать приоритет?

Не каждый компонент несет одинаковый уровень эксплуатационного риска. Вместо того чтобы расставлять приоритеты закупок по стоимости или количеству, расставляйте их по тому, насколько сильный сбой они могут вызвать при отказе. В большинстве промышленных систем датчики, преобразователи, переключатели, реле и компоненты соединений отвечают за большую часть незапланированного поиска неисправностей. Они находятся ближе всего к оборудованию, работают в суровых условиях и постоянно испытывают электрические и механические нагрузки. Поэтому они часто становятся первой точкой отказа.

Например, отказавший фотоэлектрический датчик может остановить весь конвейер, а периодически пропадающий контакт в кабеле M12 может занять часы обслуживания, пока техники пытаются найти сложную проблему проводки. Даже такая простая вещь, как выбор неправильного датчика давления, может внести ошибки измерения, из-за которых брак будет производиться в течение всей смены.

Хотя эти компоненты обычно составляют небольшую долю общей спецификации материалов, они часто сильнее всего влияют на время безотказной работы оборудования. Инвестиции в более качественные детали, надлежащую защиту от окружающей среды и стандартизированные разъемы часто дают отдачу, значительно превышающую первоначальную цену покупки.

 

Выбор датчиков и преобразователей, повышающих надежность

Выбор правильного датчика начинается задолго до сравнения производителей или номеров деталей. Сначала определите, что именно нужно измерять и при каких рабочих условиях. В некоторых применениях достаточно просто обнаружить наличие объекта, а в других нужны непрерывные аналоговые измерения, такие как давление, температура, расход или положение. После определения требований к измерению внимание следует переключить на точность, время отклика, дистанцию срабатывания и повторяемость. 

Рабочая среда не менее важна. Пыль, масло, туман, влага, химикаты, вибрация и электромагнитные помехи влияют на то, какая технология датчиков будет работать лучше всего. Индуктивный датчик приближения может отлично работать в грязной производственной среде с металлическими целями, тогда как ультразвуковые датчики хорошо подходят для приложений с прозрачными материалами, которые часто создают трудности для фотоэлектрических датчиков. Емкостные датчики, в свою очередь, являются эффективным решением для многих применений контроля уровня жидкости и обнаружения неметаллических объектов.

Защита от окружающей среды никогда не должна быть второстепенной мыслью. Подходящие рейтинги корпусов IP или NEMA помогают обеспечить продолжение работы датчиков в условиях мойки, пыльных производств или наружных установок. Для пищевой промышленности может потребоваться конструкция из нержавеющей стали и рейтинг мойки под высоким давлением, например IP69K. 

Электрическую совместимость также нужно подтвердить до покупки. Выбор правильного типа выхода, например PNP вместо NPN для дискретных датчиков или 4-20 milliamps вместо 0-10 volts для аналоговых устройств, предотвращает лишние проблемы интеграции при установке. Многие современные системы автоматизации также выигрывают от IO-Link, который обеспечивает удаленную диагностику, упрощенную конфигурацию и лучшую видимость обслуживания.

Наконец, учитывайте саму механическую установку. Способ монтажа, дистанция срабатывания, тип разъема, прокладка кабеля и разгрузка натяжения влияют на долгосрочную надежность. Стандартизация на кабельных соединениях M12 или M8 с разъемами может резко сократить время замены и уменьшить ошибки проводки при обслуживании.

 

Когда использовать переключатели вместо реле?

Хотя твердотельная автоматизация продолжает расширяться, электромеханические переключатели и реле остаются фундаментальными компонентами во многих промышленных системах управления. Концевые выключатели продолжают обеспечивать надежное физическое определение положения там, где прямое механическое воздействие желательно или обязательно. В приложениях безопасности они также могут обеспечивать контакты прямого размыкания, поддерживающие безопасную работу машины. Однако, поскольку они зависят от физического движения, со временем они испытывают механический износ и должны выбираться с подходящим типом привода и экологическим уплотнением для применения.

Реле выполняют другую задачу. Вместо определения положения машины они обеспечивают электрическую изоляцию и позволяют маломощным выходам PLC безопасно управлять более мощными нагрузками. Они также упрощают интеграцию устаревшего оборудования с современными системами управления. Выбор подходящего реле требует большего, чем простое совпадение номиналов тока. Инженеры должны проверить совместимость напряжения катушки, учесть индуктивные нагрузки, которым может потребоваться подавление всплесков, и выбрать номиналы контактов с достаточным рабочим запасом. Правильно выбранные реле обычно служат значительно дольше, защищая как выходы PLC, так и подключенное оборудование.

 

Не упускайте компоненты соединений

Промышленные разъемы и кабели редко получают столько же внимания, сколько датчики или PLC, но именно они часто отвечают за самые неприятные проблемы обслуживания. Ослабленные соединения, неправильная распиновка, поврежденные оболочки кабелей, неверное подключение экрана и попадание воды могут создавать периодические неисправности, которые трудно диагностировать. Такие отказы часто выглядят случайными, заставляя техников заменять исправное оборудование до обнаружения реальной проблемы.

Стандартизация семейств разъемов, выбор оболочек кабелей, подходящих для химикатов или условий мойки, и применение экранированных кабелей в электрически шумных установках значительно повышают долгосрочную надежность. Эти относительно недорогие решения могут резко сократить время поиска неисправностей на протяжении всего срока службы оборудования.

 

Зачем покупать через авторизованного дистрибьютора электронных компонентов?

Выбор компонентов не ограничивается самим оборудованием. Место покупки этих компонентов также влияет на долгосрочную надежность и соответствие требованиям. Авторизованные дистрибьюторы электронных компонентов обеспечивают подтвержденную производителем подлинность, документированную прослеживаемость и правильные условия хранения, что помогает снизить риск попадания контрафактных или неправильно обработанных компонентов в критически важные промышленные системы.

Они также предоставляют ценную поддержку жизненного цикла. Уведомления об изменении продукта (PCN) и уведомления о снятии продукта с производства (PDN) позволяют инженерным командам достаточно рано выявлять потенциальные проблемы поставок, чтобы квалифицировать заменяющие детали до того, как дефицит повлияет на производство. Такая видимость помогает организациям избегать срочных перепроектирований и дорогих решений о последней закупке. Для особенно критичных компонентов автоматизации ведение списков утвержденных поставщиков и квалификация альтернативных деталей до того, как они понадобятся, создают дополнительную устойчивость всей цепочки поставок.

 

Практичная стратегия покупки компонентов промышленной автоматизации

Успешные решения о закупках фокусируются на минимизации эксплуатационного риска, а не только на минимизации цены покупки. Перед утверждением компонента проверьте, что его электрические характеристики, экологические рейтинги, коммуникационный интерфейс, одобрения и ожидаемый жизненный цикл соответствуют применению. Учитывайте, как быстро деталь можно заменить при отказе, существуют ли уже стандартизированные запасные части на предприятии и поддерживается ли долгосрочная доступность через авторизованный канал дистрибуции.

Стандартизация также со временем приносит дивиденды. Предприятия, которые последовательно используют одни и те же семейства разъемов, базы реле и форм-факторы датчиков, обычно сокращают запас запчастей и уменьшают время реакции обслуживания. В конечном счете лучшие компоненты промышленной автоматизации - это те, которые продолжают поддерживать производство спустя долгое время после установки. Выбирая надежные датчики, правильно подобранные переключатели и реле, долговечные решения соединений и закупая их через авторизованного дистрибьютора электронных компонентов, инженеры и специалисты по закупкам могут сократить простой, упростить обслуживание и создавать системы автоматизации, которые остаются надежными долгие годы.

Была ли эта статья полезной? Поделитесь ею!

Присоединяйтесь к цепи и оставайтесь на связи с OnlineComponents.com и не только!