Как избежать шокирующего финала: защита работников от травм
Знаете ли вы, какой вопрос следует задать первым, прежде чем открывать электрический шкаф? Руководители предприятий, персонал по обслуживанию зданий и специалисты по ремонту электрооборудования так часто повторяют вопрос «Это безопасно?», что он практически стал мантрой. И не без оснований. Представители этих профессий постоянно рискуют подвергнуться на работе воздействию опасного для жизни тока. Они регулярно принимают меры предосторожности, например снимают обручальные кольца, и должны внимательно проверять и перепроверять характерные признаки, такие как предупреждающие световые и звуковые сигналы, - и все это в надежде благополучно вернуться домой по окончании смены.
По данным Panduit, 18,3% опрошенных предприятий сообщили о травмах работников при использовании ручного прибора для проверки напряжения. Риск, связанный с проверкой напряжения, нельзя игнорировать, особенно при доле «едва не произошедших происшествий» в 36,7%.
Компании и государственные органы разработали процедуры, помогающие обеспечивать безопасность работников рядом с проводами под напряжением. Чаще всего такие процедуры включают протоколы вроде метода блокировки и маркировки (LOTO). Более того, в некоторых юрисдикциях США и Канады применение метода LOTO обязательно при ремонте или обслуживании тяжелого опасного оборудования. Хотя LOTO подтверждает, что проверка напряжения выполнена и с оборудованием можно безопасно работать, известны случаи, когда протокол LOTO не срабатывал, иногда из-за преступной халатности.
Компания, специализирующаяся на сетевой инфраструктуре и электропроводке, Panduit, базирующаяся в США, утверждает, что упростила эту задачу, создав устройство, которое устанавливается в шкаф и с помощью простого красного или зеленого индикатора показывает, безопасно ли работникам приступать к работе.
Индикаторы напряжения
Устройство под названием « индикатор напряжения » используется работниками, чтобы проверить, безопасно ли касаться электрооборудования или находиться рядом с ним. Такие устройства могут выявить опасное напряжение и предупредить работников о его наличии. Однако они не способны подтвердить, что оборудование обесточено. Для такого подтверждения инструмент или устройство должно иметь возможность заземления. Если оборудование нельзя обесточить или невозможно подтвердить его заземление, работа с ним представляет риск.
Тестеры напряжения
Индикаторы необходимы потому, что устройства, называемые тестерами напряжения, не способны предупредить о наличии опасного напряжения до проведения проверки. Это означает, что при выполнении такой проверки и наличии опасного напряжения работник рискует получить травму еще до завершения проверки. Было бы полезно установить на оборудование устройство, способное заранее предупреждать работников о наличии опасного напряжения.
Кроме того, тестеры напряжения часто бывают переносными. Поэтому во время использования они также обычно не заземлены и не могут подтвердить, что электрооборудование действительно обесточено. Даже если электрическое оборудование выключено, в нем могут сохраняться напряжения DC; без заземления в оборудовании способен накопиться потенциально опасный статический заряд. Разработка датчика, который подтверждал бы работникам исправность заземления и правильное обесточивание оборудования, могла бы существенно повысить безопасность. Это могло бы снизить как число травм работников, так и количество задержек в мастерских и производственных цехах.
Как AVT работает в качестве тестера и индикатора
Так почему бы не объединить тестеры напряжения, индикаторы напряжения и заземление и не создать простой способ оповещения работников о безопасности окружающей обстановки, встроенный непосредственно в машины или электрооборудование? Именно это Panduit сделала с помощью VeriSafe Absence of Voltage Tester (AVT).
Устройство работает просто. Интерфейс AVT - индикаторный модуль - оснащен кнопкой и набором LEDs красного, желтого и зеленого цветов, показывающих степень безопасности оборудования. Красный означает, что работать небезопасно. Желтый означает, что проверка не смогла подтвердить безопасность оборудования или ее следует повторить. Зеленый подтверждает отсутствие опасного напряжения и обесточивание оборудования. Индикаторный модуль обычно устанавливают в дверцу панели, через которую получают доступ к электрооборудованию.
Проверку можно запустить простым нажатием кнопки на передней панели устройства. Отсутствие горящих LED само по себе не означает, что оборудование обесточено, и указывает на необходимость провести проверку. Если присутствует опасное напряжение, красный LED загорится без запуска проверки работником: это предупредит, что с оборудованием или панелью работать небезопасно и их следует выключить и обесточить.
Определение того, какой LED должен включить индикаторный модуль, происходит там, где выполняются проверки, - в изолирующем модуле. Из него выходят четыре провода. Два подключаются к самому электрооборудованию в двух разных точках соединения с основным силовым проводом. Они проверяют наличие любого опасного напряжения, включая остаточное напряжение после выключения оборудования. Другие два провода служат заземлением и обеспечивают правильное обесточивание.
Благодаря индикаторному и изолирующему модулям AVT одновременно работает как индикатор напряжения, показывая красный свет при наличии опасного напряжения, как тестер, используя измерительные провода для проверки остаточного напряжения, и как заземление, используя заземляющие провода. Это не только упрощает проверку на опасное напряжение, но и делает ее безопаснее и надежнее. AVT объединяет необходимые функции индикаторов, тестеров и заземления.
Комплектация и процесс установки
Установка сравнительно проста. Как уже упоминалось, измерительные и заземляющие линии необходимо отделить друг от друга. В противном случае индикатор может работать некорректно и постоянно требовать повторной проверки, так и не определяя, безопасно оборудование или нет. Подключите измерительные линии в тех точках, где работник обычно проверял бы напряжение. Изолирующий модуль можно установить на рейку внутри панели. Индикаторный модуль можно установить в дверцу, чтобы он был доступен снаружи.
Спасение жизней
Одно из главных преимуществ стационарных детекторов перед переносными заключается в том, что они снижают вероятность травмирования работников опасным напряжением. Даже после выполнения процедуры LOTO остается риск наличия в оборудовании остаточного напряжения, способного причинить вред. AVT помогает работникам лучше понимать состояние окружающего оборудования и защищать свое здоровье.
Дополнительную информацию о VeriSafe см. на сайте OnlineComponents.com.
Спонсором этой публикации выступила OnlineComponents.com. Все мнения принадлежат мне. - Митчелл Грейси