Elektrostatik Deşarjı (ESD) Nasıl Önlerim?

Bu konuyla ilgili tamamlayıcı bir makalede ele aldığımız gibi, ESD, statik elektrik yükünün bir nesneden diğerine, topraklamaya giden yol üzerinde hızla boşalmasıdır. Bu elektriksel kuvvet boşalması, elektronik bileşenlere önemli hasar verebilir ve bu da performanslarını etkileyebilir veya cihazın tamamen arızalanmasına yol açabilir. Alıcı nesnenin hassasiyeti ve elektriksel boşalmanın miktarı, oluşan hasarın boyutunu belirler. 

Üretim, depolama, sevkiyat, montaj ve ardından test ve onarıma kadar tedarik zinciri boyunca bileşenlerin ESD açısından güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan stratejiler ve ürünler mevcuttur. Elektronik bileşenlere bir ESD olayı geldiğinde ortaya çıkabilecek sorunlardan kaçınmaya yönelik her tartışma, konuya bileşen düzeyi, kart düzeyi ve ortam düzeyi açısından yaklaşmalıdır. Bu makalede her birini ele alacağız; ancak ESD'nin doğa kuvveti olduğu için yönetilebileceğini, ancak tamamen ortadan kaldırılmasının zor olduğunu unutmamak akıllıca olacaktır.

Bir ESD Stratejisi Oluşturma

İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, tezgah üstü devre tasarımından nihai üretime kadar ESD önleme ortak bir tema olmalıdır. Bu, bir risk değerlendirmesi yoluyla koruma ihtiyacınızı anlamakla, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir plan oluşturmakla, uygun ESD önleme cihazları veya sistemleri seçmekle, ESD'den arındırılmış bir çalışma alanı oluşturmakla ve çözümünüzü sürekli ve zorunlu bir protokol haline getirmeyi planlamakla başlar.

Çalışma ortamınızdaki ESD hasarını kontrol altına alma çabalarınızda, büyük ya da küçük olmasına bakılmaksızın, ANSI/ESD S20.20-2021 standardına başvurarak da yol gösterici bilgiler bulabilirsiniz. Elektrikli ve Elektronik Parçaların, Montajların ve Ekipmanların Korunması, bu standart potansiyel ESD risklerini ve azaltma stratejilerini ana hatlarıyla belirtir. 

Bileşen Faktörleri

Birçok modern elektronik bileşen, ESD veya diğer dalgalanma olaylarına karşı kendine özgü bir tolerans düzeyine sahiptir. Bu, bazı bileşenlerin diğerlerine göre daha hassas olduğu anlamına gelir. Bir bileşenin üretiminde kullanılan malzemeler koruma sağlayabilir, bu nedenle konuyu bileşen tedarikçinizle işin başında gündeme getirmek iyi bir fikir olabilir. OnlineComponents.com gibi yetkili bir bileşen distribütöründeki mühendislik uzmanları önemli ölçüde yardımcı olabilir.

Tasarım aşamasında, ESD dirençli sağlamlaştırılmış bileşenlerin basitçe seçilmesi, ileride ortaya çıkabilecek sorunları önleyebilir. Ancak aşırı hassas cihazların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi basit bir çözüm gibi görünse de, bu durum genel sistem maliyetini veya nihai ürün fiyatını bütçenizin kabul edebileceği seviyelerin ötesine taşıyabilir.

Kart Faktörleri

Tasarımınızdaki ESD'ye karşı hassas bileşenleri belirleyip ele aldıktan sonra, bir sonraki adım, değiştirilemeyen bileşenlerin güvenliği için sistemde yerleşik bir ESD koruma devresinin eş zamanlı olarak tasarlanması olabilir. Bu devreler, enerjiyi bir topraklama ağına yönlendirmek veya hasar oluşmadan önce sıfırlanabilir ya da tüketilebilir bir cihaz aracılığıyla enerjiyi emmek için ters yönlü diyotlar, varistörler, geçici gerilim bastırma diyotları veya sigortalar gibi cihazlar kullanır.

ESD darbelerinin son derece hızlı olduğunu ve yükselme sürelerinin düşük nanosaniye aralığında bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bir koruma devresinde kullanılan bileşenlerin, bu boşalmalara tepki verebilmek için yeterince hızlı tepki sürelerine sahip olması gerekir. Çok katmanlı varistörler ve polimer bazlı bastırıcılar gibi ESD bastırma bileşenleri de ESD gerilimlerini kabul edilebilir sınırlara indirmeye yardımcı olabilir.  

Kart düzeyinde bir koruma devresi faydalı olabilse de, bunun yalnızca üretim sonrası tasarımınızın çalışması sırasında işlev göreceğini ve ürününüze önemli üretim maliyetleri ekleyebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, üretim, test, sevkiyat ve ürünün onarımı/yeniden işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlarla, yani çevresel faktörler olarak adlandırdığımız durumlarla da hâlâ uğraşmanız gerekecektir.

Çevresel Faktörler

Bu kategoride, bileşen seçimi ve devre tasarımı dışında ESD sorunlarını etkileyebilecek etkenleri ele alıyoruz. Çevresel faktörler, elektrostatik birikim ve boşalma üzerindeki en büyük etkenleri kapsar. Bu etkenlerin azaltılması veya önlenmesi, ihtiyacınıza bağlı olarak basit çözümlerden karmaşık çözümlere kadar değişebilir.

Bu faktörler arasında üretim veya kullanım tesisindeki düşük nem seviyeleri, olası bir boşalmadan önce başıboş statik yüklerle başa çıkabilme yeteneği, üretim sırasında nesneler arasındaki ayrılma hızı, personel kaynaklı statik birikimi, taşıma sırasında hassas bileşenlerin veya kartların ESD'ye karşı korunması ve bileşenler dışındaki nesnelerde (insanlar dahil) statik yük birikimi yer alır.  

Tezgahtan fabrika zeminine kadar ESD önlemeyle doğrudan ilgili mevcut ürünler, malzemeler, sistemler ve ekipmanların listesi oldukça geniştir ve ihtiyacınız olanı seçmek zorlu olabilir. İşte göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz bazı çözümlerin hızlı bir listesi:

  • Taşıma, depolama ve sevkiyat için iletken baloncuklu naylon, plastik torbalar ve konteynerler
  • Sevkiyat için korumalı kutular, köpük levhalar ve bant (ayrıca dispenserler)
  • Çalışma alanları için statik elektriği topraklamaya yönlendiren topraklama matları, bilek bantları ve kablolar
  • Montaj işlemleri için uygun masalar ve iş istasyonları
  • Teknisyenler veya saha personeli için ESD dirençli giysiler, ayakkabılar ve eldivenler
  • Oda büyüklüğünde ESD kontrolü için iyonlaştırıcılar
  • Yüzeylerden veya bileşenlerden statik yükleri gidermek için iyonlaştırıcı hava tabancaları ve üfleyiciler
  • Çalışma alanı genelinde statik birikimine direnmek veya bunu yönetmek için statiğe dirençli veya iletken zemin karoları, halılar ve paspaslar
  • Statik üretimini azaltmak için yüzey temizliğine yönelik kimyasallar ve işlemler 
  • Zararlı statik birikimini önlemek için iletken boyalar ve kaplamalar
  • ESD tehditlerini değerlendirmek için monitörler ve test cihazları

Ve liste böyle uzayıp gider. Statik birikimini veya ESD olaylarını önlemeye yönelik özel bir ihtiyacınız varsa, bunun ne kadar büyük ya da küçük olduğuna bakılmaksızın bir çözümün mevcut olduğunu söylemeye gerek bile yok. Çoğu ESD yönetim çalışması bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilir; bu da yetkili bileşen distribütörünüzdeki ürün bilgi tabanından yararlanmanız için bir başka fırsattır.

Şu konuda uzmanlaşan dostlarımız CircuitBread, yeni ve deneyimli elektronik mühendislerini eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla içerik üretmeye odaklanır; ayrıca web sitelerinde topraklama ve devre korumasının bazı temellerini de ele alırlar; buradan ulaşabilirsiniz: Elektrostatik Boşalmanın (ESD) Parçalarımı Bozmasını Nasıl Önlerim?

ESD Protokolleri Hakkında Bir Not

Herhangi bir ESD önleme veya azaltma sistemi, bilek bantlarından koruma ürünlerine kadar tüm bireysel bileşenleri, hassas bileşenlerin bulunduğu alanlarda sürekli olarak kullanılmadığı sürece sınırlı bir koruma değerine sahip olacaktır. Bir bilek bandı, topraklama ağına bağlı değilse hiçbir işe yaramaz. Halk sağlığı alanındaki virüs protokollerinde olduğu gibi, ESD çalışmaları da uygulanıp sonra unutulamaz. Tek bir kıvılcım yeterlidir.  

Özet

Elektrostatik birikim ve ani boşalması yeni fenomenler değildir; ancak ürünler daha karmaşık ve minyatür hale geldikçe, bunların elektronik bileşenler ve sistemler üzerindeki olumsuz etkisi artmaya devam etmektedir. ESD'nin tedarik zinciri boyunca yarattığı sonuçları ve etkileri anlamak, üretim protokolleriyle birlikte ESD ürün kullanımını sürekli olarak uygulamaya çalışmak, şok edici sonuçları en aza indirebilir.           

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu? Paylaşın!

Devreye katılın, OnlineComponents.com ve ötesiyle bağlantıda kalın!