Hoe u elektronische componenten test - deel 2

Het testen van uw elektronische componenten wanneer u ze net heeft ontvangen en voordat u ze in een van uw producties installeert, is essentieel. U wilt zien of ze doen wat ze zouden moeten doen, en wat de fabrikant beweert dat ze kunnen. Hoewel u misschien niet precies weet wat de levensduur van de component zal zijn, geeft weten dat deze in het begin goed werkt, met alle verwachtingen en behoeften gedekt, vertrouwen.

 

Een van de meest gebruikte hulpmiddelen bij het testen van elektronische componenten zijn multimeters - in de meeste gevallen wordt de voorkeur gegeven aan een multimeter met handmatige instelling in plaats van een met automatische instelling.  Wanneer u begint, moet u uw component daarom altijd ontladen om te voorkomen dat opgebouwde elektriciteit of andere beïnvloedende factoren de test verstoren.

 

Batterijen worden gemeten in volt, terwijl condensatoren worden gemeten in farad; beide kunnen worden getest met de multimeter. Voor de batterij sluit u de rode draad aan op de positieve pool van de batterij en de zwarte draad op de negatieve pool; afhankelijk van het voltage dat de batterij zou moeten hebben, bepaalt u op welke spanningsschaal u instelt. Gebruik de schaal van 20 volt bij het meten van bijvoorbeeld een batterij van 9 volt - u zou een spanningswaarde moeten zien tussen 8,5 en 9,5 als de batterij een behoorlijke lading heeft. Gefeliciteerd, u heeft de weerstand van de batterij gemeten.

 

 Capaciteit is wat u meet in een condensator - het wordt gemeten in farad (eenheden van capaciteit). Om te meten kunt u een faradschaal van 20 farad gebruiken voor een condensator met een geregistreerde waarde van 10 farad - ontlaad ook hier de condensator, en onthoud dat een afwijking van 20 procent acceptabel is - dus een bereik van 9 tot 11 farad voor die condensator van 10 farad.

 

De multimeter kan ook worden gebruikt om diodes te testen - isoleer de anode en de kathode, sluit eerst de rode draad aan op de anode en de zwarte draad op de kathode, en meet de stroomsterkte. Draai vervolgens de draden om en controleer of er niets wordt geregistreerd - een diode laat stroom slechts in één richting door.

 

Nu kunt u in principe dezelfde procedure gebruiken om een LED te meten, omdat dit een lichtgevende diode (light-emitting diode) is. Als u een meting krijgt wanneer de anode is aangesloten op zwart en de kathode op rood, heeft u een defecte LED, omdat er alleen licht zou moeten verschijnen wanneer de aansluitingen omgekeerd zijn.


 

Vervolgens de transistor. “Een transistor, ook wel bekend als BJT (Bipolar Junction Transistor), is een stroomgestuurde halfgeleider die kan worden gebruikt om de elektrische stroom te regelen, waarbij een kleine stroom in de basisaansluiting (Base) een grotere stroom tussen de collector en de emitter regelt (in het geval van een NPN-type). Ze kunnen worden gebruikt om een zwak signaal te versterken, als oscillator of als schakelaar,” legt een Tech Forum uit. 

 

De twee soorten transistors zijn NPN (negatief-positief-negatief) en PNP (positief-negatief-positief). Wanneer u de rode draad van de multimeter aansluit op de middelste aansluiting en de zwarte draad op de twee buitenste aansluitingen, en er een meting is, heeft u een NPN-transistor; als er geen meting is, is het een PNP-transistor.

Zekeringen kunnen ook worden getest met een multimeter. Sluit de draden aan op de aansluitingen en u krijgt een meting en een pieptoon als de zekering werkt. Stilte betekent hier dat de zekering doorgebrand is.

 

U kunt ook deze video's bekijken voor testmethoden die worden gebruikt voor andere componenten.

  1. Schakelaars

  2. Koellichamen

  3. Behuizingen

  4. Encoders

 

We zullen hier na verloop van tijd meer toevoegen naarmate we de video's ontwikkelen - voeg deze pagina toe aan uw bladwijzers en kom af en toe terug om te zien wat we hebben toegevoegd.

 
Vond u dit artikel nuttig? Deel het!

Sluit u aan bij het circuit, en blijf verbonden met OnlineComponents.com en meer!