전자제품이 물에 손상되었을 때 그 안의 부품을 회수할 수 있나요?

물은 전자기기의 골칫거리가 될 수 있습니다. 대부분의 전자 부품에서 발생하는 열은 응축 습기를 유발할 수 있는데, 대부분의 시스템은 절연을 통해 이를 감당하고 처리합니다. 하지만 기기가 물웅덩이에 빠지는 경우처럼 많은 양의 물이 관여되면, 부품과 그 부품이 속한 전자기기를 회수하려는 시도는 하나의 작업이 됩니다.

물이나 다른 액체가 전자기기에 어떤 영향을 미칠까요? ElectronicsForU는 다음과 같이 설명합니다.

“액체가 회로에 닿으면 전류가 의도치 않게 다른 시스템 부품으로 우회(단락)될 수 있으며, 이 경우 두 가지 경로가 있을 수 있습니다. 바로 소손 또는 접지입니다. 소손이 발생하면, (전력을 다루는 회로에서 나오는 것과 같은) 고전류 회로가 높은 전류용으로 설계되지 않은 더 민감한 회로를 통과하게 되어, 회로 부품이 과열되고 녹는 결과를 초래합니다.”


회로를 접지시키는 단락의 경우, 접지 부품이 더 높은 전류 부하를 견딜 수 있으므로 부품이 손상될 가능성이 적습니다. 이 결과는 소손되어 파괴되는 것보다 훨씬 낫습니다.

RyTech는 젖은 전자기기를 다룰 때 지켜야 할 몇 가지 구체적인 규칙을 제안합니다.

  • 물에 노출되었거나 높은 수준의 수증기에 노출된 것으로 의심되는 전자기기는 전원을 켜지 마십시오. 전원을 끈 상태로 두고 플러그를 뽑으세요.

  • 전자 부품을 전자레인지나 일반 오븐에서 건조시키려 하지 마십시오.

  • 젖은 전자제품을 직접 열어 자연 건조시키려 하지 마십시오. 그 작업은 자격을 갖춘 전자 기술자에게 맡기십시오.

시스템을 완전히 건조시킬 수 있다면 전자기기가 다시 작동할 가능성이 높습니다. 하지만 액체의 종류에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 물이나 다른 액체에는 건조 후에도 제거되지 않아 부식 작용을 일으키는 염분과 기타 입자가 포함될 수 있습니다. 이러한 입자는 전류가 흐르지 말아야 할 곳으로 흐르게 하여 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.

그 밖에도 유의해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

  1. 지체하지 마십시오. 보고에 따르면 이 문제를 처리하기에 가장 적절한 시간은 48시간입니다. 그 시간이 지나면 손상이 복구되지 않을 수 있습니다.

  2. 쌀은 전자기기를 건조시키는 효과적인 방법이 아닙니다. 연구에 따르면 기기를 그냥 공기 중에 두는 것이 더 낫다고 합니다.

더 자세한 정보를 원하시거나 다른 부품과 수해에 대해 더 알고 싶으시다면, Grainger에 매우 상세한 정보가 있습니다.

하지만 다양한 전자기기에서 회수할 수 있는 부품은 매우 많습니다.

  1. 메인보드 - 커넥터, 소켓, 히트싱크, 커패시터, 인덕터

  2. 컴퓨터 전원 공급 장치 - 트랜스포머, 레귤레이터, IC, 인덕터, 커패시터, 히트싱크

  3. 앰프 및 음향 시스템 - 커패시터, 스위치, 노브, 전위차계, 잭, LED, 칩, 대형 히트싱크 및 냉각 팬

  4. 전압 레귤레이터 - 릴레이, 표시용 LED, 스위치, 전압계 및 비교기 IC

  5. 자동차 - 퓨즈, 릴레이, 할로겐 전구, 경적, 그리고 오래된 자동차에서 회수할 수 있는 그 밖의 모든 것.

 

이 내용이 부품 회수에 대한 몇 가지 통찰을 드릴 수 있기를 바랍니다. 재사용 가능한 부품을 가진 다른 여러 제품들도 있습니다.

 
 
이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!