배터리에서 무엇을 살펴봐야 하나요?

배터리는 전기 엔지니어뿐만 아니라 비전기 엔지니어도 사용합니다. 전기 엔지니어와 그들의 전자 프로젝트에 대한 요구사항은 일반인의 요구사항보다 더 까다로운 경향이 있습니다. 그러나 때로는 배터리를 전원 또는 전력 공급원으로서 잘 알지 못하는 사람들이 완벽한 솔루션을 찾아야 하는 상황도 있습니다. 이 글에서는 원하는 조건에 정확히 맞는 배터리를 구매할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항들을 살펴보겠습니다.

배터리의 여러 특성은 유연하게 조정할 수 있지만, 출력 전압은 일반적으로 고정된 요구사항입니다. 프로젝트에서 특정 전압을 지정하는 경우, 일반적으로 그 부분에서는 모호함이나 유연성이 거의 없습니다. 상황을 더 흥미롭게 만드는 것은 배터리의 출력 전압이 방전됨에 따라 변한다는 점입니다. 이를 단순화하기 위해 배터리는 흔히 공칭 전압으로 등급이 매겨집니다. 널리 사용되는 단일 셀 리튬 이온 배터리는 흔히 3.7VDC로 표기되지만, 실제로는 출력이 3.7V에서 4.2V 사이에서 변동합니다.

또 다른 중요한 고려 사항은 배터리의 전류 또는 전력 출력입니다. 모든 전자 프로젝트에는 최소 전류 요구사항이 있으며, 충분한 전류를 공급할 수 없는 배터리를 사용하면 성능이 불안정해지거나 완전히 고장이 날 수 있습니다. 이를 "방전율"이라고 하며, 흔히 배터리의 C-레이트로 표현됩니다. 이 사양은 배터리가 저장된 에너지를 얼마나 빠르고 안전하게 공급할 수 있는지를 결정합니다. 방전율이 낮은 배터리는 안정적이고 저전력인 애플리케이션에서는 잘 작동할 수 있지만, 모터나 기타 까다로운 부하가 요구하는 고출력 버스트에는 어려움을 겪을 수 있습니다. 일부 배터리는 소형 센서나 리모컨과 같은 저전류 애플리케이션용으로 설계된 반면, 다른 배터리는 전동 공구나 드론과 같은 고소비 부하를 처리할 수 있습니다. 배터리를 구매하기 전에, 해당 애플리케이션에 필요한 최소 전류를 지속적으로 공급할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한 방전율과 충전율은 비례 관계에 있으므로, 배터리의 C-레이트가 높으면 일반적으로 빠르게 충전할 수도 있습니다. 그렇다고 하더라도, 필요한 것보다 높은 C-레이트나 전력 출력을 가진 배터리는 일반적으로 허용되며 오히려 유익할 수 있습니다. 최소 요구사항을 충족하는 한 배터리는 작동하며, 여유가 된다면 여분의 용량을 갖는 것도 좋습니다.  

전력 출력과 함께 배터리 용량도 또 다른 중요한 고려 사항입니다. 밀리암페어시(mAh) 또는 암페어시(Ah)로 측정되는 배터리 용량은 배터리를 재충전하거나 교체하기 전에 주어진 양의 전류를 얼마나 오래 공급할 수 있는지를 나타냅니다. 프로젝트에서 재충전 없이 장치를 장시간 작동시켜야 하는 경우, 더 높은 용량의 배터리를 선택하는 것이 유리할 수 있습니다. 그러나 고용량 배터리는 흔히 크기와 무게가 증가하는 대가를 치르게 되며, 이는 프로젝트의 설계 제약 조건에 따라 제한 요소가 될 수 있습니다. 또한 1차 전지(비충전식)는 흔히 에너지 밀도가 더 높다는 것을 알게 될 것인데, 이는 동일한 크기의 충전식 배터리보다 더 많은 에너지를 저장할 수 있다는 의미입니다.

다음으로 배터리 화학이 있습니다. 서로 다른 화학 물질은 에너지 밀도, 충전 가능성, 안전성, 수명 측면에서 각각 다른 트레이드오프를 제공합니다. 일반적인 옵션으로는 리튬 이온(높은 에너지 밀도, 충전 가능), 리튬 폴리머(가볍고 유연하지만 더 취약함), 니켈수소전지(NiMH, 일회용 알칼리 배터리의 좋은 충전식 대안), 납축전지(무겁지만 강력하고 대형 애플리케이션에 비용 효율적) 등이 있습니다. 또한 에너지 밀도가 높고 자가 방전율이 낮은 비충전식 옵션도 많이 있는데, 이는 극히 적은 사용량으로 매우 오랫동안 지속되어야 하는 애플리케이션에 적합할 수 있습니다. 따라서 화학 물질의 선택은 의도된 사용 사례에 가장 적합한 성능, 안전성, 설계 요구사항, 비용의 균형에 달려 있습니다.

화학 물질 외에도, 크기, 무게, 충전 가능성 역시 특히 휴대용 애플리케이션에서 중요한 요소입니다. 오늘날 충전식 배터리가 매우 흔해서 많은 관심이 집중되고 있지만, 1차 전지가 올바른 해결책이 될 수도 있습니다. 너무 크거나 무거운 배터리는 비현실적일 수 있는 반면, 충전이 불가능한 배터리는 장기간 사용 시 비용이 많이 들고 불편할 수 있습니다. 충전식 애플리케이션 중에서도 일부는 웨어러블 기기나 드론처럼 소형 경량 배터리를 우선시하는 반면, 무정전 전원 공급 장치와 같은 다른 애플리케이션은 더 크고 무거운 배터리를 필요로 할 수 있습니다. 이 결정은 기술적 요구사항과 실용적인 제약 조건 모두를 고려하여 내려져야 합니다.

마지막으로, 까다로운 환경에서 작동하는 프로젝트의 경우 견고함과 생존성이 중요한 고려 사항입니다. 일부 배터리는 극한의 온도, 습기, 진동 또는 충격을 견딜 수 있도록 제작되어 야외, 산업용 또는 군사용 애플리케이션에 이상적입니다. 배터리가 가혹한 조건에 노출될 경우, 치명적인 고장 없이 오랜 시간 동안 신뢰할 수 있는 성능을 보장하기 위해 적절한 내구성 등급을 가진 배터리를 선택하는 것이 중요합니다.

전압, 용량, 방전율, 화학 물질, 크기, 무게, 충전 가능성, 견고함과 같은 이러한 요소들을 신중하게 고려함으로써, 선택한 배터리가 특정 프로젝트의 요구사항을 충족하도록 보장할 수 있습니다. 단순한 센서에 전력을 공급하든 복잡한 로봇 시스템에 전력을 공급하든, 이러한 핵심 속성을 이해하면 전자 기기가 효율적이고 안정적으로 작동하도록 유지해 줄 완벽한 전원을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!