UV LED가 Covid-19 대응에 도움

최근 코로나19(Covid-19) 퇴치 방법으로 자외선 사용이 뜨거운 화제가 되고 있습니다. 인체 내부에 사용하는 것은 아니지만, 특히 의료 시설을 중심으로 구역을 소독하는 데 사용할 수 있는 방법입니다.

 

“현재의 소독 데이터와 실증적 증거에 근거할 때, UV 소독 기술은 COVID-19를 유발하는 바이러스인 SARS-CoV-2의 전파를 줄이기 위한 다중 장벽 접근법에서 역할을 할 수 있습니다. UV는 공기, 물, 표면에 대해 알려진 소독제로, 올바르게 적용될 경우 COVID-19 바이러스와의 접촉을 통한 감염 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다,” 라고 국제자외선협회(International Ultraviolet Association)는 보고합니다.

 

현재 이용 가능한 LED 기반 살균 소독 제품은 표면을 소독하는 데 사용할 수 있으며, 현재의 팬데믹은 더욱 정교한 공기 소독 시스템의 개발을 촉진했습니다. 다른 기기와의 쉬운 통합 및 낮은 전력 요구량과 같은 LED의 일반적인 장점을 활용하여, 처리 가능한 표면적을 늘리기 위한 신제품이 개발되고 있습니다. 

 

“소독에 UV를 사용하는 제품 외에도, “가시광선 소독”(VLD)이라 불리는 비교적 새로운 제품군이 등장하고 있습니다. 이러한 제품은 장시간 인체 노출에 안전한 인디고(청보라색) 파장으로 발광하는 LED를 사용하여, 이러한 파장에 민감한 박테리아를 지속적으로 제거할 수 있게 합니다,” 라고 EDN Network는 언급합니다.

 

여기 및 과학, 의학, 기술 문헌에서 사용되는 “UVC”, “UV 소독”, “UV”라는 용어는 특히 중요하게, 태닝 베드나 햇빛 노출에 사용되는 UVA 및 UVB와는 다른, 살균 범위 내의 UVC 광에너지(200-280nm 파장의 빛)를 구체적으로 지칭한다는 점에 유의해야 합니다.

 

의료 산업에서 공기 및 고체 표면의 병원체를 비활성화하도록 설계된 UVC 장치의 경우, IUVA 회원들은 조명 및 의료 산업의 다른 국가 표준 기구들과 협력하여 소독 시험 표준[x]을 개발하기 위해 성실히 노력하고 있습니다. 그 목표는 전 세계 의료 서비스 제공자들이 다제내성 유기체 및 COVID-19 바이러스와 같은 기타 병원체와의 싸움에서 자신의 기관에서 사용할 최상의 기술을 선택하는 데 도움이 되는 지침을 개발하는 것입니다.



 

이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!