무선 충전에 숨은 공학 원리
무선 충전은 우리가 기기에 전력을 공급하는 방식을 혁신적으로 바꾸어 놓았습니다. 공학도들에게는 이 기술 이면에 숨겨진 기술적 복잡성을 이해하는 것이 흥미로우면서도 필수적인 일입니다. 이 블로그에서는 무선 충전의 원리, 구성 요소, 표준에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
기본 원리
무선 충전의 핵심에는 전자기 유도와 공진 유도 결합이라는 개념이 있습니다. 이러한 원리를 통해 직접적인 전기 접촉 없이도 에너지를 전달할 수 있습니다.
전자기 유도란 무엇인가?
전자기 유도란 코일 내부의 변화하는 자기장이 코일 양 끝에 기전력(EMF)을 유도하는 과정을 말합니다.
충전 패드의 송신 코일에 교류(AC)가 인가되면 시간에 따라 변화하는 자기장이 발생합니다. 이 자기장은 코일의 형상과 전류 주파수 등의 요인에 영향을 받아 코일 주변의 특정 영역 내에 형성됩니다. 기기 내부의 수신 코일이 이 자기장 안에 위치하면, 변화하는 자속이 수신 코일에 교류 전압을 유도합니다. 이렇게 유도된 전압은 수신 코일에 연결된 부하를 통해 전류를 흐르게 하여 효과적으로 무선으로 전력을 전달합니다. 마이클 패러데이가 발견한 이 원리는 무선 충전 기술의 근간을 이룹니다.
그림 1: 송신 코일과 수신 코일을 이용한 전자기 유도 다이어그램
공진 유도 결합
공진 유도 결합이란 자기장으로 결합된 두 코일 사이에서 이루어지는 근접장 무선 전력 전송을 말합니다. 두 코일 모두 동일한 주파수에서 공진하도록 튜닝되어야 합니다. 전력은 아래 그림 2에 나타난 것처럼 송신부와 수신부 각각에 있는 두 개의 공진 회로 사이의 자기장을 통해 전달됩니다. 각 공진 회로는 콘덴서에 연결된 코일로 구성됩니다. 결합을 강화하고 최대 전력 전송을 달성하려면 두 코일이 동일한 공진 주파수로 튜닝되어야 합니다. 또한 코일의 높은 Q 계수(품질 계수)와 상당히 높은 결합 계수도 필요합니다.
그림 2: 공진 유도 결합
방금 설명한 전자기 유도 개념과 어떻게 다른지 궁금하다면, 다음과 같은 몇 가지 주요 차이점이 있습니다

전기 공진은 회로 소자의 임피던스 또는 어드미턴스의 허수부 크기는 같지만 위상이 반대여서 서로 상쇄되는 특정 공진 주파수에서 전기 회로에 발생합니다. 그 결과 공진 시 회로는 순수한 저항성 임피던스를 나타내며, 이는 LC 회로와 RLC 회로에서 흔히 관찰됩니다.
콘덴서와 인덕터가 포함된 회로에서의 공진을 살펴보면, 이는 주로 인덕터 내에서 붕괴하는 자기장이 권선에 전류를 발생시켜 콘덴서를 충전하기 때문에 발생합니다. 그런 다음 방전되는 콘덴서가 전류를 공급하여 인덕터 내의 자기장을 다시 형성합니다. 이 과정이 계속 반복되면서 에너지가 인덕터와 콘덴서 사이를 오가며 진동함에 따라 공진 주파수가 형성됩니다.
공진 튜닝은 코일을 특정 인덕턴스(L)와 커패시턴스(C) 값으로 설계하여 다음 공식으로 주어지는 특정 주파수에서 공진하도록 함으로써 이루어집니다.

코일이 공진 상태에 있을 때 코일 간의 에너지 전달이 최대화됩니다.
코일의 Q 계수(품질 계수)는 인덕터가 에너지를 얼마나 잘 저장하는지를 나타내는 지표입니다. 이는 주로 코일의 형태와 크기, 사용된 재료에 따라 달라집니다. 모든 코일은 인덕턴스 외에도 약간의 저항을 가지고 있기 때문에 이는 신경 써야 할 중요한 매개변수입니다. 이 저항(R) 값이 낮을수록 코일의 Q 계수는 높아집니다. Q 계수 값은 일반적으로 10에서 100 사이입니다. Q 계수가 10 미만이면 일반적으로 실용성이 없습니다.
동작 주파수(ω)에서의 품질 계수(Q)는 다음과 같이 정의됩니다.

전력 전달 효율은 송신기의 자기장이 수신기와 얼마나 효율적으로 결합하는지를 나타내는 자기 결합 계수(k)에 크게 좌우됩니다. 이 계수는 코일의 정렬 상태, 거리, 방향에 따라 달라집니다. 결합 계수가 높을수록 에너지 전달이 더 우수함을 의미합니다.
결합 계수(k)는 모든 무선 전력 전송 시스템에서 1차 코일과 2차 코일 간의 상호작용을 정의하는 무차원 값입니다. 이 값은 0과 1 사이여야 하며, 1은 발생한 모든 자속이 수신 코일을 완전히 통과하는 완벽한 결합을 의미합니다. 일반적인 결합 계수는 0.32에서 0.65 사이입니다. 결합 계수가 음수이면 자속이 뒤쪽에서 포착되어 역위상 전압 유도가 발생함을 나타냅니다. 결합 계수는 다음과 같이 주어집니다.

무선 충전의 상세 프로세스
무선 충전 프로세스는 각각 중요한 구성 요소와 메커니즘을 포함하는 여러 핵심 단계로 이루어집니다.
그림 3: 무선 충전 시스템의 블록 다이어그램
그림 3은 충전기의 입력부터 휴대폰의 출력까지 이어지는 무선 휴대폰 배터리 충전 과정을 보여줍니다. 이 과정은 무선 전력 송신부와 무선 전력 수신부로 구성됩니다.
송신부
송신부는 다음과 같은 구성 요소를 포함합니다.
- 전원 공급 장치: 필요한 DC 전압을 공급합니다.
- 송신 회로: DC 전압을 고주파 AC 전압으로 변환합니다.
- 송신 코일: 고주파 AC 전압을 교번 자기장으로 변환합니다.
수신부
수신부는 다음으로 구성됩니다.
- 수신 코일: 교번 자기장을 포착하여 유도를 통해 다시 AC 전압으로 변환합니다.
- 수신 정류 회로: 유도된 AC 전압을 DC 전압으로 변환합니다.
- 전압 레귤레이터 IC: DC 전압이 휴대폰 배터리 충전에 적합하도록 보장합니다.
- 휴대폰 배터리: 변환 및 조정된 DC 전력의 최종 수신처입니다.
에너지 전달 과정
무선 휴대폰 배터리 충전기는 유도 결합을 통해 작동하며, 여기에는 여러 단계가 포함됩니다. 먼저, 송신 코일이 고주파 AC 신호를 생성하여 교번 자기장을 만듭니다. 이 교번 자기장은 송신 코일 주위로 방사되므로 에너지 전달에 매우 중요합니다. 이 자기장의 범위 내에 위치한 수신 코일은 에너지를 포착하여 전자기 유도를 통해 자체 권선 내에 AC 전압을 유도합니다. 이렇게 유도된 AC 전압은 휴대폰의 전자 부품과의 호환성을 보장하기 위해 수신부의 정류 회로에 의해 DC로 정류됩니다. 이후 전압 레귤레이터가 이 DC 전압을 휴대폰 배터리에 적합한 수준으로 조정하여 과충전을 방지하고 안정적인 전력 흐름을 보장합니다.
마지막으로, 조정된 DC 전압이 휴대폰 배터리를 충전하여 물리적 커넥터 없이도 기기에 전력을 공급하는 매끄럽고 효율적인 에너지 전달 과정을 제공합니다. 이 과정은 편리함을 제공하여 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 충전 포트의 마모를 줄여 모바일 기기의 수명 연장에도 기여합니다.
이 과정을 이해하는 데 여전히 도움이 필요하다면, CircuitBread의 동료들이 그들의 블로그에서 무선 충전에 대해 설명한 내용을 확인해 보시기를 권장합니다: 무선 전력 전송은 어떻게 작동하는가?. 이뿐만 아니라, 그들의 웹사이트에서 무선 충전 과정에 관련된 구성 요소를 다룬 여러 다른 튜토리얼도 찾아보실 수 있습니다.
무선 충전 표준
안전성과 호환성을 보장하기 위해 무선 충전 기술을 규정하는 여러 표준이 존재합니다. 가장 널리 사용되는 표준은 다음과 같습니다.
Qi("치"로 발음)
무선 전력 컨소시엄(WPC)에서 개발한 Qi는 가장 널리 채택된 무선 충전 표준입니다. 저전력(최대 30와트)과 고전력(최대 1킬로와트) 충전 애플리케이션을 모두 지원합니다. Qi는 다양한 기기와 충전기 간의 상호 운용성을 보장하여 스마트폰 및 기타 소형 전자기기에서 널리 사용되는 선택지가 되었습니다.
AirFuel Alliance
무선 전력 연합(A4WP)과 파워 매터스 얼라이언스(PMA)의 합병으로 결성된 AirFuel Alliance는 공진 유도 방식과 무선 주파수(RF) 방식이라는 두 가지 무선 충전 기술을 추진하고 있습니다. AirFuel의 공진 기술은 더 큰 공간적 자유도와 다중 기기 동시 충전을 가능하게 하는 반면, RF 충전은 더 먼 거리에서의 충전을 지원합니다.
효율성 고려 사항
무선 충전 시스템은 에너지 손실을 최소화하고 효율성을 극대화하도록 설계되어야 합니다. 효율성에 영향을 미치는 주요 요인으로는 코일 설계, 정렬 상태, 주파수, 열 관리 등이 있습니다. 코일의 형태, 크기, 재료를 최적화하면 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
송신 코일과 수신 코일을 올바르게 정렬하면 최적의 결합과 에너지 전달이 보장됩니다. 동작 주파수는 무선 충전의 효율성과 범위에 모두 영향을 미치며, 주파수가 높을수록 효율성은 향상되지만 더 정밀한 정렬이 필요할 수 있습니다. 또한 효율적인 무선 충전 시스템은 에너지 손실을 방지하고 안전한 작동을 보장하기 위해 발열을 관리해야 합니다.
무선 충전의 응용 분야
우리는 이미 무선 충전이 소비자 가전 분야에서 가장 널리 사용되고 있다는 것을 알고 있습니다. 노트북부터 웨어러블 기기에 이르기까지, 무선 충전은 케이블 없는 전력 전달의 편리함을 제공하고 케이블로 인한 번잡함을 줄여 기기 관리를 더 간단하고 효율적으로 만들어 줍니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다. 앞으로 무선 충전의 흥미로운 활용 사례를 더 많이 볼 수 있을 것입니다.
무선 충전이 제공하는 이점은 전기차 충전에도 활용할 수 있습니다. 차를 충전하기 위해 차에서 내릴 필요가 없다고 상상해 보십시오. 고속도로 옆에 있는 대형 충전 패드 위로 차를 몰기만 하면 자동으로 충전이 시작됩니다. 물리적인 커넥터가 전혀 필요하지 않게 되는 것입니다! 의료 환경에서도 무선 충전은 케이블과 커넥터의 필요성을 없앰으로써 감염 위험을 줄이고 의료 기기의 절연을 실현합니다. 또한 산업 현장에서는 무선 전력 전송을 활용하여 접근이 어렵거나 위험한 지역에 있는 장비와 센서에 전력을 공급함으로써 지속적인 작동을 보장하고, 물리적 연결의 필요성을 없애 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
무선 충전 기술을 지속적으로 혁신하고 개선해 나감에 따라, 그 응용 분야는 더욱 확대되어 새로운 가능성을 제공하고 우리가 전자기기와 상호작용하는 방식을 변화시킬 것입니다.