전자 부품 테스트 방법
지금 전자 부품에 대해 이야기하고 있으므로, 테스트할 때는 주의를 기울여야 합니다. 심각한 피해를 일으킬 수 있는 요소가 너무 많아 이를 피하거나 대처해야 하며, 테스트를 진행하기 전에 어디서 어떻게 테스트할 것인지 미리 생각해 두어야 합니다. 전기 외에도, 일부 기기를 사용할 때 다뤄야 할 또 다른 측면은 열입니다.
대부분의 테스트 절차에서 첫 번째 단계는 전원을 끄고 전원 공급원에서 분리하는 것입니다. “도통 테스터는 회로에 작은 전류를 흘려보내는 방식으로 작동하므로, 회로를 전원 공급원에서 분리해야 한다”고 WikiHow는 설명합니다.
테스트하기 전에 부품을 사용 중인 기기에서 분리하는 것이 권장되지만, 이미 회로 기판에 장착된 많은 부품은 기판에 붙어 있는 상태로도 테스트할 수 있습니다. 이러한 회로 기판 부품은 그 자리에서 테스트할 수 있으며, 커패시터, 저항기, 트랜지스터 및 집적 회로가 그러한 부품에 해당합니다. 당연히 기판 위의 부품을 살펴보고 상태가 양호한지 확인하는 것부터 시작하십시오. 손상된 부품은 기기가 작동하지 않게 만들거나 더 큰 문제로 이어질 수 있습니다.
“어떤 부품이 고장 나거나 가장 흔한 문제를 일으킬 가능성이 더 높은지 아는 것은 시간을 절약하는 데 도움이 되며, 유력한 원인에 접근할 수 있을 정도로만 기기를 분해하면 된다는 것을 의미한다”고 Fred’s Appliance Academy는 밝히고 있습니다.
이 아카데미는 또한 멀티미터가 도통, 전압, 저항을 테스트하는 데 유용한 도구라고 언급합니다. 이는 AC 전압과 DC 전압을 모두 테스트할 수 있으며, 회로 기판에 여전히 부착된 부품도 테스트할 수 있습니다. 테스트해야 할 주요 항목은 세 가지입니다.
-
도통 이 가장 먼저 확인해야 할 항목입니다. 이는 전기가 부품을 통해 흐를 수 있는지를 테스트합니다.
-
저항 이 다음으로 테스트해야 할 항목입니다. 여기서는 전기가 부품을 통해 흐를 때 전류 손실이 있는지 확인합니다. 여기서의 측정 단위는 옴이며, 이는 복잡한 테스트가 될 수 있습니다. 사용 중인 멀티미터가 예상 전압을 감당할 수 있는지 확인하면서, 예상되는 손실 범위를 수동으로 설정해야 합니다.
-
저항 테스트와 마찬가지로, 전압 과 전기적 압력의 세기를 확인하려면 멀티미터가 필요합니다. 여기서는 AC 전류인지 DC 전류인지 알아야 하며 - 이때 전압계도 사용할 수 있습니다.
도통은 저항과 전압을 테스트하는 데 필요한 기준을 제공하므로 먼저 테스트해야 합니다. 다이오드 테스트는 도통 없이도 할 수 있는데, 이는 다이오드가 단방향성이기 때문입니다 - 따라서 “양방향의 저항을 측정함으로써 다이오드가 작동하는지, 그리고 어느 쪽 연결이 애노드이고 어느 쪽이 캐소드인지 확인할 수 있다”고 Electronics Notes는 설명합니다.
여러 부품을 테스트할 계획이라면, Instructables는 전원이 필요 없는 거의 모든 부품에 사용할 수 있는 테스터 제작 방법을 제공합니다 - 부품 테스터.
대부분의 전자 부품은 위에서 설명한 3단계를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 더 복잡한 부품은 이후 기사에서 다룰 예정입니다.