전자 부품 테스트 방법 2부
전자 부품을 처음 받았을 때, 그리고 제품에 장착하기 전에 테스트하는 것은 필수입니다. 부품이 설계된 대로 작동하는지, 그리고 제조사가 주장하는 성능을 발휘하는지 확인해야 합니다. 부품의 수명이 정확히 얼마나 될지는 알 수 없더라도, 처음부터 제대로 작동하고 모든 기대와 요구 사항을 충족한다는 것을 아는 것만으로도 신뢰를 줍니다.
전자 부품을 테스트할 때 가장 많이 사용되는 도구 중 하나는 멀티미터 입니다. 대부분의 경우 오토 레인지 방식보다는 수동 레인지 방식의 멀티미터를 사용하는 것이 선호됩니다. 따라서 시작하기 전에는 항상 부품을 방전시켜서 축적된 전기나 다른 영향 요인이 테스트에 개입하지 않도록 해야 합니다.
배터리는 볼트로, 커패시터는 패럿으로 측정되며, 둘 다 멀티미터를 사용해 테스트할 수 있습니다. 배터리를 테스트할 때는 빨간색 리드선을 배터리의 양극에, 검은색 리드선을 음극에 연결하고, 배터리의 표시 전압에 따라 전압 범위를 설정합니다. 예를 들어 9볼트 배터리를 측정할 때는 20볼트 범위를 사용하세요 - 배터리가 충분히 충전되어 있다면 8.5에서 9.5 사이의 전압값이 나와야 합니다. 축하합니다, 배터리의 저항(전압)을 측정하셨습니다.
정전용량은 여러분이 커패시터에서 측정하는 값입니다 - 패럿(정전용량의 단위)으로 측정됩니다. 측정할 때는 공칭 용량이 10패럿인 커패시터에 대해 20패럿 범위를 사용할 수 있습니다 - 이 경우에도 커패시터를 방전시키고, 20퍼센트의 편차는 허용된다는 점을 기억하세요 - 따라서 이 10패럿 커패시터의 경우 9에서 11패럿 사이의 범위면 됩니다.
멀티미터는 다이오드 테스트에도 사용할 수 있습니다 - 애노드와 캐소드를 분리한 다음 먼저 빨간색 리드선을 애노드에, 검은색 리드선을 캐소드에 연결하여 전류 흐름을 측정합니다. 그런 다음 리드선을 반대로 연결하여 아무런 값도 나타나지 않는지 확인합니다 - 다이오드는 한 방향으로만 전류를 흐르게 합니다.
LED는 발광 다이오드이므로 이제 기본적으로 동일한 절차로 측정할 수 있습니다. 애노드를 검은색에, 캐소드를 빨간색에 연결했을 때 값이 나타난다면 해당 LED는 불량입니다. 빛은 연결이 반대일 때만 나타나야 하기 때문입니다.
다음은 트랜지스터입니다. “트랜지스터는 BJT(양극성 접합 트랜지스터)라고도 하며, 전류로 구동되는 반도체 소자로서 전류의 흐름을 제어하는 데 사용될 수 있습니다. 베이스 단자의 적은 전류가 컬렉터와 이미터 사이의 더 큰 전류를 제어합니다(NPN형의 경우). 약한 신호를 증폭하거나 발진기 또는 스위치로 사용할 수 있습니다,”라고 한 기술 포럼은 설명합니다.
트랜지스터에는 NPN(음-양-음)형과 PNP(양-음-양)형 두 가지가 있습니다. 멀티미터의 빨간색 리드선을 중앙 단자에, 검은색 리드선을 양쪽 바깥 단자에 연결했을 때 값이 나타나면 NPN 트랜지스터이고, 값이 나타나지 않으면 PNP 트랜지스터입니다.
퓨즈도 멀티미터로 테스트할 수 있습니다. 리드선을 단자에 연결하면 퓨즈가 정상일 경우 실제로 값과 함께 삐 소리가 납니다. 이때 아무 소리도 나지 않으면 퓨즈가 끊어진 것입니다.
다른 부품에 사용되는 테스트 방법을 알아보려면 다음 동영상도 참고하실 수 있습니다.
동영상을 제작하는 대로 여기에 계속 추가할 예정이니, 이 페이지를 북마크해 두시고 가끔 다시 방문하여 새로 추가된 내용을 확인해 보세요.