전자 회로의 전류 감지 기법

전류 측정은 현대 전자 시스템에서 가장 흔하고 중요한 기능 중 하나입니다. 배터리 구동 장치, 산업용 모터 컨트롤러, 전원 공급 장치, 전기차 하위 시스템 또는 재생 에너지 애플리케이션을 설계하든, 엔지니어는 회로에 얼마나 많은 전류가 흐르는지에 대한 정확한 정보가 필요한 경우가 많습니다. 마찬가지로 부품 구매자와 조달 전문가는 적합한 센서, 증폭기, 션트 저항기, 지원 부품을 선택하기 위해 전류 감지 요구 사항을 이해해야 합니다.

전류 감지는 여러 목적을 수행합니다. 시스템 모니터링, 과부하 보호, 에너지 관리, 효율 최적화, 고장 감지, 폐루프 제어, 규정 준수에 사용할 수 있습니다. 문제는 모든 애플리케이션에 이상적인 단일 감지 방법이 없다는 점입니다. 설계자는 솔루션을 선택할 때 정확도, 비용, 절연 요구 사항, 전력 손실, 대역폭, 환경적 고려 사항의 균형을 맞춰야 합니다. 여기서는 전자 회로에서 사용되는 가장 일반적인 전류 감지 기법을 살펴보고 각 접근 방식의 장점, 한계, 일반적인 애플리케이션을 논의합니다.

 

전류 감지가 중요한 이유

전압과 달리 전류는 회로의 두 지점을 단순히 프로빙해서 직접 측정할 수 없습니다. 전류 측정은 전류 흐름과 관련된 자기장 또는 전압 강하를 감지한 다음 그 정보를 사용할 수 있는 신호로 변환해야 합니다.

많은 시스템에서 전류 측정은 작동 조건에 대한 귀중한 통찰을 제공합니다. 모터 컨트롤러는 토크를 조절하고 정지를 감지하기 위해 전류 피드백을 사용합니다. 배터리 관리 시스템은 충전 및 방전 전류를 모니터링해 충전 상태를 추정하고 셀을 보호합니다. 전원 공급 장치는 과전류 보호를 구현하고 안정적인 작동을 유지하기 위해 전류 감지에 의존합니다. 산업 장비는 고장이 치명적인 장애가 되기 전에 식별하기 위해 전류 측정을 사용합니다. 전자 시스템이 점점 더 지능화되고 연결됨에 따라 정확한 전류 감지는 시스템 진단과 예측 유지보수에서 계속 더 큰 역할을 하고 있습니다.

 

션트 저항기 전류 감지

가장 널리 사용되는 전류 감지 기법은 션트 저항기 방식입니다. 이 접근 방식은 저항을 통과하는 전류가 전압과 저항값으로 계산될 수 있다는 옴의 법칙에 기반합니다. 매우 낮은 저항값을 가진 정밀 저항기를 부하와 직렬로 배치합니다. 전류가 저항기를 통과하면 그 양단에 작은 전압 강하가 나타납니다. 이 전압을 측정할 수 있습니다.

예를 들어 10암페어가 흐르는 1mΩ 션트 저항기는 10밀리볼트의 전압 강하를 생성합니다. 전류 감지 증폭기 또는 차동 증폭기는 이 신호를 증폭해 마이크로컨트롤러, ADC 또는 제어 회로에서 처리할 수 있게 합니다.

션트 저항기 감지는 여러 장점을 제공합니다. 비교적 저렴하고 매우 정확하며 AC와 DC 전류를 모두 측정할 수 있습니다. 또한 선형성이 우수하고 매우 높은 대역폭을 달성할 수 있어 스위칭 전원 공급 장치와 모터 제어 애플리케이션에 유용합니다. 그러나 션트 저항기는 의도적으로 전류 경로에 배치되기 때문에 전력 손실을 유발합니다. 높은 전류에서는 작은 저항도 상당한 열을 발생시킬 수 있습니다. 설계자는 측정 정확도를 유지하기 위해 저항기의 전력 정격, 열 성능, 온도 계수를 신중히 고려해야 합니다. 많은 저전력에서 중전력 애플리케이션에서 션트 기반 감지는 단순성과 비용 효율성 때문에 여전히 선호되는 솔루션입니다.

 

로우사이드와 하이사이드 전류 감지

션트 저항기를 사용할 때 설계자는 저항기를 부하의 로우사이드에 둘지 하이사이드에 둘지 결정해야 합니다. 로우사이드 전류 감지는 션트를 부하와 접지 사이에 배치합니다. 측정이 접지 전위 근처에서 이루어지기 때문에 감지 회로가 더 단순하고 일반적으로 비용이 낮습니다. 많은 연산 증폭기와 전류 감지 증폭기가 이러한 작은 전압 신호를 쉽게 처리할 수 있습니다. 주요 단점은 부하가 더 이상 시스템 접지에 직접 놓이지 않는다는 것입니다. 션트 양단의 전압 강하가 약간의 접지 오프셋을 만들어 민감한 회로에 간섭할 수 있습니다.

하이사이드 전류 감지는 션트를 전원과 부하 사이에 배치합니다. 이 구성은 부하가 접지에 직접 연결된 상태를 유지하면서 접지 단락과 같은 특정 고장 조건을 감지할 수 있게 합니다. 어려운 점은 측정 회로가 훨씬 높은 공통 모드 전압에서 작동하면서 작은 차동 전압을 정확히 감지해야 한다는 것입니다. 특수 하이사이드 전류 감지 증폭기가 필요한 경우가 많습니다. 많은 최신 전력 전자 설계는 향상된 시스템 가시성과 진단 능력 때문에 하이사이드 감지를 선호합니다.

 

홀 효과 전류 감지

홀 효과 센서는 전류가 흐르는 도체가 생성하는 자기장을 감지해 전류를 측정합니다. 저항기를 전류 경로에 직접 배치하는 대신, 센서는 주변 자기장을 모니터링하고 이를 비례하는 전기 신호로 변환합니다. 홀 효과 감지의 큰 장점 중 하나는 갈바닉 절연입니다. 측정되는 도체와 감지 전자회로 사이에 직접적인 전기 연결이 없으므로 설계자는 민감한 제어 회로를 보호하면서 높은 전압을 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

홀 효과 센서는 에너지를 소모하는 직렬 저항기가 필요 없기 때문에 전력 손실도 매우 작습니다. 따라서 모터 드라이브, 배터리 시스템, 태양광 인버터, 산업 자동화 장비와 같은 고전류 애플리케이션에 매력적입니다. 절충점은 홀 효과 센서가 일반적으로 정밀 션트 기반 솔루션보다 정확도가 낮다는 것입니다. 온도 변화, 자기 간섭, 오프셋 드리프트가 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 최신 홀 효과 장치가 크게 개선되었지만, 설계자는 시스템 개발 중에도 이러한 요소를 고려해야 합니다.

 

전류 변압기

CT라고도 불리는 전류 변압기는 산업 및 전력 분배 시스템에서 AC 전류 측정에 널리 사용됩니다. 전류 변압기는 전자기 유도를 이용해 작동합니다. 측정되는 전류가 흐르는 도체가 1차 권선 역할을 하고, 변압기는 비례하는 전류 또는 전압 신호를 생성하는 2차 권선을 포함합니다. 변압기는 변화하는 자기장에 의존하기 때문에 AC 전류에서만 작동합니다. 순수 DC 전류는 측정할 수 없습니다.

전류 변압기는 뛰어난 절연, 낮은 삽입 손실, 매우 큰 전류를 안전하게 측정할 수 있는 능력 등 여러 이점을 제공합니다. 전력 모니터링 장비, 에너지 미터, 보호 릴레이, 산업 제어 시스템에서 흔히 볼 수 있습니다. DC 전류 측정이 필요한 애플리케이션에서는 앞서 논의한 션트 저항기 또는 홀 효과 센서와 같은 다른 기술을 살펴봐야 합니다.

 

올바른 전류 감지 방법 선택

최적의 전류 감지 기법 선택은 애플리케이션의 요구 사항에 달려 있습니다. 비용에 민감하면서 높은 정확도가 필요한 설계에서는 션트 저항기 감지가 가장 강력한 선택인 경우가 많습니다. 절연이 중요한 고전압 시스템에서는 홀 효과 센서가 성능과 안전의 매력적인 균형을 제공합니다. 전류 변압기는 AC 전력 모니터링 애플리케이션에서 뛰어납니다. 애플리케이션이 매우 정밀한 요구 사항을 요구한다면 고급의 값비싼 자기 감지 기술도 있습니다. 엔지니어는 측정 범위, 대역폭, 전력 소모, 온도 안정성, 사용 가능한 기판 공간, 절연 요구 사항, 장기 신뢰성과 같은 요소도 평가해야 합니다. 많은 경우 전류 감지 솔루션은 측정 성능뿐 아니라 전체 시스템 효율과 안전에도 영향을 줍니다.

 

결론

전류 감지는 현대 전자 설계의 기초 기능입니다. 배터리 구동 소비자 제품부터 산업 자동화 시스템까지, 정확한 전류 측정은 보호, 제어, 진단, 에너지 관리를 가능하게 합니다. 션트 저항기, 홀 효과 센서, 전류 변압기, 고급 자기 감지 기술은 각각 고유한 장점과 절충점을 제공합니다. 이러한 차이를 이해하면 엔지니어가 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 선택하는 동시에, 조달팀이 장기적인 시스템 성능을 지원할 올바른 부품을 확보하는 데 도움이 됩니다.

전력 전자, 전동화, 지능형 모니터링 시스템이 여러 산업 전반에서 계속 확장됨에 따라, 효과적인 전류 감지는 엔지니어와 전자 부품 구매자 모두에게 중요한 설계 고려 사항으로 남을 것입니다.

이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!