전기공학 분야의 계속 교육 옵션

공학이라는 분야에 관한 변치 않는 진실 중 하나는 제품이나 시스템 설계가 결코 완전히 끝나지 않는다는 것입니다. 정밀성에 초점을 맞추고 있음에도 불구하고, 공학적 완성도를 추구하는 과정에는 언제나 변화, 업그레이드, 개선의 여지가 존재합니다. 새로운 기술 발전 속도가 끊임없는 현실이자 동시에 흥미로운 기회가 될 수 있는 전기 공학 분야에서는 이러한 상황이 더욱 두드러집니다.

이러한 끊임없는 개선에 대한 추구는 전기 엔지니어들이 평생 교육을 원하게 만드는 요인 중 하나입니다. 또 다른 요인은 거주하는 주(州)에 따라 추가적인 학습과 시험을 통해 전문 엔지니어(PE) 자격증을 취득해야 할 실질적인 필요성입니다. PE 자격증 및 취득 요건에 관한 정보는 본 웹사이트의 다음 기사에서 확인하실 수 있습니다. www.onlinecomponents.com/en/blogpost/a-professional-engineering-license-should-you-get-one-558/

더 많이 배우고자 하는 개인적인 욕구에서 비롯된 것이든, 실제로 더 많이 배웠다는 것을 다른 사람이나 고용주에게 증명해야 할 필요에서 비롯된 것이든, 전기 공학 분야의 교육을 계속하기 위해 이용할 수 있는 여러 옵션을 살펴보고 싶을 수 있습니다. 여기서 핵심 단어는 “지속적인”이라는 점을 기억하십시오. 이는 곧 평생에 걸친 학습을 의미합니다.  

 

어떤 길을 선택할 것인가

이 교육 과정에서 선택할 수 있는 여러 경로를 살펴보는 것이 좋을 것입니다. 먼저, 공학 학위가 없고 단순히 전자공학의 세계에 대해 더 알아보고 싶은 경우, 인터넷에서 관련 콘텐츠를 얼마든지 찾을 수 있습니다. 특히 Circuit Bread에 있는 저희 친구들과 같은 곳에서 제공하는 자료들이 도움이 됩니다. 이들은 학습에 도움이 되는 수많은 기사, 설계 가이드, Q&A 및 기타 자료를 보유하고 있습니다. 다음 주소에서 모든 자료에 접근할 수 있습니다. www.circuitbread.com. 

관련 콘텐츠를 제공하는 다른 사이트로는 Sparkfun, Electrical 4U, uDemy 등이 있습니다. 다만 이러한 자료들이 반드시 수료증이나 기타 자격 증명을 제공하는 것은 아니라는 점을 기억하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 이러한 자료들은 훌륭한 기초 지식을 제공하며, 과제나 마감일에 대한 부담 없이 원하는 기술 지식을 편안하게 습득할 수 있는 수단이 되어 줍니다.  

 

기초를 넘어서

하지만 이미 전기 공학 기초 학위를 보유하고 있고, 지식을 최신 상태로 유지하면서 PE 자격증 취득을 향해 나아가고자 한다면, 이 역시 다양한 좋은 옵션이 존재합니다. 국제전기전자기술자협회(IEEE)는 IEEE 러닝 네트워크(IEEE Learning Network)와 IEEE 이러닝 라이브러리(IEEE eLearning Library)를 통해 수많은 평생 교육 과정과 사용자 가이드를 제공하고 있습니다. IEEE 회원인 경우 이러한 자료에 대해 할인을 받을 수 있습니다. 또한 IEEE는 이러한 과정을 이수하면 PE 자격증 취득에 활용할 수 있는 평생 교육 학점(CEU) 및 전문성 개발 시간(PDH)을 제공합니다.  

CEU라는 용어는 여러 업계에서 일반적으로 사용되는 반면, PDH는 공학 및 기술 분야에 더 특화된 용어입니다. 1 CEU는 관련 교육 10시간에 해당합니다. 1 PDH는 관련 교육 1시간에 해당합니다. CEU와 PDH를 취득하는 것은 PE 자격증을 취득하고 갱신하는 데 모두 필요하며, 필요한 학점 수는 거주하는 주의 요건에 따라 달라집니다. 

추가적인 온라인 기술 과정 옵션은 PDH Direct.com, Redvector.com, Suncam.com, 360Training.com, Coursera.org 등의 출처에서 제공됩니다. 이러한 자료를 비롯한 다른 여러 자료 역시 CEU와 PDH를 취득할 수 있는 옵션을 제공하는 경우가 많습니다.

 

평생 교육 요건은 주마다 다릅니다

전국적으로 적용되는 일반적인 요건이 일부 존재하기는 하지만, 각 주는 PE 자격증 유지를 위한 자체적인 평생 교육 요건을 별도로 정하고 있으며, 여기에는 매년 취득해야 하는 CEU 및 PDH의 양도 포함된다는 점을 기억하시기 바랍니다. 요건, 적절한 과정, 승인된 제공기관에 대해 알아보려면 거주하는 주의 엔지니어 자격증 갱신 위원회 웹사이트를 확인하는 것이 바람직합니다. 

또한 선택하는 평생 교육 과정은 공학 지식과 기술을 확장할 수 있도록 일반적으로 자신의 학위와 관련이 있거나 기술적 성격을 띠어야 한다는 점을 기억하시기 바랍니다. 이 역시 주마다 요건이 다를 수 있습니다. 

전기 엔지니어를 위한 평생 교육 학점의 다른 출처로는 많은 단과대학 및 종합대학, 특히 확립된 공학과를 갖춘 대학들도 포함됩니다. 대표적인 학교로는 MIT, 스탠퍼드, 카네기멜론, 퍼듀, 코넬 등이 있지만, 미국 내외의 다른 많은 대학에서도 지속적인 기술 교육을 위한 프로그램이나 과정을 제공하고 있습니다. 원하는 공학 대학의 웹사이트를 확인하여 제공 과정, 선수 조건, 비용 및 기타 세부 사항을 알아보시기 바랍니다.

 

대체 CEU/PDH 학점 취득 방법 

CEU 및 PDH 학점은 전통적인 과정 학습 외의 출처와 활동을 통해서도 취득할 수 있습니다. 이러한 방법은 공학 학회, 승인된 콘텐츠 제공기관, 또는 기술 협회에서 제공될 수 있습니다. 이러한 다른 출처 및 활동에는 다음이 포함됩니다.

  • 관련 공학 컨퍼런스 참석
  • 공학 컨퍼런스나 컨벤션에서 기술 워크숍 발표
  • 공학 세미나 수료
  • 관련 공학 학회의 임원으로 활동
  • 관련 공학 학회에 적극적으로 참여
  • 업계 저널에 관련 주제에 대한 기술 논문 또는 기사 작성
  • 본인의 공학 분야와 관련된 서적 출판
  • 미국 특허 취득

여기서 짚고 넘어가야 할 점은, 평생 교육 활동을 통해 취득한 CEU나 PDH를 관리하는 것과 소속 주 위원회가 정한 구체적인 요건을 파악하고 준수하는 것은 본인의 책임이라는 사실입니다.

또한 지금까지는 PE 자격증과 관련된 지속적인 기술 교육의 출처에 다소 초점을 맞추었지만, 새로운 것을 배우는 순수한 즐거움, 상상력을 넓히는 것, 그리고 스스로 발전하도록 도전하는 것을 위해 추가적인 지식을 습득하는 데에도 상당한 가치가 있다는 점을 덧붙이는 것이 중요합니다. 한 현자가 이렇게 말한 적이 있습니다. “지식의 모든 목적은 거울을 창문으로 바꾸는 것이다.”

 

요약

평생 교육, 특히 전기 공학과 같은 분야에서의 평생 교육은 기술 발전에 뒤처지지 않고 최신 업계 표준 및 절차에 정통하기 위해 매우 중요합니다. 많은 주에서는 전기 공학 학위를 보유한 사람들에게 PE 자격증을 취득하고 갱신하기 위해 평생 교육 학점이나 전문성 개발 시간을 취득할 것을 요구하고 있습니다. 개인적인 이유와 직업적인 이유 모두를 위해 기술 교육을 계속 이어갈 수 있는 대면 및 온라인 옵션이 다양하게 존재합니다. 기술 지식을 향상시키기 위해 마련된 다양한 옵션을 활용하는 것은 커리어를 발전시키는 데 있어 보람 있는 방법이 될 수 있습니다. 

이 글이 도움이 되었나요? 공유해 주세요!

회로에 참여하여 OnlineComponents.com 및 그 이상의 소식과 계속 연결되세요!