電子機器が水濡れした場合、部品を回収することは可能か?

水は電子機器にとって大敵となり得ます。ほとんどの電子部品が発する熱によって結露が生じますが、これはほとんどのシステムが絶縁によって許容し、対処しているものです。しかし、デバイスが水たまりに落ちた場合のように大量の水が関わると、その部品と、それが組み込まれている電子機器を救出しようとする作業が発生します。

水やその他の液体は電子機器にどのような影響を与えるのでしょうか? ElectronicsForUは次のように指摘しています。

「液体が回路に接触すると、電流が意図せず他のシステム部品に迂回(ショート)することがあり、その結果として2つの経路が考えられます。焼損か、接地です。焼損が起こる場合、(電力を扱う回路のような)大電流回路が、高電流用に設計されていないより繊細な回路を通ることになり、その結果、回路部品が過熱して溶けてしまいます」


回路を接地させるショートの場合、接地部品はより高い電流負荷に耐えられるため、部品が損傷する可能性は低くなります。この結果は、焼損して破壊されるよりもはるかに良いものです。

RyTechは、 水に濡れた電子機器を扱う際のいくつかの具体的なルールを提案しています。

  • 水にさらされた疑いのある電子機器や、 高濃度の水蒸気にさらされた電子機器は電源を入れないでください。電源を切ったままにし、ユニットのプラグを抜いてください。

  • 電子部品を電子レンジや通常のオーブンで乾かそうとしないでください。

  • 濡れた電子機器を自分で開けて自然乾燥させないでください。その作業は資格を持つ電子技術者に任せてください。

システムを完全に乾燥させることができれば、電子機器が再び動作する可能性は十分にあります。ただし、液体の種類によって結果は変わり得ます。水やその他の液体には、乾燥後も除去されずに残り、腐食作用を及ぼす塩分やその他の粒子が含まれていることがあります。これらの粒子によって電流が本来流れるべきでない場所へ流れ、大きな損傷を引き起こす可能性があります。

他にも注意すべき点がいくつかあります。

  1. 先延ばしにしないでください。報告によれば、対処に最適な時間は48時間です。それを過ぎると、損傷が回復不能になる可能性があります。

  2. 米は電子機器を乾燥させる有効な方法ではありません。研究によれば、デバイスを外の空気にさらしておく方が良い結果が得られます。

より詳しい情報を知りたい方や、他の部品や水害について詳しく知りたい方は、 Graingerに非常に詳しい情報が掲載されています。

しかし、さまざまな電子機器から救い出せる部品は数多くあります。

  1. マザーボード — コネクタ、ソケット、ヒートシンク、コンデンサ、インダクタ

  2. コンピューター電源 — トランス、レギュレータ、IC、インダクタ、コンデンサ、ヒートシンク

  3. アンプおよびサウンドシステム — コンデンサ、スイッチ、ノブ、ポテンショメータ、ジャック、LED、チップ、大型ヒートシンク、冷却ファン

  4. 電圧レギュレータ — リレー、表示用LED、スイッチ、電圧計、比較器IC

  5. 自動車関連 — ヒューズ、リレー、ハロゲンバルブ、ホーン、その他古い車から救い出せるあらゆるもの。

 

これが部品の救出についてのヒントになれば幸いです。他にも再利用可能な部品を持つ製品は数多くあります。

 
 
この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!