UV LEDがCovid-19との戦いを支援

近年、Covid-19対策の方法として紫外線の利用が大きな話題となっています。人体内部で使用するものではありませんが、特に医療施設において、エリアを消毒する方法として利用することができます。

 

「UV消毒技術は、現在の消毒データと実証的なエビデンスに基づき、COVID-19を引き起こすウイルスであるSARS-CoV-2の感染拡大を抑えるための多重バリアアプローチにおいて役割を果たすことができます。UVは空気、水、表面に対する既知の消毒剤であり、正しく適用すればCOVID-19ウイルスとの接触による感染リスクを軽減する助けとなります、」 国際紫外線協会は報告しています

 

現在市販されているLEDベースの殺菌消毒製品は表面の消毒に使用でき、現在のパンデミックはより高度な空気消毒システムの開発を後押ししています。他の機器との統合が容易で消費電力が低いといったLED全般の利点を活かし、処理可能な表面積を拡大する新製品が開発されています。 

 

「UVを消毒に利用する製品に加えて、「可視光消毒」(VLD)と呼ばれる比較的新しい製品ラインが登場しています。これらの製品は、長時間の人体暴露に対して安全なインディゴ(青紫)波長で発光するLEDを使用しており、これらの波長に感受性のある細菌を継続的に除去することを可能にします、」 とEDN Networkは指摘しています

 

ここおよび科学、医学、技術文献で使用される「UVC」、「UV消毒」、「UV」という用語は、特に重要な点として、日焼けサロンや日光暴露で使用されるUVAおよびUVBとは異なる、殺菌領域におけるUVC光エネルギー(200~280nmの光)を指すことに留意する必要があります。

 

医療業界において空気中および固体表面の病原体を不活化するために設計されたUVCデバイスについて、IUVAのメンバーは、照明業界および医療業界の他の各国標準化団体と共に、消毒試験基準[x]の策定に精力的に取り組んでいます。その目標は、世界中の医療提供者が、多剤耐性微生物やCOVID-19ウイルスなどの病原体との闘いにおいて、自らの施設で使用する最適な技術を選択できるよう支援するガイダンスを策定することです。



 

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!