半導体生産能力は2021年に過去最高となる見込み

IC Insightsは、生産ラインの能力拡大に伴い、2021年に半導体生産が記録的な増加を遂げると予測しており、 SemiMediaが報じている。

「予測によれば、来年、世界全体で300mmシリコンウェハー向けの生産ラインが10本追加される見込みだ。この予測に基づくと、2024年までに半導体生産能力の平均年間成長率は5.9%になる。過去5年間(2014年~2019年)の半導体生産能力の平均年間増加率(5.1%)と比較すると、成長率はわずかに上昇している」とSemiMediaは述べている。

IC Insightsは、「今年の業界環境の悪化により、世界の半導体設備稼働率はわずか86%にとどまり、昨年の94%を大きく下回ったため、各社は計画を先送りした。半導体企業は拡張計画を延期したものの、一部の追加生産ラインは2020年および2021年に完成すると一般的に見られている」と指摘した。

IC Insightsの分析予測によれば、200mmシリコンウェハーの生産量は1,790万個増加する見込みで、これにより2021年の生産能力は2,100万個近くまで大幅に拡大する。

業界団体SEMIが予測する 半導体 製造装置の成長も、この増加に寄与するだろう。「半導体製造装置のオリジナル機器メーカーによる世界売上高は、2020年に前年比6%増の632億ドルに達し、2019年の596億ドルを上回った後、2桁成長を背景に2021年には過去最高となる700億ドルの売上を記録する見込みだ」と Robotics and Automation Newsは指摘しました。

 

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!