電子部品の保管方法

電子部品の保管方法を誤ると、破滅的な結果を招く可能性があります。部品自体が損傷するだけでなく、状況によっては保管上の問題が部品だけでなく、それが使用されている製品まで破壊してしまうこともあります。 

 

最も一般的で、よく議論される問題は静電気です。 業界全体が警告しているように 、「静電気は電子機器やシステムに損傷を与える可能性があります」とのことです。IBMが警告しているように、静電気はさまざまな要因によって発生する可能性があり、同社は問題を軽減するために以下の対策を推奨しています。

 

  1. 部品を持つ際は動きを最小限に抑えてください。動くことで身の回りに静電気が発生することがあります。

  2. 部品は静電気防止袋に入れて保管してください(袋に入っていない部品を大量にお持ちの場合は、袋を購入してください)。

  3. 部品は端やフレーム部分を持つようにしてください。

  4. 部品は他人が触れられない場所に保管してください。

  5. 部品を袋から取り出したら、すぐに製品のそばに設置してください。

  6. 部品が入った袋を製品の塗装されていない金属部分に触れさせてください。これにより袋に帯電した静電気が放電されます。

  7. 寒い時期は湿度が下がり静電気の蓄積が増えるため、特に注意が必要です。


 

静電気は昔から多くの業界、特に爆発物、化学薬品、医薬品、農産物の分野で問題となってきました。しかし電子部品の登場により、その問題はさらに深刻化しました。

 

『エレクトロニクスの時代は、静電気と静電気放電に関連する新たな問題をもたらしました。そして、電子機器が高速化し、回路が小型化するにつれて、一般にESDに対する感度が高まります』と、静電気放電の防止を専門とする団体EOS/ESD Associationは 指摘しています。

 

適切な保管が必要なその他の理由としては、ほこりやちりの影響、取り扱い不備の問題、さまざまな気候・環境条件の影響、そして全般的な安全性が挙げられます。 

 

静電気防止袋に加えて、電子部品は適切な非導電性の箱やその他の保管用品に保管することが推奨されます。何が電気の導体であるかを理解し、それを部品や、部品が保管される場所・容器の近くに置かないようにしてください。

 

また、部品をプラスチックで包むことは避けてください。湿気を閉じ込めてしまい、これも部品を劣化させる原因となります。キャンバス地や綿素材はプラスチックの代わりとして適しています。金属製の箱は問題になることがあるため、一般的にはプラスチックが好まれます。

 

その他の一般的なポイントとして、保管場所の空調管理を徹底することが挙げられます。また、複数の部品を同じ箱に保管する場合(同じ静電気防止袋に複数の部品を入れることは極力避けてください)、開閉を繰り返さないよう、何がどこに入っているかを明記しておいてください。

 

湿気に敏感な部品には、保管容器にシリカゲルの乾燥剤を入れてください。もう一つ見落とされがちな対策として、部品を取り扱う際は常に接地されたリストストラップ(上記写真参照)を着用することが挙げられます。この簡単な装置が、多くの時間と心配を省いてくれます。

 

念のため、知っておくべきアドバイスをお伝えします。保管している部品の上には何も置かないでください。

 

  



 

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!