電子部品の清掃方法

電子部品の清掃は意外と難しい作業であり、使用してよい、あるいは使用すべきでない液体や方法を選ぶ際には注意が必要です。方法によっては特定の状況でのみ使用すべきものもあります。詳しくは以下をお読みください。

 

水

水は特定の種類の部品には有効です。ほとんどのVLSI部品は水に浸しても安全ですが、チップセットを含む部品やほとんどの機械部品には水を使用しない方が良いでしょう。水はチップセットの一部の下に入り込むことがあり、一定量の水はすぐには乾かず、拭き取っても残留物が残って腐食を引き起こし、それが抵抗値の変化やショートの原因となることがあります。

 

脱イオン水または蒸留水を使用すべきです。水道水にはさらなる問題を引き起こしやすい成分が含まれている場合があります。

 

アルコール 

もちろん、部品と「飲み物を共有」してはいけません!イソプロピルアルコールが推奨される選択肢です。すぐに蒸発し、水では溶かせない成分も溶かすことができます。ただし水分も含まれているため、注意が必要です。 

 

一部の基板はアルコールですすぐこともできますが、推奨される方法は綿棒を使うことです(余分な液を絞り出し、液が垂れない状態にしてください)。そのため、「布を使って塗布し、その後拭き取る(布で基板を覆い、ブラシを使って布を届きにくい箇所に押し込む)」とよいと、 Stack Exchangeが提案しています。

 

アセトン

アセトンは部品の清掃にあまり推奨される溶剤ではありません。ポリスチレンや、基板および発熱する部品に使われる他の材料を溶かしてしまうことがあります。

 

圧縮空気

ほこりや汚れは通常、圧縮空気で対処できますが、軽度の汚れや腐食は部分的な清掃で対処できます。ただし、著しい腐食には重曹を使用する必要があります。

 

一部の箇所に届くためにはカバーを外す必要がある場合があり、通常はノズルを部品から数センチ離しておくのが望ましいですが、次のような部品を清掃する際にはより近づけても構いません。 排気ファン や基板など。スプレーする際は缶を必ず立てた状態に保ち、短く区切って噴射してください。

 

これらの電子部品の清掃方法は、特定の部品に適した正しい方法で正しく使用すれば効果を発揮します。







 

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!