EUとUSがIEC 62368-1に基づき安全規格を変更
米国とEUは2020年12月20日、世界中の既存規格に取って代わるIEC 62368-1に基づく新しい安全規格を導入します。新規格は60950-1規格および60065規格に取って代わります。
「この前向きな進展は、EUが旧規格に基づきすでに試験済みの既存製品に対する『適合性推定の終了』の日付を延長したことによって生じました。この終了は当初2019年6月20日に予定されていましたが、EN 60950-1およびEN 60065の廃止日は2020年12月20日に設定されていました。これら2つのイベントを2020年の日付に統合することで、EUは意図しない例外の発生を回避できます。
状況は今や明確です。2020年12月20日をもって旧規格は廃止され、EN 62368-1(EU立法者によって法制化されたIEC規格)の適用範囲に含まれる製品はすべて、この規格に従って試験されなければなりません。EUの発表を受けて、米国のUL団体は、UL 60950-1およびUL 60065(当初2019年6月20日に予定)に取って代わるUL 62368-1(IEC 62368-1の米国版)の発効日についても、2020年12月20日に変更することを確認しました」と、 EE World Onlineは報じています。
「62368-1への移行が必要になったのは、60950-1が対象とするICT機器と60065が対象とするAV機器との区別がますます曖昧になっているためです。62368-1への移行が必要になったのは、60950-1が対象とするICT機器と60065が対象とするAV機器との区別がますます曖昧になっているためです」と CUIは説明しています。
「 CUI Inc 」が説明するように、この移行は当初2019年6月に予定されていましたが延期されました。しかし12月20日という日付が今や確定したことで、メーカーには新しい試験手順と文書を整備する時間が与えられました。
これらの規制の目的は、エンドユーザー向けにより安全な製品を作るのに役立つ、将来にわたって通用する文書を作成することです。
CUIが指摘するように、「私たちは正式にハザードベース安全工学(HBSE)の時代に突入しました。この原則はこの20年ほどの間に体系化されてきており、IECは少なくとも2002年、新たに発行されたECMA-287電子機器安全規格をTC108のハザードベース規格開発チーム(HBSDT)に引き渡した時から、この取り組みに尽力してきました」。
62368-1規格では、ユーザーがさらされる可能性のあるエネルギーレベルはES1、ES2、ES3に分類されます。表に記載されているとおり、ES1が最も低いカテゴリーです。同様の上昇スケールが、電気火災の危険性とその防止手段の分析にも適用されます。
|
エネルギー源 |
身体への影響 |
可燃性材料への影響 |
|
クラス1 |
痛みはないが、感知できる可能性がある |
着火の可能性は低い |
|
クラス2 |
痛みはあるが、けがには至らない |
着火の可能性はあるが、火災の拡大は限定的 |
|
クラス3 |
けが |
着火の可能性が高く、火災が急速に拡大 |
エネルギー源の分類