電子回路における電流検出技術

電流測定は、現代の電子システムで最も一般的かつ重要な機能の一つです。バッテリー駆動機器、産業用モータコントローラ、電源、電気自動車サブシステム、再生可能エネルギー用途を設計する際、エンジニアは回路を流れる電流量を正確に知る必要があります。同様に、部品購買担当者や調達担当者も、適切なセンサ、アンプ、シャント抵抗器、補助部品を選ぶために電流検出要件を理解する必要があります。

電流検出は、システム監視、過負荷保護、エネルギー管理、効率最適化、故障検出、閉ループ制御、規制適合に使われます。すべての用途に理想的な単一方式はないため、設計者は精度、コスト、絶縁要件、電力損失、帯域幅、環境条件のバランスを取る必要があります。ここでは電子回路で使われる代表的な電流検出技術と、それぞれの利点、制約、一般的な用途を説明します。

 

電流検出が重要な理由

電圧とは異なり、電流は回路上の2点にプローブを当てるだけでは直接測定できません。電流測定では、電流の流れに伴う磁界または電圧降下を検出し、その情報を利用可能な信号へ変換する必要があります。

多くのシステムで電流測定は動作状態を把握する手掛かりになります。モータコントローラは電流フィードバックでトルクを調整しストールを検出します。バッテリー管理システムは充放電電流を監視して充電状態を推定しセルを保護します。電源は過電流保護と安定動作のために電流検出を使います。産業機器は重大故障の前に異常を見つけます。電子システムが知能化し接続されるほど、正確な電流検出は診断と予知保全で重要になります。

 

シャント抵抗による電流検出

最も広く使われる電流検出技術はシャント抵抗方式です。電圧と抵抗値から抵抗器を流れる電流を計算できるというオームの法則に基づきます。非常に低い抵抗値の精密抵抗器を負荷と直列に置き、電流が流れたときに生じる小さな電圧降下を測定します。

たとえば10アンペアが流れる1 mΩのシャント抵抗器では、10ミリボルトの電圧降下が生じます。電流検出アンプまたは差動アンプでこの信号を増幅し、マイクロコントローラ、ADC、制御回路で処理できます。

シャント抵抗検出は比較的安価で高精度であり、AC電流とDC電流の両方を測定できます。直線性にも優れ、高い帯域幅を実現できるため、スイッチング電源やモータ制御に有用です。一方、電流経路に抵抗器を入れるため電力損失が発生します。高電流では小さな抵抗でも発熱が大きくなります。測定精度を保つには、電力定格、熱性能、温度係数を慎重に考える必要があります。低から中電力用途では、単純さと費用対効果からシャント方式がよく選ばれます。

 

ローサイド電流検出とハイサイド電流検出

シャント抵抗器を使う場合、負荷のローサイドに置くかハイサイドに置くかを決めます。ローサイド検出ではシャントを負荷とグランドの間に配置します。測定がグランド電位に近いため、検出回路は単純で低コストです。多くのオペアンプや電流検出アンプで小さな電圧信号を処理できます。主な欠点は、負荷がシステムグランドに直接接続されなくなることです。シャント両端の電圧降下がわずかなグランドオフセットを生み、敏感な回路に影響することがあります。

ハイサイド検出ではシャントを電源と負荷の間に配置します。負荷をグランドに直接接続したまま、グランド短絡などの故障も検出できます。課題は、高いコモンモード電圧で動作しながら小さな差動電圧を正確に測ることです。専用のハイサイド電流検出アンプが必要になることが多くあります。最新のパワーエレクトロニクス設計では、システム可視性と診断能力が高まるためハイサイド検出が好まれます。

 

ホール効果による電流検出

ホール効果センサは、電流が流れる導体から発生する磁界を検出して電流を測定します。抵抗器を電流経路に直接入れる代わりに、周囲の磁界を監視して比例した電気信号に変換します。大きな利点はガルバニック絶縁です。測定導体と検出回路が直接電気的につながらないため、高電圧を安全に監視しながら敏感な制御回路を保護できます。

ホール効果センサは、エネルギーを消費する直列抵抗器を必要としないため電力損失が小さく、モータドライブ、バッテリーシステム、太陽光インバータ、産業オートメーション機器などの高電流用途に適しています。トレードオフとして、一般に精密シャント方式より精度は低くなります。温度変化、磁気干渉、オフセットドリフトが性能に影響します。最新デバイスは大きく改善されていますが、設計時にはこれらの要因を考慮する必要があります。

 

電流トランス

CTとも呼ばれる電流トランスは、産業用および配電システムのAC電流測定で広く使われます。電磁誘導を利用し、測定電流が流れる導体が一次巻線として働き、二次巻線が比例した電流または電圧信号を生みます。変化する磁界に依存するためAC電流でのみ動作し、純粋なDC電流は測定できません。

電流トランスは優れた絶縁、低い挿入損失、大電流を安全に測定できる能力を備えています。電力監視機器、電力量計、保護リレー、産業制御システムで一般的です。DC電流測定が必要な用途では、前述のシャント抵抗器やホール効果センサなど別の技術を検討します。

 

適切な電流検出方式の選定

最適な電流検出技術は用途要件で決まります。高精度が必要なコスト重視設計では、シャント抵抗検出が有力です。絶縁が重要な高電圧システムでは、ホール効果センサが性能と安全性の良いバランスを提供します。電流トランスはAC電力監視に優れます。極めて高い精度が必要なら、高度で高価な磁気検出技術もあります。測定範囲、帯域幅、電力損失、温度安定性、基板スペース、絶縁要件、長期信頼性も評価すべきです。電流検出は測定性能だけでなく、システム効率と安全性にも影響します。

 

まとめ

電流検出は現代の電子設計の基礎機能です。バッテリー駆動の民生製品から産業オートメーションまで、正確な電流測定は保護、制御、診断、エネルギー管理を可能にします。シャント抵抗器、ホール効果センサ、電流トランス、高度な磁気検出技術には、それぞれ利点とトレードオフがあります。違いを理解すれば、エンジニアは用途に適した解決策を選び、調達チームは長期的なシステム性能を支える部品を調達しやすくなります。

パワーエレクトロニクス、電動化、インテリジェント監視システムが広がるにつれ、効果的な電流検出はエンジニアと電子部品購買担当者の双方にとって重要な設計検討事項であり続けます。

この記事は役に立ちましたか?共有してください!

回路に参加して、OnlineComponents.com とその先の情報につながり続けましょう!