Quali tipi di resistori usare per un determinato circuito
Esistono 4 classificazioni fondamentali di resistori: fissi, variabili, lineari e non lineari. Un resistore è progettato per avere un valore di resistenza noto, ovvero “quei componenti e dispositivi appositamente progettati per avere una determinata quantità di resistenza e utilizzati per opporsi o limitare la corrente elettrica che li attraversa sono chiamati resistori,” ha osservato ElectricalTechnology.org.
Nella scelta del tipo di resistore da utilizzare per un determinato circuito, occorre considerare diversi fattori.
-
Resistenza
-
Tolleranza
-
Potenza dissipabile nominale
-
Package e montaggio
-
Tensione nominale
-
Costruzione del materiale
-
Parassiti (induttanza e capacità)
-
Intervallo termico
-
Rumore
La resistenza è “il criterio di selezione fondamentale per un resistore,” come osserva CircuitMaker.com. Va comunque notato che l'influenza degli altri fattori sopra citati inciderà sul resistore scelto, poiché con ogni circuito emergono più esigenze specifiche da affrontare. È necessario determinare in quali intervalli di temperatura dovrà funzionare, quali sono le esigenze di potenza, sia in termini di alimentazione che di impatto sul circuito.
Il processo di selezione dovrebbe fare riferimento alla codifica a colori dei resistori, che fornisce elementi utili alla scelta.
Nella scelta del package e del montaggio occorre considerare le seguenti domande.
“Effettuerete una saldatura manuale per un singolo pezzo? State prototipando o intendete effettuare un assemblaggio in piccoli lotti? State puntando a una produzione di massa? Il costo è la vostra principale preoccupazione? Il resistore deve resistere ad alte tensioni? Deve dissipare molto calore?”.
Poiché i resistori controllano il flusso di corrente, l'impedenza genera calore che deve essere dissipato. Questo può portare all'accumulo di calore e causare guasti al circuito se non viene utilizzato il resistore con la potenza nominale corretta.
Allo stesso modo, la tensione nominale diventa importante a seconda delle dimensioni del circuito. Unità più piccole significano contatti più ravvicinati, e se non viene utilizzata la tensione nominale corretta del resistore, si possono verificare archi elettrici. I sistemi ad alta tensione richiedono l'uso di resistori più grandi o multipli in alcuni circuiti per soddisfare le potenziali esigenze di dissipazione della potenza.
Anche il rumore è un fattore da considerare. Sebbene i resistori siano generalmente dispositivi passivi semplici, possono essere rumorosi. Esistono tre principali tipi di rumore nei resistori: shot, termico e flicker.
In elettronica il rumore shot ha origine dalla natura discreta della carica elettrica. Il rumore termico “è il rumore elettronico generato dall'agitazione termica dei portatori di carica (di solito gli elettroni) all'interno di un conduttore elettrico in equilibrio, che si verifica indipendentemente da qualsiasi tensioneapplicata. Il rumore termico è presente in tutti i circuiti elettrici”. Il rumore flicker “si verifica in quasi tutti i dispositivi elettronici e può manifestarsi insieme a una varietà di altri effetti, come impurità in un canale conduttivo, generazione e ricombinazione di rumore in un transistor dovuti alla corrente di base, e così via”.
Nella scelta basata sui fattori di rumore va notato che i resistori di valore più basso presentano meno rumore rispetto alle alternative di valore più elevato.
I parassiti sono i fattori più difficili da misurare, poiché i produttori non includono queste informazioni nei loro prodotti. Come spiega CircuitMakers, “la capacità parassita è distribuita tra i terminali, così come tra la superficie del resistore e altre strutture del progetto (come piani di alimentazione o di massa). Quando i resistori vengono impiegati con correnti elevate in circuiti di potenza, o ad alte frequenze come nei circuiti RF, i parassiti possono avere un impatto”.
Questi fattori vanno considerati nella scelta del resistore corretto.