L'ingegneria alla base della ricarica senza fili

La ricarica wireless ha rivoluzionato il modo in cui alimentiamo i nostri dispositivi. Per gli studenti di ingegneria, comprendere le complessità tecniche alla base di questa tecnologia è tanto affascinante quanto essenziale. Questo blog esplorerà in dettaglio i principi, i componenti e gli standard della ricarica wireless.

Principi fondamentali

Alla base della ricarica wireless vi è il concetto di induzione elettromagnetica e accoppiamento induttivo risonante. Questi principi consentono il trasferimento di energia senza contatto elettrico diretto.

Cos'è l'induzione elettromagnetica?

L'induzione elettromagnetica è il processo attraverso il quale un campo magnetico variabile all'interno di una bobina di filo induce una forza elettromotrice (FEM) ai capi della bobina. 

Quando la bobina trasmittente nel pad di ricarica viene alimentata con corrente alternata (AC), genera un campo magnetico variabile nel tempo. Questo campo magnetico è confinato in un'area specifica intorno alla bobina, influenzata da fattori come la geometria della bobina e la frequenza della corrente. Quando una bobina ricevente all'interno di un dispositivo viene posizionata all'interno di questo campo magnetico, il flusso magnetico variabile induce una tensione AC ai capi della bobina ricevente. Questa tensione indotta può far scorrere corrente attraverso un carico collegato alla bobina ricevente, trasferendo così efficacemente energia in modalità wireless. Questo principio, scoperto da Michael Faraday, costituisce la base della tecnologia di ricarica wireless.

Figure 1: Diagram of Electromagnetic Induction with Transmitter and Receiver CoilsFigura 1: Schema dell'induzione elettromagnetica con bobine trasmittente e ricevente

Accoppiamento induttivo risonante

L'accoppiamento induttivo risonante è la trasmissione wireless a campo vicino di energia elettrica tra due bobine, accoppiate tramite un campo magnetico. Entrambe le bobine devono essere sintonizzate per risuonare alla stessa frequenza. L'energia viene trasferita tramite campi magnetici tra due circuiti sintonizzati in risonanza: uno nel trasmettitore e uno nel ricevitore, come illustrato nella Figura 2 qui sotto. Ogni circuito risonante è costituito da una bobina collegata a un condensatore. Per ottenere un maggiore accoppiamento e il massimo trasferimento di potenza, le due bobine devono essere sintonizzate alla stessa frequenza di risonanza. È inoltre necessario un elevato fattore di qualità (Q) delle bobine e un fattore di accoppiamento significativamente alto.

Figure 2: Resonant Inductive CouplingFigura 2: Accoppiamento induttivo risonante

Se ti stai chiedendo in cosa questo differisca dal concetto di induzione elettromagnetica appena discusso, ecco alcune differenze chiave

La risonanza elettrica si verifica in un circuito elettrico a una particolare frequenza di risonanza, in cui le parti immaginarie delle impedenze o delle ammettenze degli elementi del circuito sono uguali in ampiezza ma opposte in fase, annullandosi reciprocamente. Questo fa sì che il circuito presenti un'impedenza puramente resistiva alla risonanza, un fenomeno spesso osservato nei circuiti LC e RLC.

Se consideriamo la risonanza in un circuito che coinvolge condensatori e induttori, essa si verifica principalmente perché il campo magnetico in collasso nell'induttore genera una corrente elettrica nei suoi avvolgimenti, la quale carica il condensatore. Successivamente, il condensatore in scarica fornisce una corrente elettrica che ricostruisce il campo magnetico nell'induttore. Questo processo si ripete continuamente, creando una frequenza di risonanza mentre l'energia oscilla tra l'induttore e il condensatore. 

La sintonizzazione della risonanza si ottiene progettando le bobine con valori specifici di induttanza (L) e capacità (C) per risuonare a una particolare frequenza, data dalla formula:

Quando le bobine sono in risonanza, il trasferimento di energia tra di esse è massimizzato.

Il fattore di qualità (Q) di una bobina misura quanto bene l'induttore riesce a immagazzinare energia. Dipende principalmente dalla forma e dalle dimensioni della bobina e dai materiali utilizzati. Si tratta di un parametro importante da tenere in considerazione, poiché ogni bobina presenta una piccola resistenza oltre alla propria induttanza. Più basso è il valore di questa resistenza (R), più alto è il fattore Q della bobina. I valori del fattore Q variano tipicamente tra 10 e 100. Un fattore Q inferiore a dieci è generalmente inutile. 

Il fattore di qualità (Q) alla frequenza operativa (ω) è definito come:

L'efficienza del trasferimento di potenza è fortemente influenzata dal fattore di accoppiamento magnetico (k), che rappresenta quanto efficientemente il campo magnetico del trasmettitore si accoppia con il ricevitore. Questo fattore dipende dall'allineamento, dalla distanza e dall'orientamento delle bobine. Un fattore di accoppiamento più elevato indica un trasferimento di energia migliore.

Il fattore di accoppiamento (k) è un valore adimensionale che definisce l'interazione tra la bobina primaria e quella secondaria di qualsiasi sistema di trasferimento di potenza wireless. Deve essere compreso tra zero e uno, dove uno indica un accoppiamento perfetto, ossia che tutto il flusso generato penetra nella bobina ricevente. I fattori di accoppiamento comuni variano da 0,32 a 0,65. Un fattore di accoppiamento negativo indica la cattura del flusso magnetico da dietro, portando a un'induzione di tensione in opposizione di fase. Il fattore di accoppiamento è dato da: 

Processo dettagliato di ricarica wireless

Il processo di ricarica wireless comprende diverse fasi critiche, ciascuna con componenti e meccanismi importanti.

Figura 3: Schema a blocchi del sistema di ricarica wireless

La Figura 3 illustra il processo di ricarica wireless della batteria del cellulare, dall'ingresso nel caricabatterie all'uscita verso il telefono cellulare. Questo processo coinvolge una sezione trasmittente e una sezione ricevente di potenza wireless.

Sezione trasmittente

La sezione trasmittente include i seguenti componenti:

  1. Alimentatore: fornisce la tensione DC necessaria.
  2. Circuito trasmittente: converte la tensione DC in una tensione AC ad alta frequenza.
  3. Bobina trasmittente: converte la tensione AC ad alta frequenza in un campo magnetico alternato.

Sezione ricevente 

La sezione ricevente è composta da:

  1. Bobina ricevente: cattura il campo magnetico alternato e lo riconverte in tensione AC tramite induzione.
  2. Circuito raddrizzatore ricevente: converte la tensione AC indotta in tensione DC.
  3. IC regolatore di tensione: assicura che la tensione DC sia adatta per caricare la batteria del telefono cellulare.
  4. Batteria del telefono cellulare: il destinatario finale della potenza DC convertita e regolata.

Processo di trasmissione dell'energia

Il caricabatterie wireless per cellulari funziona tramite accoppiamento induttivo, un processo che coinvolge diverse fasi. Innanzitutto, la bobina trasmittente genera un segnale AC ad alta frequenza che crea un campo magnetico alternato. Questo campo magnetico alternato è fondamentale per il trasferimento di energia, poiché si irradia intorno alla bobina trasmittente. La bobina ricevente, quando posizionata entro il raggio d'azione di questo campo magnetico, cattura l'energia e induce una tensione AC nei propri avvolgimenti tramite induzione elettromagnetica. Questa tensione AC indotta viene quindi raddrizzata in DC dal circuito raddrizzatore del ricevitore, per garantire la compatibilità con i componenti elettronici del telefono cellulare. Successivamente, il regolatore di tensione adegua questa tensione DC a un livello adatto per la batteria del telefono cellulare, prevenendo il sovraccarico e garantendo un flusso di energia costante. 

Infine, la tensione DC regolata carica la batteria del telefono cellulare, offrendo un processo di trasferimento di energia fluido ed efficiente che alimenta il dispositivo senza bisogno di connettori fisici. Questo processo non solo migliora l'esperienza dell'utente offrendo comodità, ma riduce anche l'usura delle porte di ricarica, contribuendo alla longevità dei dispositivi mobili. 

Se hai ancora bisogno di aiuto per comprendere il processo, ti consigliamo di dare un'occhiata a cosa dicono i nostri amici di CircuitBread sulla ricarica wireless nel loro blog: Come funziona la trasmissione di potenza wireless?. Non solo: troverai anche diversi altri tutorial sul loro sito web che trattano i componenti coinvolti nel processo di ricarica wireless. 

Standard di ricarica wireless

Esistono molteplici standard che regolano la tecnologia di ricarica wireless per garantirne la sicurezza e la compatibilità. Gli standard più diffusi sono i seguenti:

Qi (pronunciato "chee")

Sviluppato dal Wireless Power Consortium (WPC), Qi è lo standard di ricarica wireless più diffuso. Supporta applicazioni di ricarica sia a bassa potenza (fino a 30 watt) sia ad alta potenza (fino a 1 kilowatt). Qi garantisce l'interoperabilità tra dispositivi e caricabatterie diversi, rendendolo una scelta popolare per smartphone e altri piccoli dispositivi elettronici.

AirFuel Alliance

L'AirFuel Alliance, nata dalla fusione tra l'Alliance for Wireless Power (A4WP) e la Power Matters Alliance (PMA), promuove due tecnologie di ricarica wireless: la ricarica induttiva risonante e la ricarica a radiofrequenza (RF). La tecnologia risonante di AirFuel consente una maggiore libertà spaziale e la ricarica simultanea di più dispositivi, mentre la ricarica RF supporta la ricarica a distanze maggiori.

Considerazioni sull'efficienza

I sistemi di ricarica wireless devono essere progettati per ridurre al minimo la perdita di energia e massimizzare l'efficienza. I fattori chiave che influenzano l'efficienza includono il design delle bobine, l'allineamento, la frequenza e la gestione del calore. Ottimizzare la forma, le dimensioni e i materiali delle bobine può migliorare significativamente l'efficienza. 

Un corretto allineamento delle bobine trasmittente e ricevente garantisce un accoppiamento e un trasferimento di energia ottimali. La frequenza operativa influisce sia sull'efficienza sia sulla portata della ricarica wireless: frequenze più elevate offrono generalmente una migliore efficienza, ma possono richiedere un allineamento più preciso. Inoltre, i sistemi di ricarica wireless efficienti devono gestire la generazione di calore per prevenire la perdita di energia e garantire un funzionamento sicuro.

Applicazioni della ricarica wireless

Sappiamo già che la ricarica wireless è particolarmente diffusa nel settore dell'elettronica di consumo. Dai laptop ai dispositivi indossabili, la ricarica wireless offre la comodità di un trasferimento di energia senza cavi e riduce l'ingombro dei cavi, semplificando e rendendo più efficiente la gestione dei dispositivi. Ma non è tutto. In futuro, potremo assistere a numerosi altri utilizzi interessanti della ricarica wireless.

Possiamo sfruttare i vantaggi offerti dalla ricarica wireless anche nella ricarica dei veicoli elettrici. Immagina di non dover più scendere dall'auto per ricaricarla: basterà semplicemente guidare l'auto su un ampio pad di ricarica posto a bordo di un'autostrada e l'auto inizierà a caricarsi automaticamente, senza alcun bisogno di connettori fisici! Anche in ambito medico, la ricarica wireless riduce i rischi di infezione e garantisce l'isolamento dei dispositivi medici, eliminando la necessità di cavi e connettori. Inoltre, in ambito industriale, il trasferimento di energia wireless può essere utilizzato per alimentare apparecchiature e sensori in aree difficili da raggiungere o pericolose, garantendo un funzionamento continuo e migliorando la sicurezza grazie all'eliminazione delle connessioni fisiche.

Mentre continuiamo a innovare e perfezionare la tecnologia di ricarica wireless, le sue applicazioni si espanderanno, offrendo nuove possibilità e trasformando il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi elettronici.

Hai trovato utile questo articolo? Condividilo!

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!