Livelli massimi storici per la produzione di semiconduttori nel 2021?

Le linee di produzione di semiconduttori - i chip tanto necessari utilizzati in automobili, computer e molti altri dispositivi elettronici - dovrebbero raggiungere livelli record nel 2021, secondo IC Insights.

 

“Secondo le previsioni, il prossimo anno verranno aggiunte a livello mondiale 10 linee di produzione per wafer di silicio da 300 mm. Sulla base di questa previsione, entro il 2024 il tasso di crescita annuo medio della capacità produttiva di semiconduttori sarà del 5,9%. Rispetto al tasso di aumento medio annuo (5,1%) della capacità produttiva di semiconduttori negli ultimi 5 anni (2014 ~ 2019), il tasso di crescita è leggermente aumentato,” ha riportato MarketWatch.

World Semiconductor Trade Statistics prevede che le vendite di chip accelereranno fino a una crescita dell'8,4% il prossimo anno, raggiungendo 469 miliardi di dollari di fatturato. Per il 2020, aveva stimato che le vendite di chip sarebbero aumentate del 5,1% fino a 433 miliardi di dollari. Ciò dopo che le vendite del settore dei semiconduttori erano calate del 12% a 412 miliardi di dollari nel 2019.

“UBS prevede che i ricavi del settore dei semiconduttori aumenteranno del 12% nel 2021, raggiungendo circa 492 miliardi di dollari. UBS stima che i ricavi dei semiconduttori siano cresciuti di circa il 7% a 439 miliardi di dollari nel 2020, contrastando un clima economico difficile dovuto alla pandemia di coronavirus,” ha riportato Investor's Business Daily

 

Altri analisti hanno suggerito che l'aumento della produzione e dei ricavi potrebbe superare il 14%. “Il consolidamento nel settore dei semiconduttori sarà probabilmente un tema importante nel 2021, ha dichiarato Deutsche Bank. Tuttavia, dopo un'ondata di fusioni e acquisizioni annunciate nella seconda metà del 2020, l'elenco dei potenziali obiettivi si è ridotto,” ha affermato la società.

 

È interessante notare che nel terzo trimestre del 2020 le vendite di semiconduttori sono aumentate dell'11% su base annua, a fronte della domanda proveniente da varie esigenze di produzione elettronica, come i laptop utilizzati per il lavoro da casa.

Hai trovato utile questo articolo? Condividilo!

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!