Come identificare i componenti elettronici

Identificare i componenti elettronici può essere complicato per chi è nuovo del settore dell'elettronica. La maggior parte dei libri e degli articoli suggerisce di iniziare dai principali componenti di base, impararli e poi passare alla lunga lista dei componenti elettronici di base.

 

Se conoscete il nome del componente o lo SKU di un tipo specifico di componente, potete cercare la relativa scheda tecnica e imparare a identificarlo in questo modo. La scheda tecnica contiene tutte le informazioni di base e avanzate sul componente specifico.

 

Iniziamo con i sei componenti di base più elencati:

  1. Circuiti integrati

  2. Transistor

  3. Induttori

  4. LED

  5. Resistori

  6. Condensatori


 

Un circuito integrato è “semplicemente un circuito elettronico che è stato ridotto per stare dentro un chip”, o almeno così riporta Build Electronic Circuits. Queste sottili piastre rettangolari sono solitamente realizzate in plastica o film di poliestere. 

 

I transistor funzionano come interruttori o amplificatori - prendono una piccola corrente e la convertono in una più grande. Sono realizzati in silicio e possono essere positivi o negativi (tipo p o tipo n) a seconda degli elementi combinati con la sabbia usata per produrre il silicio. “Gli schemi dei transistor sono cerchi con tre terminali. All'interno del cerchio, un punto va direttamente a una barra, mentre gli altri terminali si diramano diagonalmente dalla barra, e uno di essi contiene una freccia”, quando li si cerca in uno schema.

 

Gli induttori, invece, possono essere difficili da identificare. Le loro informazioni possono essere determinate osservando il colore e il testo utilizzati. Sono fili avvolti a spirale, il che rende semplice trovarli - ma misurarli diventa complicato.

 

I LED (diodi a emissione di luce) sono luci, quindi di solito sono facili da identificare. Se funzionano, si illuminano quando il componente viene acceso.

 

I resistori vengono utilizzati per limitare la corrente e la tensione in un circuito. I loro piccoli cilindri orizzontali sono facili da identificare e le loro strisce colorate indicano la resistenza e la tolleranza.

 

I condensatori hanno gran parte delle loro informazioni stampate su di essi - le prime due cifre indicano il valore del condensatore e la terza cifra indica il numero di zeri da aggiungere. Immagazzinano cariche elettriche (misurate in Farad) e sono essenziali per qualsiasi circuito elettronico.




 

Hai trovato utile questo articolo? Condividilo!

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!