Come pulire i componenti elettronici

Pulire i componenti elettronici può essere un'operazione delicata: è necessario prestare attenzione nella scelta dei liquidi e dei metodi da utilizzare o da evitare. Alcuni metodi dovrebbero essere impiegati solo in situazioni specifiche. Per saperne di più, continua a leggere.

 

Acqua

L'acqua può essere utile per certi tipi di componenti: la maggior parte dei componenti VLSI può essere immersa in acqua in sicurezza, ma i componenti con chipset e la maggior parte dei componenti meccanici dovrebbero evitarla. L'acqua può infiltrarsi sotto alcune parti del chipset e una certa quantità non si asciuga immediatamente, oppure viene rimossa lasciando un residuo che può causare corrosione, la quale a sua volta può alterare la resistenza o provocare un cortocircuito.

 

Bisognerebbe usare acqua deionizzata o distillata: l'acqua del rubinetto può contenere elementi che favoriscono l'insorgere di ulteriori problemi.

 

Alcol 

No, non dovete “condividere bevande” con i vostri componenti! L'alcol isopropilico è la scelta preferita. Evapora rapidamente e può sciogliere alcune sostanze che l'acqua non riesce a rimuovere. Poiché contiene comunque acqua, occorre usare cautela. 

 

Anche se alcuni PCB possono essere risciacquati con l'alcol, il metodo consigliato è utilizzare un cotton fioc (strizzato per eliminare l'eccesso di liquido: non deve gocciolare). Quindi “applicarlo e poi rimuoverlo con un pezzo di tessuto (coprire il PCB con il tessuto e usare un pennello per spingere il tessuto nei punti meno accessibili)”, come suggerisce Stack Exchange.

 

Acetone

L'acetone non è una soluzione particolarmente consigliata per la pulizia dei componenti. Può sciogliere il polistirolo e altri materiali usati nei PCB e nelle parti soggette a riscaldamento.

 

Aria compressa

Polvere e sporco possono generalmente essere trattati con aria compressa, mentre lo sporco lieve o la corrosione minore possono essere trattati con una pulizia localizzata. La corrosione significativa, tuttavia, dovrebbe essere trattata con bicarbonato di sodio.

 

Potrebbe essere necessario rimuovere le coperture per raggiungere alcuni punti e in genere è bene mantenere l'ugello a qualche centimetro dai componenti, anche se ci si può avvicinare di più quando si puliscono elementi come le ventole di scarico o i PCB. Assicuratevi di tenere la bomboletta in posizione verticale mentre spruzzate ed erogate spruzzi brevi e controllati.

 

Questi pochi metodi di pulizia dei componenti elettronici funzionano se utilizzati nel modo giusto, con il metodo adatto a ciascun componente specifico.







 

Hai trovato utile questo articolo? Condividilo!

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!