Tecniche di rilevamento della corrente nei circuiti elettronici

La misurazione della corrente è una delle funzioni più comuni e importanti nei moderni sistemi elettronici. Che si stia progettando un dispositivo alimentato a batteria, un controller industriale per motori, un alimentatore, un sottosistema per veicoli elettrici o un'applicazione di energia rinnovabile, gli ingegneri hanno spesso bisogno di informazioni accurate su quanta corrente scorre in un circuito. Allo stesso modo, acquirenti di componenti e professionisti del sourcing devono comprendere i requisiti di rilevamento della corrente per selezionare sensori, amplificatori, resistori shunt e componenti di supporto adeguati.

Il rilevamento della corrente serve a diversi scopi. Può essere usato per monitoraggio del sistema, protezione da sovraccarico, gestione dell'energia, ottimizzazione dell'efficienza, rilevamento dei guasti, controllo ad anello chiuso e conformità normativa. La sfida è che nessun singolo metodo di rilevamento è ideale per ogni applicazione. I progettisti devono bilanciare accuratezza, costo, requisiti di isolamento, perdita di potenza, larghezza di banda e considerazioni ambientali quando scelgono una soluzione. Esploreremo le tecniche più comuni di rilevamento della corrente usate nei circuiti elettronici e discuteremo vantaggi, limiti e applicazioni tipiche di ciascun approccio.

 

Perché il rilevamento della corrente è importante

A differenza della tensione, la corrente non può essere misurata direttamente semplicemente sondando due punti in un circuito. La misurazione della corrente richiede di rilevare il campo magnetico o la caduta di tensione associati al flusso di corrente e poi convertire quell'informazione in un segnale utilizzabile.

In molti sistemi, le misurazioni di corrente forniscono indicazioni preziose sulle condizioni operative. I controller per motori usano il feedback di corrente per regolare la coppia e rilevare blocchi. I sistemi di gestione batterie monitorano le correnti di carica e scarica per stimare lo stato di carica e proteggere le celle. Gli alimentatori si affidano al rilevamento della corrente per implementare la protezione da sovracorrente e mantenere un funzionamento stabile. Le apparecchiature industriali usano misurazioni di corrente per identificare guasti prima che diventino malfunzionamenti catastrofici. Man mano che i sistemi elettronici diventano sempre più intelligenti e connessi, il rilevamento accurato della corrente continua ad avere un ruolo crescente nella diagnostica di sistema e nella manutenzione predittiva.

 

Rilevamento della corrente con resistore shunt

La tecnica di rilevamento della corrente più usata è il metodo del resistore shunt. Questo approccio si basa sulla legge di Ohm, secondo cui la corrente attraverso un resistore può essere calcolata conoscendo tensione e resistenza. Un resistore di precisione con valore di resistenza molto basso viene posto in serie al carico. Quando la corrente scorre attraverso il resistore, ai suoi capi appare una piccola caduta di tensione. Questa tensione può quindi essere misurata.

Per esempio, un resistore shunt da 1 mΩ attraversato da 10 ampere produce una caduta di tensione di 10 millivolt. Un amplificatore di rilevamento corrente o un amplificatore differenziale può quindi amplificare questo segnale per l'elaborazione da parte di un microcontrollore, un ADC o un circuito di controllo.

Il rilevamento con resistore shunt offre diversi vantaggi. È relativamente economico, molto accurato e capace di misurare correnti AC e DC. Offre inoltre eccellente linearità e può raggiungere una larghezza di banda molto elevata, risultando utile negli alimentatori switching e nelle applicazioni di controllo motori. Tuttavia, i resistori shunt introducono perdita di potenza perché sono collocati intenzionalmente nel percorso della corrente. A correnti più elevate, anche una piccola resistenza può generare calore significativo. I progettisti devono considerare attentamente potenza nominale del resistore, prestazioni termiche e coefficienti di temperatura per mantenere l'accuratezza della misura. Per molte applicazioni a bassa e media potenza, il rilevamento basato su shunt resta la soluzione preferita grazie alla sua semplicità ed economicità.

 

Rilevamento lato basso rispetto a lato alto

Quando si usano resistori shunt, i progettisti devono decidere se posizionare il resistore sul lato basso o sul lato alto del carico. Il rilevamento di corrente lato basso colloca lo shunt tra il carico e massa. Poiché la misurazione avviene vicino al potenziale di massa, la circuiteria di rilevamento è più semplice e in genere meno costosa. Molti amplificatori operazionali e amplificatori di rilevamento corrente possono elaborare facilmente questi piccoli segnali di tensione. Lo svantaggio principale è che il carico non si trova più direttamente alla massa di sistema. La caduta di tensione sullo shunt crea un leggero offset di massa che può interferire con circuiti sensibili.

Il rilevamento di corrente lato alto colloca lo shunt tra la sorgente di alimentazione e il carico. Questa configurazione consente al carico di restare direttamente collegato a massa, permettendo al tempo stesso di rilevare determinate condizioni di guasto, come cortocircuiti verso massa. La sfida è che la circuiteria di misura deve rilevare con precisione una piccola tensione differenziale mentre opera a una tensione di modo comune molto più alta. Spesso sono richiesti amplificatori specializzati di rilevamento corrente lato alto. Molti moderni progetti di elettronica di potenza favoriscono il rilevamento lato alto per la migliore visibilità di sistema e le capacità diagnostiche.

 

Rilevamento della corrente a effetto Hall

I sensori a effetto Hall misurano la corrente rilevando il campo magnetico generato da un conduttore percorso da corrente. Invece di inserire un resistore direttamente nel percorso della corrente, il sensore monitora il campo magnetico circostante e lo converte in un segnale elettrico proporzionale. Un grande vantaggio del rilevamento a effetto Hall è l'isolamento galvanico. Poiché non esiste collegamento elettrico diretto tra il conduttore misurato e l'elettronica di rilevamento, i progettisti possono monitorare in sicurezza alte tensioni proteggendo la circuiteria di controllo sensibile.

I sensori a effetto Hall presentano anche una perdita di potenza minima perché non richiedono un resistore in serie che dissipi energia. Questo li rende interessanti per applicazioni ad alta corrente come azionamenti motore, sistemi a batteria, inverter solari e apparecchiature di automazione industriale. Il compromesso è che i sensori a effetto Hall generalmente offrono accuratezza inferiore rispetto alle soluzioni di precisione basate su shunt. Variazioni di temperatura, interferenze magnetiche e deriva dell'offset possono influire sulle prestazioni. Anche se i moderni dispositivi a effetto Hall sono migliorati sensibilmente, i progettisti devono comunque tenere conto di questi fattori durante lo sviluppo del sistema.

 

Trasformatori di corrente

I trasformatori di corrente, spesso chiamati CT, sono ampiamente usati per la misurazione della corrente AC nei sistemi industriali e di distribuzione dell'energia. Un trasformatore di corrente funziona tramite induzione elettromagnetica. Il conduttore che porta la corrente misurata agisce come avvolgimento primario, mentre il trasformatore contiene un avvolgimento secondario che produce un segnale proporzionale di corrente o tensione. Poiché i trasformatori si basano su campi magnetici variabili, funzionano solo con correnti AC. Non possono misurare corrente DC pura.

I trasformatori di corrente offrono diversi vantaggi, tra cui eccellente isolamento, bassa perdita di inserzione e capacità di misurare in sicurezza correnti molto elevate. Si trovano comunemente in apparecchiature di monitoraggio dell'energia, contatori, relè di protezione e sistemi di controllo industriale. Per applicazioni che prevedono misurazione di corrente DC, i progettisti devono orientarsi verso altre tecnologie, come i resistori shunt o i sensori a effetto Hall discussi in precedenza.

 

Selezionare il metodo giusto di rilevamento della corrente

La scelta della migliore tecnica di rilevamento della corrente dipende dai requisiti dell'applicazione. Per progetti sensibili al costo che richiedono alta accuratezza, il rilevamento con resistore shunt è spesso l'opzione più forte. Per sistemi ad alta tensione in cui l'isolamento è critico, i sensori a effetto Hall offrono un equilibrio interessante tra prestazioni e sicurezza. I trasformatori di corrente eccellono nelle applicazioni di monitoraggio della potenza AC. Esistono anche tecnologie avanzate e costose di rilevamento magnetico se l'applicazione richiede requisiti estremamente precisi. Gli ingegneri dovrebbero inoltre valutare fattori come intervallo di misura, larghezza di banda, dissipazione di potenza, stabilità termica, spazio disponibile sulla scheda, requisiti di isolamento e affidabilità a lungo termine. In molti casi, le soluzioni di rilevamento della corrente influenzano non solo le prestazioni di misura, ma anche l'efficienza e la sicurezza complessive del sistema.

 

Conclusione

Il rilevamento della corrente è una funzione fondamentale nella progettazione elettronica moderna. Dai prodotti consumer alimentati a batteria ai sistemi di automazione industriale, la misurazione accurata della corrente abilita protezione, controllo, diagnostica e gestione dell'energia. Resistori shunt, sensori a effetto Hall, trasformatori di corrente e tecnologie avanzate di rilevamento magnetico offrono ciascuno vantaggi e compromessi specifici. Comprendere queste differenze permette agli ingegneri di selezionare la soluzione più appropriata per la loro applicazione, aiutando al tempo stesso i team di approvvigionamento a reperire i componenti giusti per supportare le prestazioni del sistema a lungo termine.

Con la continua espansione dell'elettronica di potenza, dell'elettrificazione e dei sistemi di monitoraggio intelligenti in tutti i settori, un rilevamento efficace della corrente resterà una considerazione progettuale critica sia per gli ingegneri sia per gli acquirenti di componenti elettronici.

Hai trovato utile questo articolo? Condividilo!

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!