Posso portare componenti elettronici in aereo?
Sapere quali componenti elettronici si possono portare in aereo e se possano essere trasportati a bordo o inseriti nel bagaglio da stiva può essere complicato, poiché dipende dal paese e dall'aeroporto di partenza e di arrivo, quindi è consigliabile verificare con la propria compagnia aerea prima di viaggiare.
Alcuni dispositivi di base come asciugacapelli, piastre, ferri da stiro da viaggio e rasoi elettrici possono essere trasportati nel bagaglio a mano o in quello da stiva. Non tutto può essere messo nel bagaglio da stiva, in particolare qualsiasi dispositivo con batteria agli ioni di litio, poiché si sono verificati casi di esplosione!
Un buon modo per evitare che gli agenti della TSA pensino che si stia trasportando un dispositivo pericoloso è separare tutti i componenti in scatole specifiche. Tenere elementi come LEDS o fili di saldatura separati permetterà al personale addetto ai controlli di capire che si stanno trasportando componenti e non un dispositivo sospetto.
“La Transportation Security Administration (TSA) raccomanda giustamente di tenere i propri dispositivi elettronici personali nel bagaglio a mano. Questo non solo consente un accesso rapido, ma rende anche i dispositivi molto più difficili da rubare. Se è necessario mettere dispositivi elettronici nel bagaglio da stiva, proteggere la borsa con un lucchetto compatibile con la TSA, che consente agli agenti TSA di accedere alla borsa per i controlli, se necessario, ma impedisce l'accesso ad altri. Se si utilizza un lucchetto non approvato dalla TSA, gli agenti potrebbero tagliarlo durante i controlli, lasciando la borsa esposta a possibili furti”, si legge sul sito della TSA, che fornisce qui un elenco più dettagliato.
Se si possiedono oggetti personali che non si desidera mostrare pubblicamente, la TSA mette a disposizione una scheda informativa da stampare e mostrare all'addetto ai controlli. Dispositivi come pacemaker, neurostimolatori e microinfusori di insulina applicati al corpo devono essere segnalati al personale della TSA e potrebbero comportare un controllo tramite scanner a onde millimetriche o una perquisizione manuale invece del passaggio attraverso il metal detector.
Informarsi in anticipo è fondamentale per assicurarsi di comportarsi correttamente in base alla propria destinazione e compagnia aerea. Essere preparati rende tutto il processo molto più semplice.