I componenti elettronici attivi raggiungeranno i 520 miliardi di dollari entro il 2026

Il rapporto sui componenti elettronici attivi di Transparency Market Research mostra che il settore è destinato a una forte crescita da qui al 2026, con un mercato che raggiungerà circa 522 miliardi di dollari. Si tratta di un notevole aumento rispetto ai 263 miliardi di dollari registrati nel 2018.

 

I componenti elettronici attivi sono elementi essenziali delle apparecchiature per le telecomunicazioni e di altri dispositivi di rete, che necessitano di una fonte di energia per svolgere un compito assegnato.

"La tendenza in corso verso l'automazione nel settore automobilistico ha aumentato la domanda di vari dispositivi elettronici, come i sistemi di assistenza alla guida, i convertitori da DC ad AC, i controller e i dispositivi integrati di potenza, la telematica e i sistemi di posizionamento globale (GPS), tra gli altri. Questi dispositivi sono ampiamente utilizzati nei veicoli elettrici e nei veicoli autonomi. Pertanto, con la crescente domanda di auto elettriche in vista della riduzione delle emissioni globali di carbonio, si stima che l'adozione di questi dispositivi elettronici sarà stimolata nel periodo di previsione. Di conseguenza, si prevede un ulteriore incremento della crescita complessiva del mercato," osserva Grand View Research.

Con l'avvento delle tecnologie connesse, il settore manifatturiero si sta rapidamente trasformando. Questi dispositivi connessi aiutano gli impianti produttivi ad aumentare la produttività complessiva e l'efficienza operativa, semplificando l'utilizzo e riducendo i tempi di inattività complessivi. Inoltre, le aziende manifatturiere stanno abbracciando la digitalizzazione per snellire i processi operativi attraverso il monitoraggio remoto. Pertanto, la crescente diffusione di dispositivi connessi negli impianti produttivi dovrebbe favorire la crescita del mercato dei componenti elettronici attivi nei prossimi sei anni.

 

Il rapporto analizza i vari settori che utilizzano componenti elettronici, suddivisi per paese e per settore.

 

Un ambito in cui si è registrata una crescita costante nell'uso e nello sviluppo dei componenti elettronici è il settore automobilistico, specialmente con la crescente popolarità dei veicoli elettrici e della tecnologia a guida autonoma.

Anche l'impatto e l'influenza continua dell'attuale pandemia hanno contribuito ad aumentare l'uso pianificato dei componenti.

"Le soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA), Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata (AR) dovrebbero contribuire in modo significativo nel rispondere alla pandemia di COVID-19 e nell'affrontare sfide in continua evoluzione. La situazione attuale, dovuta allo scoppio dell'epidemia, spingerà i fornitori farmaceutici e le strutture sanitarie a migliorare i propri investimenti in ricerca e sviluppo nell'IA, che agisce come tecnologia chiave per abilitare diverse iniziative," prevede Grand View Research.

 

Hai trovato utile questo articolo? Condividilo!

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!