La spesa in R&D per i semiconduttori nel 2021 aumenterà del 4%
Si prevede che la spesa in ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori aumenterà di almeno il 4%, ha riportato IC Insights nel The McClean Report—A Complete Analysis and Forecast of the Integrated Circuit Industry.
La spesa in R&S crescerà dai 68,4 miliardi di dollari del 2020 - un aumento del 5% rispetto all'anno precedente - a una stima di 71,4 miliardi di dollari nel 2021, ha osservato Electronics Weekly. "Intel resta in testa alla classifica della spesa in R&S, ma la sua quota sul totale della spesa in R&S del settore è diminuita dopo che la sua spesa è calata del 4% nel 2020. AMD è entrata nella top 10 della R&S".
Si prevede che la spesa totale in R&S delle aziende di semiconduttori crescerà con un CAGR del 5,8% tra il 2021 e il 2025, raggiungendo 89,3 miliardi di dollari.
"La R&S come percentuale delle vendite globali del settore è scesa al 14,2% nel 2020, rispetto al 14,6% del 2019, quando la spesa in R&S è diminuita dell'1% e i ricavi totali dei semiconduttori sono calati del 12%," ha riportato EW.
I livelli di spesa in R&S dei semiconduttori e i rapporti spesa-vendite negli ultimi due decenni, con le previsioni di IC Insights fino al 2025.
La spesa totale in R&S dei semiconduttori è diminuita solo in quattro anni dalla fine degli anni '70 (-1% nel 2019 durante un rallentamento economico, -10% nel 2009 dopo che il settore è stato colpito da una grave recessione globale, e cali consecutivi del -1% nel 2002 e del -10% nel 2001, quando una recessione economica coincise con lo scoppio della bolla "dot-com" di Internet all'inizio del secolo).
La spesa in R&S è ripresa vigorosamente nel 2010 e nel 2011 dopo la recessione globale del 2008-2009, ma gli esborsi hanno rallentato durante il resto del decennio per vari motivi, tra cui l'incertezza persistente sull'economia globale e le importanti acquisizioni nel settore dei chip.
La spesa totale in R&S dei semiconduttori come percentuale delle vendite mondiali ha superato la media storica quarantennale del 14,6% in tutti gli anni tranne cinque (2000, 2010, 2017, 2018 e 2020). In questi cinque anni, i rapporti R&S/vendite sono stati più bassi a causa della forte crescita dei ricavi totali, piuttosto che di una debolezza nella spesa in ricerca e sviluppo dei fornitori di semiconduttori.
Intel ha continuato a guidare tutti i fornitori di semiconduttori nella spesa in R&S nel 2020, con il 19% del totale del settore, un lieve calo rispetto al 22% del 2019. I cali della spesa in R&S di Intel nel 2019-2020 sono stati i primi due anni consecutivi di calo per l'azienda dal 2008 e 2009.
Samsung, al secondo posto, ha aumentato la propria spesa in R&S del 19% nel 2020, in parte perché il colosso sudcoreano della memoria ha incrementato lo sviluppo di processi logici all'avanguardia (a 5nm e inferiori) per competere con TSMC, ha osservato EW.
"The McClean Report mostra che i primi 10 investitori in R&S (Intel, Samsung, Broadcom, Qualcomm, Nvidia, TSMC, MediaTek, Micron, SK Hynix e AMD) hanno aumentato la loro spesa in ricerca e sviluppo dell'11% nel 2020, raggiungendo 43,5 miliardi di dollari, pari al 64% del totale del settore."
Diodi, tiristori e transistor sono componenti fondamentali dei semiconduttori.