Cablaggi

Onlinecomponents.com dispone di oltre 250.371 parti Cablaggi di 175 produttori, coprendo applicazioni in Cablaggi, Cablaggi di alimentazione CA, Cablaggi audio/video, Cablaggi coassiali, Cablaggi D-Sub, Cablaggi di alimentazione CC, Cablaggi in fibra ottica, Cablaggi piatti/a nastro. I fornitori in evidenza includono Samtec, Panduit, Belden, Amphenol LTW, Woodhead / Molex, Amphenol RF e molti altri, con distribuzione autorizzata, schede tecniche e prezzi a scaglioni su ogni parte. Sfoglia Cablaggi per taxonomies — Cablaggi (248), Cablaggi di alimentazione CA (2.193), Cablaggi audio/video (1.157), Cablaggi coassiali (9.908), Cablaggi D-Sub (775), Cablaggi di alimentazione CC (454), Cablaggi in fibra ottica (21.051), Cablaggi piatti/a nastro (99.224) — oppure affina i risultati utilizzando i filtri fornitore, disponibilità, RoHS e stato parte sulla sinistra. Tutti gli elenchi Cablaggi includono inventario in tempo reale, stato RoHS e informazioni sui tempi di consegna; richiedi un preventivo per qualsiasi articolo soggetto a restrizioni o con bassa disponibilità direttamente dalla relativa pagina prodotto.

I cablaggi combinano cavi e connettori in un unico componente pronto per l'installazione. Gli ingegneri possono instradare alimentazione, dati e segnali senza dover tagliare, spelare o terminare nulla sul campo. Per le realizzazioni Interconnect, passive ed elettromeccaniche (IP&E), questo si traduce in un assemblaggio più rapido, meno errori di cablaggio e quadri più ordinati. Online Components tiene questi componenti a magazzino negli Stati Uniti e li spedisce rapidamente.

Qui troverai cablaggi di alimentazione CA, cablaggi di alimentazione CC, configurazioni audio/video, coassiali, D-sub, in fibra ottica, piatte/a nastro e in formato metrico. Quando abbini un componente a un pannello o a un contenitore, verifica la sezione del conduttore, il tipo di isolamento, la schermatura, lo stile del connettore, la lunghezza e le relative caratteristiche elettriche o termiche.

Come scegliere il cablaggio giusto

Parti da ciò che il collegamento deve effettivamente trasportare. I percorsi di alimentazione richiedono cablaggi CA o CC dimensionati in base al carico e alla lunghezza del cavo. I circuiti di segnale, soprattutto quelli sensibili al rumore, funzionano meglio con opzioni coassiali, in fibra ottica o audio/video. Se il tuo progetto utilizza connettori a nastro o connettori D-sub, i cablaggi piatti/a nastro e D-sub si abbineranno perfettamente.

Considera anche l'ambiente fisico. In spazi ristretti o in sezioni soggette a movimento, utilizza cavi flessibili con un'adeguata protezione antitrazione. Le apparecchiature soggette a vibrazioni o a manipolazione frequente traggono vantaggio da guaine robuste e sistemi di aggancio sicuri. Vale la pena confrontare le caratteristiche nominali con i propri obiettivi di sicurezza, conformità normativa e prestazioni, in modo che il cablaggio resista per l'intera vita utile del prodotto.

Applicazioni comuni per i cablaggi

Ingegneri e team di acquisto scelgono i cablaggi quando hanno bisogno di connessioni coerenti e ripetibili su più assemblaggi. Un componente finito sostituisce il lavoro di taglio e terminazione dei singoli conduttori, ed è già abbinato al connettore e alla piedinatura corretti. Questo riduce i tempi di assemblaggio, semplifica i controlli di qualità e offre alla produzione un unico codice articolo da tracciare.

I cablaggi di alimentazione CA e CC alimentano generalmente macchinari, quadri di controllo e unità di distribuzione. Le versioni audio/video e coassiali trasportano segnali in sistemi di comunicazione, apparecchiature di trasmissione e strumenti di collaudo. I cablaggi D-sub e piatti/a nastro collegano moduli, schede e backplane. Le versioni in fibra ottica e in formato metrico supportano percorsi ad alta velocità e interfacce industriali compatte.

Perché acquistare cablaggi da Online Components?

Online Components mantiene i cablaggi in stock negli Stati Uniti, così i team di produzione possono reperire i componenti rapidamente. Le scorte provengono da canali autorizzati, il che garantisce la piena tracciabilità. Il nostro sito consente di filtrare per sottotipo, connettore, caratteristiche nominali e lunghezza, e il checkout è rapido, sia che si ordinino cinque pezzi o 500. Il nostro team di supporto può rispondere a domande su specifiche e logistica, e le tariffe di spedizione fisse aiutano a mantenere prevedibile il costo totale.

Cablaggi: cosa c'è da sapere

Cos'è un cablaggio?

Un cavo finito con i connettori già collegati, spedito come un unico componente pronto per l'installazione.

In cosa un cablaggio differisce da un cavo sfuso?

Il cavo sfuso richiede connettori separati e un lavoro di terminazione. Un cablaggio arriva già terminato e pronto per essere collegato.

Quando dovrei usare cablaggi coassiali o in fibra ottica?

Questi gestiscono segnali ad alta frequenza, a lunga distanza o sensibili al rumore, dove la geometria controllata e la schermatura sono fondamentali.

Cosa conta di più nella scelta di un cablaggio?

Il tipo di connettore, la lunghezza, le caratteristiche nominali, la schermatura e la resistenza meccanica incidono tutti sulla compatibilità del componente con il tuo progetto elettrico e la disposizione fisica.

I cablaggi possono essere utilizzati in apparecchiature soggette a normative?

Sì, ma il tuo team di ingegneria dovrebbe qualificarli tramite test e confermare che le caratteristiche nominali siano allineate ai requisiti del progetto e alle normative vigenti.

See More
Prodotti correlati in evidenza
  • 2 Settimane
  • 2 Settimane
  • 2 Settimane
  • 2 Settimane
  • 2 Settimane
  • 9 Settimane
  • 2 Settimane
  • 9 Settimane
  • 9 Settimane
  • 9 Settimane

Unisciti al circuito: ti teniamo connesso a OnlineComponents.com e oltre!