Quand des appareils électroniques sont endommagés par l’eau, est-il possible d’en récupérer les composants ?
L'eau peut être le fléau des appareils électroniques. La chaleur générée par la plupart des composants électroniques peut provoquer de la condensation, un phénomène que la plupart des systèmes tolèrent et gèrent grâce à l'isolation. Cependant, lorsque de grandes quantités d'eau sont en cause, comme lorsqu'un appareil tombe dans une flaque d'eau, tenter de récupérer ses composants et l'électronique dont ils font partie devient un véritable travail.
Que font l'eau ou d'autres liquides aux appareils électroniques ? ElectronicsForU note :
« Lorsque des liquides entrent en contact avec des circuits, les courants peuvent être détournés par inadvertance (court-circuités) vers d'autres composants du système, avec deux issues possibles : la surchauffe destructrice ou la mise à la terre. Lors d'une surchauffe destructrice, un circuit à courant élevé (comme celui d'un circuit de gestion de l'alimentation) traverse un circuit plus délicat qui n'a pas été conçu pour des courants élevés, ce qui entraîne une surchauffe et la fusion des composants du circuit ».
Dans le cas de courts-circuits qui mettent un circuit à la terre, il y a moins de risques d'endommager les composants, car les composants de mise à la terre peuvent supporter des charges de courant plus élevées. Ce résultat est bien préférable à une surchauffe destructrice.
RyTech suggère quelques règles précises pour traiter les appareils électroniques mouillés :
-
N'allumez pas les appareils électroniques suspectés d'avoir été exposés à l'eau ou à des niveaux élevés de vapeur d'eau. Laissez-les éteints et débranchez l'appareil.
-
N'essayez pas de sécher des composants électroniques dans un four à micro-ondes ou un four conventionnel.
-
N'ouvrez pas vous-même des appareils électroniques mouillés pour les laisser sécher à l'air. Confiez ce travail à un technicien électronique qualifié.
Si vous parvenez à sécher complètement le système, il y a de bonnes chances que l'électronique fonctionne à nouveau. Cependant, le type de liquide peut influer sur le résultat. L'eau ou d'autres liquides peuvent contenir des sels et d'autres particules qui ont un effet corrosif même après séchage, car elles ne sont pas éliminées. Ces particules peuvent faire circuler le courant là où il ne devrait pas et causer des dommages importants.
Il y a également quelques points à garder à l'esprit :
-
Ne tardez pas - selon les rapports, le délai optimal pour agir est de 48 heures. Au-delà, les dommages peuvent ne plus être réparables.
-
Le riz n'est pas un moyen efficace de sécher les appareils électroniques. Les études montrent qu'il vaut mieux laisser l'appareil à l'air libre.
Si vous souhaitez approfondir le sujet et en savoir plus sur d'autres composants et les dommages causés par l'eau, Grainger propose des informations très complètes.
Mais de nombreux composants peuvent être récupérés à partir de divers appareils électroniques.
-
Cartes mères - connecteurs, supports, dissipateurs thermiques, condensateurs et inductances
-
Alimentations d'ordinateur - transformateurs, régulateurs, circuits intégrés, inductances, condensateurs et dissipateurs thermiques
-
Amplificateurs et systèmes de son - condensateurs, interrupteurs, boutons, potentiomètres, jacks, LED, puces, grands dissipateurs thermiques et ventilateur de refroidissement
-
Régulateurs de tension - relais, LED indicatrices, interrupteurs, un voltmètre et ces circuits intégrés comparateurs.
-
Automobile - fusibles, relais, ampoules halogènes, klaxon et tout ce que l'on peut récupérer sur une vieille voiture.
Nous espérons que cela vous donnera quelques pistes pour récupérer des composants. Il existe de nombreux autres produits contenant des composants réutilisables.