Quels types de résistances utiliser pour un circuit donné

Il existe 4 classifications de base pour les résistances : fixes, variables, linéaires et non linéaires. Une résistance est conçue pour avoir une valeur de résistance connue, ou « ces composants et dispositifs spécialement conçus pour posséder une certaine valeur de résistance et utilisés pour s'opposer ou limiter le courant électrique qui les traverse sont appelés résistances, » a noté ElectricalTechnology.org.

 

Lors du choix du type de résistance à utiliser pour un circuit donné, plusieurs facteurs doivent être pris en compte.

 

  • Résistance

  • Tolérance

  • Puissance dissipée nominale

  • Boîtier et montage

  • Tension nominale

  • Construction du matériau

  • Éléments parasites (inductance et capacité)

  • Plage thermique

  • Bruit

La résistance est «le critère de sélection fondamental d'une résistance, » comme le note CircuitMaker.com. Il convient toutefois de noter que l'influence des autres facteurs mentionnés ci-dessus aura un impact sur la résistance choisie, car plusieurs besoins spécifiques apparaissent avec chaque circuit. Vous devez déterminer les plages de température de fonctionnement, les besoins en puissance, à la fois la source d'alimentation et son impact sur le circuit.

 

Le processus de sélection doit se référer au code couleur des résistances, qui fournit des éléments utiles à votre choix.

 

 

Lors du choix du boîtier et du montage, les questions suivantes doivent être prises en compte.

 

 «Allez-vous souder à la main une pièce unique ? Faites-vous un prototype ou envisagez-vous un assemblage en petite série ? Visez-vous une production en grand volume ? Le coût est-il votre principale préoccupation ? La résistance doit-elle résister à des tensions élevées ? Doit-elle dissiper beaucoup de chaleur ? ».

 

Étant donné que les résistances contrôlent le flux de courant, l'impédance génère de la chaleur qui doit être dissipée. Cela peut entraîner une accumulation de chaleur et provoquer une défaillance du circuit si la résistance à la puissance nominale appropriée n'est pas utilisée.

 

De même, la tension nominale devient importante en fonction de la taille du circuit. Des unités plus petites signifient des contacts plus rapprochés, et si la tension nominale appropriée de la résistance n'est pas utilisée, cela peut provoquer un arc électrique. Les systèmes haute tension nécessitent l'utilisation de résistances plus grandes ou multiples dans certains circuits pour répondre aux besoins potentiels de dissipation de puissance.

 

Le bruit est également un facteur à considérer. Bien que les résistances soient généralement des composants passifs simples, elles peuvent être bruyantes. Il existe trois principaux types de bruit dans les résistances : le bruit de grenaille, le bruit thermique et le bruit de scintillement.

 

En électronique, le bruit de grenaille provient de la nature discrète de la charge électrique. Le bruit thermique «est le bruit électronique généré par l'agitation thermique des porteurs de charge (généralement les électrons) à l'intérieur d'un conducteur électrique à l'équilibre, ce qui se produit indépendamment de toute tensionappliquée. Le bruit thermique est présent dans tous les circuits électriques». Le bruit de scintillement «se produit dans presque tous les dispositifs électroniques et peut se manifester avec divers autres effets, comme des impuretés dans un canal conducteur, un bruit de génération et de recombinaison dans un transistor dû au courant de base, et ainsi de suite ».

 

Lors du choix basé sur les facteurs de bruit, il convient de noter que les résistances de valeur plus faible présentent moins de bruit que leurs alternatives de valeur plus élevée.

 

Les éléments parasites sont les facteurs les plus difficiles à mesurer, car les fabricants n'incluent pas ces informations dans leurs produits. Comme l'explique CircuitMakers, «la capacité parasite qui se répartit entre les bornes, ainsi qu'entre la surface de la résistance et d'autres structures de la conception (comme les plans d'alimentation ou de masse). Lorsque les résistances sont utilisées avec des courants élevés dans des circuits de puissance, ou à haute fréquence comme dans les circuits RF, les éléments parasites peuvent avoir un impact ». 

 

Ces facteurs doivent être pris en compte lors du choix de la résistance appropriée.



 

Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !