Les LEDs UV aident à combattre la Covid-19

Récemment, l'utilisation de la lumière ultraviolette comme méthode de lutte contre la Covid-19 est devenue un sujet très discuté. Bien que ce ne soit pas quelque chose à utiliser à l'intérieur du corps humain, il s'agit d'une méthode qui peut être utilisée pour désinfecter des zones, en particulier dans les établissements médicaux.

 

« Les technologies de désinfection UV peuvent jouer un rôle dans une approche à barrières multiples visant à réduire la transmission du virus responsable de la COVID-19, le SARS-CoV-2, sur la base des données de désinfection actuelles et des preuves empiriques. Les UV sont un désinfectant reconnu pour l'air, l'eau et les surfaces, qui peut aider à atténuer le risque de contracter une infection au contact du virus de la COVID-19 lorsqu'il est appliqué correctement, » rapporte l'International Ultraviolet Association.

 

Les produits de désinfection germicide à LED actuellement disponibles peuvent être utilisés pour désinfecter les surfaces, et la pandémie actuelle a stimulé le développement de systèmes de désinfection de l'air plus sophistiqués. En tirant parti des avantages des LED en général, tels que leur intégration facile avec d'autres appareils et leurs faibles besoins en énergie, de nouveaux produits sont développés pour augmenter les surfaces pouvant être traitées. 

 

« Outre les produits utilisant les UV pour la désinfection, une gamme de produits relativement nouvelle apparaît, appelée « désinfection par lumière visible » (VLD). Ces produits utilisent des LED émettant dans les longueurs d'onde indigo (bleu-violet), sans danger pour une exposition humaine prolongée, permettant l'élimination continue des bactéries sensibles à ces longueurs d'onde, » note l'EDN Network.

 

Il convient de noter que les termes « UVC », « désinfection UV » et « UV », tels qu'utilisés ici et dans la littérature scientifique, médicale et technique, désignent spécifiquement et de manière importante l'énergie lumineuse UVC (lumière de 200-280nm) dans la plage germicide, ce qui n'est pas la même chose que les UVA et UVB utilisés dans les cabines de bronzage ou lors d'une exposition au soleil.

 

Pour les appareils UVC conçus pour inactiver l'air et les surfaces solides dans le secteur de la santé, les membres de l'IUVA travaillent avec assiduité avec d'autres organismes de normalisation nationaux des secteurs de l'éclairage et de la santé afin d'élaborer des normes d'essai de désinfection[x]. L'objectif est d'élaborer des recommandations qui aideront les prestataires de soins de santé du monde entier à choisir les meilleures technologies possibles pour leurs établissements dans la lutte contre les organismes multirésistants aux médicaments et autres agents pathogènes, comme le virus de la COVID-19.



 

Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !