L’invasion des capteurs intelligents

Les progrès dans les capacités des capteurs électroniques ont conduit à des améliorations continues des fonctionnalités, du contrôle et de la sophistication d’innombrables produits et systèmes, des automobiles et plateformes aéronautiques aux systèmes CVC et aux équipements de contrôle des processus industriels. Le développement de ce que l’on appelle les capteurs « intelligents » signifie une intégration encore plus poussée de la technologie de détection dans notre vie quotidienne.

Que sont les capteurs intelligents ? 

Commençons par les capteurs classiques. Un capteur électronique simple est un dispositif qui détecte un paramètre physique et le convertit en signal électrique. Ces paramètres peuvent inclure la température, la pression, l’humidité, la proximité, l’accélération, et bien d’autres. Le signal électrique peut ensuite être converti par un circuit externe en une valeur numérique ou analogique à des fins d’analyse ou d’action, ou pour déclencher une alarme lorsqu’un paramètre est atteint ou dépassé. Un capteur de base produit toutefois un signal, mais pas de réaction. 

Un capteur « intelligent », comme son nom l’indique, est un capteur associé à un processeur embarqué. Il reçoit les données de paramètres de l’environnement qu’il surveille et les transmet à son microprocesseur. Le processeur analyse les données et pilote des fonctions externes selon des algorithmes prédéfinis afin d’agir sur le paramètre surveillé.  

Un capteur intelligent, associé à une connectivité avancée (Bluetooth, WiFi, etc.), est capable de détecter, mesurer, analyser et se connecter à des systèmes externes tels que des moteurs ou des actionneurs afin d’agir en fonction des informations reçues de l’environnement. En bref, un capteur intelligent déclenche une action prédéfinie lorsqu’il détecte une entrée appropriée.

Comment fonctionnent les capteurs intelligents ?

La base d’un capteur intelligent est l’élément sensible à la grandeur physique surveillée. Dans un capteur de température, par exemple, la tension aux bornes d’une diode varie en fonction de la température. Un capteur de pression de base utilise une membrane déformable pour simuler un condensateur variable et mesurer les variations. Un capteur de proximité, quant à lui, mesure la variation du signal de retour d’un champ électromagnétique ou d’un faisceau provenant de la zone surveillée. Dans chaque cas, un changement physique produit un signal électrique pouvant être lu comme un paramètre défini.  

Comme nous l’avons évoqué, un capteur intelligent utilise également un processeur embarqué pour analyser ce signal en temps réel et prendre des mesures prédéfinies afin de le modifier ou de le contrôler, en communiquant ces informations à des systèmes de contrôle externes au moyen d’un circuit de communication sans fil. Il serait possible de construire une solution discrète à partir de composants distincts de capteur, de processeur et de communication. Les capteurs à base de silicium, en revanche, intègrent la détection, le traitement et la communication sur une même puce, tout en offrant les avantages d’une faible consommation d’énergie et d’une miniaturisation poussée.

De nombreux capteurs intelligents intègrent également des fonctions d’auto-étalonnage et d’autodiagnostic, leur permettant de détecter et de signaler des défaillances ou des situations hors spécifications susceptibles d’entraîner des temps d’arrêt ou une maintenance imprévue. Les capteurs intelligents avancés peuvent également intégrer des circuits permettant de détecter et de compenser des mesures marginales ou de faciliter la conversion des données. 

Applications des capteurs intelligents

Les capteurs intelligents sont disponibles dans une grande variété de boîtiers, de formats et de capacités permettant de mesurer et de réagir à de nombreuses grandeurs physiques différentes. Ils peuvent détecter la température, le mouvement, le niveau, la pression, l’humidité, la masse, la lumière, le son, la déformation, le vent, la fumée, l’occupation, les radiations, le magnétisme, les produits chimiques et la présence de gaz spécifiques. Cela les rend utiles et adaptables à un large éventail d’applications, incluant notamment :

      • Surveillance des patients dans le secteur de la santé
      • Surveillance des machines dans l’industrie manufacturière
      • Optimisation du CVC dans les bureaux
      • Détection des accès non autorisés dans les habitations ou les entreprises
      • Véhicules assistés ou autonomes sur route
      • Gestion de la qualité de l’eau dans les municipalités
      • Surveillance et contrôle du trafic dans les villes

Dans nos maisons, par exemple, les capteurs intelligents peuvent surveiller une pièce ou une entrée pour détecter des changements de température, des infiltrations d’humidité ou des mouvements inattendus, et interagir avec d’autres appareils intelligents pour automatiser des tâches, envoyer des notifications, voire permettre une surveillance ou une intervention vidéo et audio. 

Nos bons amis de CircuitBread.com ont publié plus de 245 tutoriels vidéo couvrant des sujets tels que les applications de détection et de contrôle. Vous pouvez découvrir leur contenu sur www.circuitbread.com.  

Considérations relatives à la conception des capteurs intelligents

Voici une partie un peu plus technique, mais nous resterons très brefs. Avant de chercher à vous procurer un capteur intelligent adapté à vos besoins, vous ou votre équipe devrez peut-être déterminer :

      • La grandeur physique que vous devez mesurer
      • L’échelle de mesure requise
      • La résolution ou la sensibilité
      • La détection analogique ou numérique
      • La température de fonctionnement
      • Les besoins en matière de blindage ou de robustesse
      • Les besoins/la source d’alimentation
      • Le budget

Résumé

Les capteurs intelligents sont des solutions fiables, très précises, en temps réel, robustes et économiques pour de nombreuses applications nécessitant la surveillance et le contrôle d’un environnement, d’une fonction ou d’un processus. En tant que distributeur agréé de composants, Onlinecomponents.com dispose d’informations complètes sur les produits de détection provenant de 141 fabricants différents. 

La technologie des capteurs intelligents connaît une croissance rapide et améliore la sécurité, augmente l’efficacité et perfectionne les processus de fabrication dans le monde entier. Alors que vous explorez les usages passionnants des capteurs intelligents, nous serons ravis de répondre à vos questions tout aussi ingénieuses.  

Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !