L’ingénierie à l’origine de la recharge sans fil
La recharge sans fil a révolutionné la manière dont nous alimentons nos appareils. Pour les étudiants en ingénierie, comprendre les subtilités techniques de cette technologie est à la fois fascinant et essentiel. Ce blog explorera en détail les principes, les composants et les normes de la recharge sans fil.
Principes fondamentaux
Au cœur de la recharge sans fil se trouvent les concepts d'induction électromagnétique et de couplage inductif résonant. Ces principes permettent le transfert d'énergie sans contact électrique direct.
Qu'est-ce que l'induction électromagnétique ?
L'induction électromagnétique est le processus par lequel un champ magnétique variable à l'intérieur d'une bobine de fil induit une force électromotrice (FEM) aux extrémités de la bobine.
Lorsque la bobine émettrice du tapis de charge est alimentée par un courant alternatif (CA), elle génère un champ magnétique variant dans le temps. Ce champ magnétique est confiné à une zone spécifique autour de la bobine, influencée par des facteurs tels que la géométrie de la bobine et la fréquence du courant. Lorsqu'une bobine réceptrice d'un appareil est placée dans ce champ magnétique, le flux magnétique variable induit une tension CA aux bornes de la bobine réceptrice. Cette tension induite peut faire circuler un courant à travers une charge connectée à la bobine réceptrice, transférant ainsi efficacement de l'énergie sans fil. Ce principe, découvert par Michael Faraday, constitue la base de la technologie de recharge sans fil.
Figure 1 : Schéma de l'induction électromagnétique avec bobines émettrice et réceptrice
Couplage inductif résonant
Le couplage inductif résonant est la transmission sans fil en champ proche d'énergie électrique entre deux bobines, couplées par un champ magnétique. Les deux bobines doivent être accordées pour résonner à la même fréquence. L'énergie est transférée via des champs magnétiques entre deux circuits accordés en résonance : l'un dans l'émetteur et l'autre dans le récepteur, comme illustré dans la Figure 2 ci-dessous. Chaque circuit résonant se compose d'une bobine connectée à un condensateur. Pour obtenir un couplage accru et un transfert de puissance maximal, les deux bobines doivent être accordées à la même fréquence de résonance. Nous avons également besoin d'un facteur de qualité (Q) élevé des bobines ainsi que d'un facteur de couplage significativement élevé.
Figure 2 : Couplage inductif résonant
Si vous vous demandez en quoi cela diffère du concept d'induction électromagnétique que nous venons d'aborder, voici quelques différences clés

La résonance électrique se produit dans un circuit électrique à une fréquence de résonance particulière, où les parties imaginaires des impédances ou des admittances des éléments du circuit sont égales en amplitude mais opposées en phase, s'annulant ainsi mutuellement. Il en résulte que le circuit présente une impédance purement résistive à la résonance, un phénomène souvent observé dans les circuits LC et RLC.
Si l'on considère la résonance dans un circuit impliquant des condensateurs et des inducteurs, elle se produit principalement parce que le champ magnétique en train de s'effondrer dans l'inducteur génère un courant électrique dans ses enroulements, ce qui charge le condensateur. Ensuite, le condensateur en décharge fournit un courant électrique qui reconstitue le champ magnétique dans l'inducteur. Ce processus se répète continuellement, créant une fréquence de résonance à mesure que l'énergie oscille entre l'inducteur et le condensateur.
L'accord de résonance est obtenu en concevant les bobines avec des valeurs spécifiques d'inductance (L) et de capacité (C) pour résonner à une fréquence particulière, donnée par la formule :

Lorsque les bobines sont en résonance, le transfert d'énergie entre elles est maximisé.
Le facteur de qualité (Q) d'une bobine mesure la capacité de l'inducteur à stocker de l'énergie. Il dépend principalement de la forme et de la taille de la bobine, ainsi que des matériaux utilisés. C'est un paramètre important à surveiller, car chaque bobine possède une petite résistance en plus de son inductance. Plus la valeur de cette résistance (R) est faible, plus le facteur Q de la bobine est élevé. Les valeurs du facteur Q se situent généralement entre 10 et 100. Un facteur Q inférieur à dix est généralement inutile.
Le facteur de qualité (Q) à la fréquence de fonctionnement (ω) est défini comme suit :

L'efficacité du transfert de puissance est fortement influencée par le facteur de couplage magnétique (k), qui représente l'efficacité avec laquelle le champ magnétique de l'émetteur se couple au récepteur. Ce facteur dépend de l'alignement, de la distance et de l'orientation des bobines. Un facteur de couplage plus élevé indique un meilleur transfert d'énergie.
Le facteur de couplage (k) est une valeur sans dimension qui définit l'interaction entre les bobines primaire et secondaire de tout système de transfert d'énergie sans fil. Il doit être compris entre zéro et un, un indiquant un couplage parfait, ce qui signifie que tout le flux généré pénètre dans la bobine réceptrice. Les facteurs de couplage courants varient de 0,32 à 0,65. Un facteur de couplage négatif indique la capture du flux magnétique par l'arrière, entraînant une induction de tension en opposition de phase. Le facteur de couplage est donné par :

Processus détaillé de recharge sans fil
Le processus de recharge sans fil comprend plusieurs étapes critiques, chacune avec des composants et des mécanismes importants.
Figure 3 : Schéma synoptique du système de recharge sans fil
La Figure 3 illustre le processus de recharge sans fil de la batterie d'un téléphone mobile, de l'entrée au niveau du chargeur jusqu'à la sortie au niveau du téléphone mobile. Ce processus comprend une section émettrice et une section réceptrice d'énergie sans fil.
Section émettrice
La section émettrice comprend les composants suivants :
- Alimentation électrique : fournit la tension continue nécessaire.
- Circuit émetteur : convertit la tension continue en une tension alternative haute fréquence.
- Bobine émettrice : convertit la tension alternative haute fréquence en un champ magnétique alternatif.
Section réceptrice
La section réceptrice se compose de :
- Bobine réceptrice : capte le champ magnétique alternatif et le reconvertit en tension alternative par induction.
- Circuit redresseur du récepteur : convertit la tension alternative induite en tension continue.
- Circuit intégré régulateur de tension : garantit que la tension continue est adaptée pour charger la batterie du téléphone mobile.
- Batterie du téléphone mobile : le destinataire final de l'énergie continue convertie et régulée.
Processus de transmission d'énergie
Le chargeur de batterie de téléphone mobile sans fil fonctionne par couplage inductif, ce qui implique plusieurs étapes. Tout d'abord, la bobine émettrice génère un signal alternatif haute fréquence qui crée un champ magnétique alternatif. Ce champ magnétique alternatif est essentiel au transfert d'énergie, car il rayonne autour de la bobine émettrice. La bobine réceptrice, lorsqu'elle est placée dans la portée de ce champ magnétique, capte l'énergie et induit une tension alternative dans ses enroulements par induction électromagnétique. Cette tension alternative induite est ensuite redressée en courant continu par le circuit redresseur du récepteur afin d'assurer la compatibilité avec les composants électroniques du téléphone mobile. Par la suite, le régulateur de tension ajuste cette tension continue à un niveau adapté à la batterie du téléphone mobile, empêchant la surcharge et garantissant un flux d'énergie stable.
Enfin, la tension continue ajustée charge la batterie du téléphone mobile, offrant un processus de transfert d'énergie fluide et efficace qui alimente l'appareil sans nécessiter de connecteurs physiques. Ce processus améliore non seulement l'expérience utilisateur en offrant davantage de commodité, mais réduit également l'usure des ports de charge, contribuant ainsi à la longévité des appareils mobiles.
Si vous avez encore besoin d'aide pour comprendre ce processus, nous vous recommandons de consulter ce que nos amis de CircuitBread ont à dire sur la recharge sans fil dans leur blog : Comment fonctionne la transmission d'énergie sans fil ?. De plus, vous trouverez également plusieurs autres tutoriels sur leur site web traitant des composants impliqués dans le processus de recharge sans fil.
Normes de recharge sans fil
Plusieurs normes régissent la technologie de recharge sans fil afin d'assurer la sécurité et la compatibilité. Les normes les plus répandues sont les suivantes :
Qi (prononcé "chee")
Développée par le Wireless Power Consortium (WPC), Qi est la norme de recharge sans fil la plus largement adoptée. Elle prend en charge les applications de charge à faible puissance (jusqu'à 30 watts) et à haute puissance (jusqu'à 1 kilowatt). Qi garantit l'interopérabilité entre différents appareils et chargeurs, ce qui en fait un choix populaire pour les smartphones et autres petits appareils électroniques.
AirFuel Alliance
L'AirFuel Alliance, née de la fusion de l'Alliance for Wireless Power (A4WP) et de la Power Matters Alliance (PMA), promeut deux technologies de recharge sans fil : la charge inductive résonante et la charge par radiofréquence (RF). La technologie résonante d'AirFuel offre une plus grande liberté spatiale et permet de charger plusieurs appareils à la fois, tandis que la charge RF prend en charge la charge sur de plus longues distances.
Considérations relatives à l'efficacité
Les systèmes de recharge sans fil doivent être conçus de manière à minimiser les pertes d'énergie et à maximiser l'efficacité. Les principaux facteurs influençant l'efficacité comprennent la conception des bobines, l'alignement, la fréquence et la gestion thermique. L'optimisation de la forme, de la taille et des matériaux des bobines peut considérablement améliorer l'efficacité.
Un alignement correct des bobines émettrice et réceptrice garantit un couplage et un transfert d'énergie optimaux. La fréquence de fonctionnement affecte à la fois l'efficacité et la portée de la recharge sans fil : des fréquences plus élevées offrent généralement une meilleure efficacité, mais peuvent nécessiter un alignement plus précis. De plus, les systèmes de recharge sans fil efficaces doivent gérer la production de chaleur afin d'éviter les pertes d'énergie et de garantir un fonctionnement sûr.
Applications de la recharge sans fil
Nous savons déjà que la recharge sans fil est particulièrement répandue dans le secteur de l'électronique grand public. Des ordinateurs portables aux appareils portables, la recharge sans fil offre la commodité d'un transfert d'énergie sans câble et réduit l'encombrement des câbles, simplifiant ainsi la gestion des appareils et la rendant plus efficace. Mais ce n'est pas tout. À l'avenir, nous pourrions voir apparaître de nombreuses autres utilisations intéressantes de la recharge sans fil.
Nous pouvons exploiter les avantages offerts par la recharge sans fil en les appliquant également à la recharge des véhicules électriques. Imaginez ne plus avoir à sortir de votre voiture pour la recharger : vous n'avez qu'à rouler sur un grand tapis de charge situé en bordure d'autoroute, et votre voiture commence à se charger automatiquement. Aucun connecteur physique ne sera plus nécessaire ! Même dans les milieux médicaux, la recharge sans fil réduit les risques d'infection et permet l'isolement des dispositifs médicaux en supprimant le besoin de câbles et de connecteurs. De plus, dans les environnements industriels, le transfert d'énergie sans fil peut être utilisé pour alimenter des équipements et des capteurs dans des zones difficiles d'accès ou dangereuses, garantissant un fonctionnement continu et améliorant la sécurité en éliminant le besoin de connexions physiques.
Alors que nous continuons à innover et à perfectionner la technologie de recharge sans fil, ses applications se développeront, offrant de nouvelles possibilités et transformant notre façon d'interagir avec nos appareils électroniques.