Les capteurs considérés comme la technologie numéro un dans un sondage d’ingénieurs

L’enquête semestrielle auprès des ingénieurs, Mind of the Engineer, menée par EE Times et EDN, a révélé que les capteurs étaient la technologie que la plupart des 1 500 personnes interrogées prévoyaient d’adopter ou avaient récemment adoptée.

 

Electronic Products a noté : « Lorsqu’on leur a demandé quelles nouvelles technologies ils avaient déjà adoptées et lesquelles ils étaient intéressés à adopter au cours des deux prochaines années, les capteurs arrivaient largement en tête. L’analogique/linéaire et le traitement numérique du signal suivaient dans la catégorie déjà adoptée, et l’intelligence artificielle a pris la tête des technologies suscitant le plus d’intérêt pour une adoption au cours des deux prochaines années. »

 

 

L’enquête a également demandé aux ingénieurs comment ils passaient leur temps au travail : « dans les Amériques, la majorité des ingénieurs (43 %) consacrent leur temps à créer de nouveaux produits, tandis que 28 % se concentrent sur l’amélioration d’un produit existant. De même, vos homologues dans la région EMEA (47 %) et en Chine (42 %) passent la majeure partie de leur temps à concevoir de nouveaux produits.

 

Fait intéressant, les concepteurs en Chine (15 %) et dans le reste de l’Asie (12 %) consacrent une part importante de leur temps à l’ingénierie inverse des produits d’un concurrent. Cela se compare à 5 % des ingénieurs dans les Amériques et 6 % dans la région EMEA ».

Le rapport a également révélé que 18 % des personnes interrogées ont déclaré externaliser leur travail de conception. Pour quelles raisons cela se produisait-il ? La principale raison — des ressources d’ingénierie locales limitées (69 %) — les projets à réalisation rapide (35 %) et les projets complexes (37 %) ont également été mentionnés. Le développement logiciel, la certification des essais et le besoin de compétences spécifiques étaient des domaines où l’externalisation était utilisée.

L’enquête a également révélé que les microprocesseurs/microcontrôleurs et les cœurs de propriété intellectuelle (IP) faisaient partie de la phase conceptuelle du développement de produits d’un ingénieur, tandis que les composants analogiques et d’interconnexion, les composants passifs et les dispositifs électromécaniques faisaient partie de la phase de conception détaillée.

 

Un webinaire consacré à l’enquête se tiendra le 20 août à 9 h (heure du Pacifique) et vous pouvez vous y inscrire ici.

 
Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !