Comment tester des composants électroniques
Puisque nous parlons de composants électroniques, il convient de faire preuve de prudence lors de leur test. Trop d'éléments capables de causer des dommages graves doivent être évités ou maîtrisés ; et la manière et le lieu où ils sont testés doivent être envisagés avant le test. Au-delà de l'électricité, la chaleur est un autre aspect de l'utilisation de certains appareils qui doit être pris en compte.
La première étape de la plupart des procédures de test consiste à couper l'alimentation et à la débrancher de la source. « Les testeurs de continuité fonctionnent en envoyant un petit courant à travers le circuit, le circuit doit donc être déconnecté de son alimentation, » note WikiHow.
Bien que l'on recommande de retirer le composant de l'appareil sur lequel il est utilisé avant de le tester, de nombreux composants déjà installés sur une carte de circuit imprimé peuvent néanmoins être testés alors qu'ils sont encore sur la carte. Ces composants de carte de circuit imprimé peuvent être testés là où ils se trouvent, les condensateurs, les résistances, les transistors et les circuits intégrés sont de tels composants. Évidemment, commencez par regarder les composants sur la carte pour voir s'ils sont en bon état - un composant cassé empêche l'appareil de fonctionner ou engendre un problème plus important.
« Savoir quelles pièces sont les plus susceptibles de se casser ou de causer l'un des problèmes les plus courants vous aide à gagner du temps et signifie que vous n'avez besoin de démonter l'appareil que juste assez pour accéder au coupable probable, » estime Fred’s Appliance Academy.
L'Academy note également qu'un multimètre est un outil pratique pour tester la continuité, la tension et la résistance. Il peut tester à la fois les tensions AC et DC, et aussi tester des composants encore fixés à la carte de circuit imprimé. Il y a trois choses principales à tester.
-
La continuité est la première chose à vérifier. Cela permet de tester si l'électricité peut circuler à travers le composant.
-
La résistance est la chose suivante à tester. Ici, vous vérifiez s'il y a une perte de courant lorsque l'électricité traverse le composant. Les ohms sont l'unité de mesure ici, et cela peut devenir un test compliqué. Vous devez définir manuellement la plage de perte attendue, tout en veillant à ce que la tension attendue puisse être prise en charge par le multimètre que vous utilisez.
-
Comme pour le test de résistance, vérifier la tension et la force de la pression électrique nécessite un multimètre. Ici, vous devez savoir s'il s'agit de courant AC ou DC - un voltmètre peut également être utilisé ici.
La continuité doit être testée en premier, car elle fournit la référence nécessaire pour tester la résistance et la tension. Le test des diodes peut se faire sans la continuité, car elles sont unidirectionnelles - ainsi « en mesurant la résistance dans les deux sens, il est possible de déterminer si la diode fonctionne, et aussi quelles connexions sont l'anode et la cathode, » explique Electronics Notes.
Si vous prévoyez de tester de nombreux composants, Instructables propose un montage pour un testeur qui peut être utilisé sur pratiquement tous les composants non alimentés - le Testeur de composants.
La plupart des composants électroniques peuvent être testés en suivant les 3 étapes détaillées ci-dessus. Les composants plus complexes seront examinés dans un article ultérieur.