Comment tester des composants électroniques, partie 2
Tester vos composants électroniques dès que vous les recevez et avant de les installer dans l'une de vos productions est essentiel. Vous voulez vérifier s'ils font ce pour quoi ils ont été conçus, et ce que le fabricant affirme qu'ils peuvent faire. Même si vous ne connaissez pas exactement la durée de vie du composant, savoir qu'il fonctionne dès le départ et qu'il répond à toutes les attentes et exigences vous procure de la confiance.
L'un des outils les plus utilisés pour tester les composants électroniques est le multimètre - dans la plupart des cas, il est préférable d'utiliser un multimètre à sélection manuelle plutôt qu'un modèle à sélection automatique. Ainsi, avant de commencer, vous devez toujours décharger votre composant pour vous assurer qu'aucune électricité accumulée ou autre facteur d'influence ne fausse le test.
Les piles se mesurent en volts, tandis que les condensateurs se mesurent en farads ; les deux peuvent être testés à l'aide du multimètre. Pour la pile, connectez le fil rouge à la borne positive et le fil noir à la borne négative ; la tension indiquée par la pile déterminera l'échelle de tension à régler. Utilisez l'échelle de 20 volts pour mesurer, par exemple, une pile de 9 volts - vous devriez obtenir une lecture comprise entre 8,5 et 9,5 volts si la pile est bien chargée. Félicitations, vous venez de mesurer la résistance de la pile.
La capacité est ce que vous mesurez dans un condensateur - elle se mesure en farads (unités de capacité). Pour la mesurer, vous pouvez utiliser une échelle de 20 farads pour un condensateur d'une valeur nominale de 10 farads - là encore, déchargez le condensateur et rappelez-vous qu'un écart de 20 % est acceptable - donc une plage de 9 à 11 farads pour ce condensateur de 10 farads.
Le multimètre peut également être utilisé pour tester les diodes - isolez l'anode et la cathode, puis connectez d'abord le fil rouge à l'anode et le fil noir à la cathode pour mesurer le flux de courant. Inversez ensuite les fils et assurez-vous qu'aucune valeur n'est enregistrée - une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
Vous pouvez maintenant suivre essentiellement la même procédure pour mesurer une LED, puisqu'il s'agit d'une diode électroluminescente. Si vous obtenez une mesure lorsque l'anode est connectée au noir et la cathode au rouge, la LED est défectueuse, car la lumière ne devrait apparaître que lorsque les connexions sont inversées.
Vient ensuite le transistor. «Un transistor, également appelé BJT (transistor bipolaire à jonction), est un composant semi-conducteur piloté par le courant qui permet de contrôler le flux de courant électrique, dans lequel un faible courant sur la borne de Base contrôle un courant plus important entre le Collecteur et l'Émetteur (dans le cas d'un type NPN). Ils peuvent être utilisés pour amplifier un signal faible, comme oscillateur ou comme interrupteur », explique un forum technique.
Les deux types de transistors sont NPN (négatif-positif-négatif) et PNP (positif-négatif-positif). Lorsque vous connectez le fil rouge du multimètre à la borne centrale et le fil noir aux deux bornes extérieures, si vous obtenez une lecture, il s'agit d'un transistor NPN ; si vous n'obtenez aucune lecture, il s'agit d'un transistor PNP.
Les fusibles peuvent également être testés avec un multimètre. Connectez les fils aux bornes et vous obtiendrez effectivement une lecture ainsi qu'un bip si le fusible fonctionne. Le silence, dans ce cas, signifie que le fusible est grillé.
Vous pouvez également consulter ces vidéos pour découvrir les méthodes de test utilisées pour d'autres composants.
Nous ajouterons davantage de contenu ici au fur et à mesure que nous développerons les vidéos - ajoutez donc cette page à vos favoris et revenez de temps en temps pour voir ce que nous avons ajouté.