Comment nettoyer des composants électroniques

Nettoyer vos composants électroniques peut s'avérer délicat ; il convient de faire preuve de prudence dans le choix des liquides et des méthodes à utiliser ou à éviter. Certaines méthodes ne doivent être employées que dans des situations spécifiques. Pour en savoir plus, poursuivez votre lecture.

 

Eau

L'eau peut être utile pour certains types de composants - la plupart des composants VLSI peuvent être immergés dans l'eau sans risque, mais les composants dotés de chipsets et la plupart des composants mécaniques doivent éviter tout contact avec l'eau. L'eau peut s'infiltrer sous certaines parties du chipset, et une certaine quantité ne sèche pas immédiatement ou peut être essuyée, laissant un résidu susceptible de provoquer de la corrosion, ce qui peut entraîner une variation de résistance ou un court-circuit.

 

Il convient d'utiliser de l'eau déionisée ou distillée - l'eau du robinet peut contenir des éléments propices à l'apparition de nouveaux problèmes.

 

Alcool 

Non, vous ne devez pas « partager de boissons » avec vos composants ! L'alcool isopropylique est le choix privilégié. Il s'évapore rapidement et peut dissoudre certains éléments que l'eau ne peut pas dissoudre. Comme il contient également de l'eau, il convient de rester prudent. 

 

Bien que certains PCB puissent être rincés à l'alcool, la méthode recommandée consiste à utiliser un coton-tige (en essorant l'excédent - le coton-tige ne doit pas dégoutter). Il faut donc « l'appliquer puis le retirer à l'aide d'un morceau de tissu (recouvrir le PCB avec le tissu et utiliser une brosse pour presser le tissu dans les endroits les moins accessibles) », comme le suggère Stack Exchange.

 

Acétone

L'acétone n'est pas une solution fortement recommandée pour le nettoyage des composants. Elle peut dissoudre le polystyrène et d'autres matériaux utilisés dans les PCB et les pièces soumises à la chaleur.

 

Air comprimé

La poussière et la saleté peuvent généralement être traitées à l'air comprimé, tandis que les salissures légères ou la corrosion peuvent être traitées par un nettoyage localisé. Une corrosion importante doit cependant être traitée avec du bicarbonate de soude.

 

Il peut être nécessaire de retirer des caches pour accéder à certains endroits, et il est généralement conseillé de garder la buse à quelques centimètres des pièces, bien que vous puissiez vous rapprocher davantage pour nettoyer des éléments tels que les ventilateurs d'extraction ou les PCB. Veillez à garder la bombe à la verticale pendant la pulvérisation, et pulvérisez par jets courts et maîtrisés.

 

Ces quelques méthodes de nettoyage des composants électroniques fonctionnent lorsqu'elles sont utilisées correctement, avec la bonne méthode pour chaque pièce spécifique.







 

Cet article vous a-t-il été utile ? Partagez-le !

Rejoignez le circuit et restez connecté à OnlineComponents.com et bien plus encore !